Sistemas secundários digitais

Relés SEL no pátio

Instale relés SEL robustos em gabinetes de pátio de subestações para reduzir o cabeamento de cobre e obter muitos dos benefícios das soluções de barramento de processo.

Relés SEL no pátio: uma alternativa ao barramento de processo

Relés

Os relés digitais instalados em gabinetes externos com capacidade nominal adequada no pátio da subestação são conectados aos equipamentos primários usando práticas convencionais de cabeamento de campo e potencialmente também conectados a Merging Units usando comunicações digitais. Cabos de fibra ótica são usados para transportar comunicações entre os relés e o prédio de controle.

Mover relés para o pátio da subestação é tão simples quanto alterar a localização do painel de relés. Os projetos de proteção, métodos de engenharia e ferramentas de configuração existentes não precisam mudar. A engenharia e o suporte técnico permanecem os mesmos, com as mesmas ferramentas e métodos, além de alguns serviços realizados em pátio semelhantes aos das Merging Units.

Esta solução reduz a quantidade de cabeamento de cobre necessária para que os dispositivos adquiram dados de transformadores de instrumentos, sensores e atuadores. Os armários de rearranjo podem ser eliminados, juntamente com o cabeamento de cobre associado.

Os relés da SEL são projetados para atender e superar padrões de longa data de projeto e fabricação de dispositivos de proteção. Eles suportam o status e os diagnósticos necessários para comunicações de barramento de processo e barramento de estação, incluindo monitoramento de fluxo de dados, monitoramento de PRP e monitoramento de Ethernet. Os relés também coletam dados do sistema de potência em altas frequências, o que é essencial para funções aprimoradas de proteção e monitoramento.

Coleta e distribuição de dados auxiliares

Os relés no pátio da subestação muitas vezes precisam coletar mais do que medições de corrente e tensão para realizar ações de proteção. Os relés SEL e outros dispositivos, como o Módulo RTD SEL-2600, coletam e digitalizam dados auxiliares, como temperatura, alarmes e muito mais, para complementar os sinais de corrente, tensão e status dos equipamentos primários. Os dispositivos SEL se conectam a vários sensores e atuadores de proteção, controle e monitoramento e são compatíveis com TCs/TPs tradicionais, bobinas Rogowski e entradas de mensagens digitais.

Quando instalados no pátio, dispositivos de I/O adicionais, como o SEL-2440 DPAC ou o SEL-2600, comunicam-se com os relés usando conexões diretas, comunicações de barramento de processo ou comunicações de barramento de estação.

Considerações de projeto para sistemas que utilizam relés no pátio

Vários fatores importantes devem ser considerados ao projetar e implementar um sistema com relés instalados em gabinetes no pátio da subestação.

Confiabilidade

Certifique-se de verificar se os dispositivos que você pretende usar têm a resiliência necessária para manter a disponibilidade e a operação precisa nas condições locais.

Todos os dispositivos certificados pela SEL passam por rigorosos testes funcionais e ambientais, a fim de garantir que funcionarão nos ambientes mais adversos. Os dispositivos SEL suportam temperaturas de -40 a +85 °C (-40° a +185 °F), assim como surtos elétricos e outras condições adversas. Um revestimento isolante opcional para placas de circuito adiciona um nível extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.

Redes de comunicação

Ao usar cabos de comunicação de fibra ótica entre os gabinetes de relés no pátio e os equipamentos no prédio de controle, os relés podem ser conectados a uma rede de barramento de estação para SCADA, operações de controle comandadas, coleta de dados e acesso de engenharia. Os relés também podem usar cabos de fibra ótica para se conectarem a redes de barramento de processo ou para trocar mensagens GOOSE e sincronização de tempo.

Os relés no pátio da subestação podem ser conectados diretamente entre si ou em rede, usando protocolos de comunicação roteáveis ou não roteáveis, conforme for necessário. Esta capacidade permite que as subestações integrem relés instalados no pátio com sistemas de barramento de processo e barramento de estação usando uma variedade de protocolos, como DNP3, FTP, Telnet, HTTP, IEC 61850 MMS e GOOSE, assim como IEC 61158 EtherCAT®, sincrofasores, e comunicações RTD SEL-2600. (EtherCAT® é uma marca comercial registrada e tecnologia patenteada, licenciada pela Beckhoff Automation GmbH, da Alemanha.)

Segurança Cibernética

A segurança cibernética é uma consideração vital em sistemas de barramento de processo. No entanto, como os sistemas de Tecnologia Operacional e de Tecnologia da Informação têm finalidades diferentes, as soluções de segurança cibernética para um determinado sistema podem não ser as mais adequadas para outro.

Métodos de sigilo reduzem a disponibilidade

As conexões de rede que não são projetadas para manter a privacidade geralmente exigem métodos de sigilo coordenados, como TLS, dentro de cada dispositivo, para ocultar os dados, geralmente por criptografia, tornando-os ilegíveis para outros dispositivos e usuários não autorizados. Essa solução é indesejável em sistemas secundários, porque a carga de processamento adicional e o tempo necessário para criptografar e descriptografar dados podem retardar a ação de proteção. A criptografia também torna os dados indisponíveis para engenheiros, técnicos, outros dispositivos e sistemas que não tenham os recursos de descriptografia apropriados. 

Além disso, o aumento da frequência de atualizações de firmware necessárias para se manter em dia com as tecnologias de sigilo representa um sério obstáculo à manutenção da disponibilidade do sistema, exige que os dispositivos sejam atualizados simultaneamente e introduz novas vulnerabilidades na cadeia de suprimentos e no pessoal. As consequências não intencionais que afetam a confiabilidade da proteção incluem tempo de inatividade do dispositivo durante atualizações de firmware para solucionar vulnerabilidades de segurança e falta de comunicações entre dispositivos até que todos sejam atualizados para a mesma versão de firmware. 

Engenharia de Serviços SEL

Sendo parte da implementação de um sistema secundário digital, uma solução de relés no pátio da subestação pode ser tão simples ou sofisticada quanto a aplicação exigir, mas muitos fatores importantes devem ser considerados no projeto do sistema.

Alie-se à Engenharia e Serviços da SEL para criar uma solução pronta para uso que atenda às necessidades de seu sistema e deixe você no controle. Nossos engenheiros especialistas fornecem treinamento completo em todos os produtos aplicados em uma solução, garantindo que você possa atingir seus objetivos operacionais assim que o sistema estiver instalado.

Nosso suporte

Temos colaborado de perto com nossos clientes desde que a empresa foi fundada há mais de 40 anos – uma das principais razões pelas quais somos o provedor de relés de proteção mais confiável da América do Norte e fomos classificamos em 1º lugar por concessionárias internacionais em preço, serviço e suporte.

Cada dispositivo fabricado pela SEL é fornecido com uma garantia de dez anos – a melhor da indústria de energia elétrica. Se falhar sob garantia, o reparo e a substituição são gratuitos. Sempre fazemos tudo o que podemos para reparar qualquer produto devolvido, quer ele atenda à nossa garantia ou não.

Resistente e confiável—garantido

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo os padrões da indústria quanto a temperatura, choques e estresse elétrico. Nossos produtos têm um tempo médio entre falha (MTBF) de mais de 700 anos, com base no desempenho observado em campo. Isso significa que, se você tiver 700 produtos SEL instalados em seus sistemas, você pode esperar menos de uma falha por ano por qualquer motivo, seja um defeito ou um fator externo, como sobretensão, sobrecorrente, danos por animais silvestres ou exposição ambiental.

Cada dispositivo que fabricamos vem com suporte técnico vitalício gratuito.

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações dos sistemas de potência.

Não importa quantas vezes você precise ligar ou há quanto tempo seus produtos SEL estão em serviço, nossos profissionais de atendimento ao cliente e suporte técnico estão prontos para ajudar.

Atualizações e boletins de segurança

Notificamos os proprietários de equipamentos SEL sobre atualizações e patches de segurança durante toda a vida útil do produto. As atualizações de software e firmware são distribuídas diretamente aos nossos clientes por meio de transferência segura de arquivos, e sua autenticidade e integridade são verificáveis por meio de assinaturas digitais e hashes criptográficos. 

Mais sobre notificações de segurança

A SEL oferece suporte completo de segurança cibernética para cada solução, sistema e produto que fornecemos. Também praticamos o gerenciamento seguro da cadeia de suprimentos e ajudamos nossos clientes a cumprir as normas aplicáveis da cadeia de suprimentos e de segurança cibernética.

Atualizações e boletins de segurança

Revisamos e testamos minuciosamente o código em nossos produtos, o que nos proporciona maior controle sobre sua qualidade, segurança e funcionalidade. Os clientes são notificados sobre atualizações e patches de segurança durante toda a vida útil de cada produto SEL.

Serviços e suporte de segurança cibernética

Desde a avaliação e linha de base do sistema até o desenvolvimento de soluções de defesa cibernética e o gerenciamento contínuo do sistema, nosso conjunto completo de serviços de segurança pode ajudar a fortalecer suas defesas e a simplificar as demandas de manutenção e conformidade regulamentar. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema, gerenciamento de correções/atualizações e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Entre em contato com os Serviços de Segurança Cibernética da SEL

A SEL atende a suas necessidades de treinamento e formação continuada das equipes por meio de seminários, conferências, feiras e cursos da Universidade SEL.

Os cursos da Universidade SEL e muitos de nossos seminários fornecem horas de desenvolvimento profissional (PDHs), a fim de manter as licenças de Engenharia Profissional (P.E.). Os cursos e seminários podem ser ministrados em vários formatos, seja presencialmente ou com aprendizado online individualizado, salas de aula virtuais ou webinars ao vivo e gravados.

Também podemos trabalhar com você para desenvolvermos treinamentos personalizados para as necessidades específicas de sua equipe.

Ofertas de treinamento e educação

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL