Schweitzer Engineering Laboratories

Notícias

11 de jun. de 2018

Sistema de Gerenciamento de Energia

Sistemas de Gerenciamento de Energia Elétrica são importantes para a busca contínua da eficiência energética das instalações industriais.Além disso, cria-se visibilidade para eventuais verificações de:
  • Análises de demandas e fator de potência
  • Comparação entre a medição da concessionária e do cliente industrial
  • Sobrecarga nos transformadores
  • Sobrecarga em cabos de energia
  • Dimensionamento de fontes
  • Rateio de custos
  • Monitoramento da qualidade de energia
  • Apuração do Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC
Sistema de Gerenciamento de Energia SELA SEL apresenta um novo conceito de gerenciamento e monitoramento da qualidade da energia elétrica.No sistema SEL, dispositivos dedicados para medição de consumo e qualidade da energia, como SEL-735, são utilizados nos circuitos mais importantes do sistema, como na interligação com a concessionária de energia e alimentadores com cargas especiais.Para os demais pontos do sistema, como circuitos alimentadores e cargas, os próprios dispositivos de proteção e controle são utilizados para prover dados de medição setorial. Desta maneira, pode-se dispensar a necessidade de instalação de medidores e transformadores de corrente adicionais em diversos pontos do sistema, simplificando a implantação do sistema e reduzindo custos.Arquitetura do SistemaA integração dos medidores SEL-735 e dos relés de proteção é realizada pelo SEL RTAC (SEL-3530, SEL-3530-4, SEL-3555 ou SEL-2240), através de protocolos de comunicação padrão, tais como DNP3, Modbus ou IEC 61850.A biblioteca TrendRecorder do SEL RTAC gera uma memória de massa dos dados coletados dos inúmeros equipamentos, que podem ser de fabricação SEL ou de outro fabricante.O software SEL-5045 Team faz a coleta automática dos dados e armazena-os em um banco de dados. O SEL-5630 Meter Reportacessa este banco de dados para gerar diversos relatórios, disponibilizando informações importantes do consumo setorial e qualidade da energia. Este banco de dados e os relatórios podem ser acessados por qualquer usuário do sistema, independente de licenças.Com o sistema de gerenciamento proposto, é possível identificar os consumos setorizado e realizar ações de controle no sistema com objetivo de reduzir os custos com conta de energia da instalação, como controle da demanda e fator de potência.Arquitetura do sistema de medição setorial e monitoramento da qualidade da energiaBenefícios e Vantagens da SoluçãoBenefícios
  • Medição setorial de baixo custo
  • Monitoramento contínuo da qualidade da energia entregue pela concessionária de energia, possibilitando questionamento e ressarcimentos
  • Redução de custos com multas por ultrapassagem de demanda contratada e consumo de reativo excessivo
Vantagens do sistema SEL
  • Utiliza base instalada de relés de proteção
  • Integração com relés de diferentes fabricantes, através de protocolos de comunicação padrão como DNP3, Modbus e IEC 61850
  • Não requer instalação de TCs de medição e multimedidores dedicados por carga
A tabela abaixo mostra a função de cada dispositivo e software no sistema de gerenciamento de consumo e qualidade da energia SEL.Exemplo de relatório de qualidade da energia gerado peloSEL-5630Exemplo de relatório de perfil de carga gerado pelo SEL-5630
Voltar a página de notícias 
Histórias de Sucesso

Produtos e Soluções

Site da SEL traz melhorias na navegação com novas seções para produtos, indústrias e serviços

SEL na mídia

Orientação da NSA: A tecnologia SDN é necessário em redes zero-trust

Produtos e Soluções

Fascículo Especial: Inovações na Proteção de Geradores - Parte 01

  • Indicadores de Faltas da SEL: Eficiência, Confiabilidade e Segurança
  • Galeria de Projetos SEL

Fale Conosco

Marketing

+55 (19) 3515-2060info@selinc.com
Seguir