html{display:none} Notícia | Schweitzer Engineering Laboratories

Notícia


Filtro
Tipo
92 resultados encontrados Página 1 de 1
SDN (Redes Definidas por Software) fornece nova solução para interconexão de redes ethernet IEC 61850
Jul 5, 2019

A newly published white paper from SEL, SDN Advantages for Ethernet-Based Control, describes the use of software-defined networking (SDN) technology at Itaipu Dam, one of the world’s largest hydroelectric facilities.

O Sistema de Transmissão e Recepção de Faltas da SEL possibilita decisões de proteção mais rápidas e inteligentes
Apr 6, 2017
Obtenha disparos em milissegundos, acelere a restauração e aprimore a segurança em alimentadores de distribuição.
Sensor de distribuição subterrânea com alimentação elétrica durável, sem fio e submergível, pronto para instalação
Dec 5, 2016

 Melhore a confiabilidade subterrânea e agilize a restauração em ambientes adversos de subsuperfície. 

 

Proteção de linhas de transmissão na velocidade da luz
Oct 3, 2016
Proteção de linhas no domínio do tempo alia grandezas incrementais e ondas viajantes para atuar até 16 vezes mais rápido que IEDs que trabalham com fasores
SEL conclui testes práticos da primeira rede de subestação definida por software
Aug 2, 2016

A SEL concluiu com êxito os testes em campo de sua nova tecnologia de sistemas de rede definidos por software (SDN, software-defined networking) no Ameren Illinois Technology Applications Center (TAC), em Champaign, estado norte-americano de Illinois, usando seu banco de testes de rede inteligente.

SEL Amplia Capacidades no Brasil
May 16, 2016

Nova Sede, Novas Capacidades - com 5.000 metros quadrados de área dedicados a proteção, controle e automação de sistemas elétricos de potência, a SEL expande suas capacidades no Brasil

Energisa Sergipe otimiza o controle e monitoramento de transformadores
Mar 7, 2016
Energisa Sergipe amplia a confiabilidade de subestações com o controle de carregamento de transformadores realizado pelo monitoramento de temperatura
SEL lança sistema inovador para CCMs de baixa tensão
Sep 1, 2015

A SEL acaba de lançar mundialmente o seu novo sistema para gerenciamento de energia para Centros de Controle de Motores (CCM) de baixa tensão, o motorMAX. O sistema é uma solução inteligente que oferece uma visão centralizada do CCM, reunindo dados de cada motor e fornecendo aos operadores conhecimento aprofundado da operação da planta.

Especial 15 anos de SEL no Brasil - Crescimento fundamentado em relacionamento com o cliente
May 1, 2015

Nos anos 2000, eram poucas as empresas do setor elétrico brasileiro que já tinham ouvido falar na Schweitzer Engineering Laboratories (SEL). O fato de ter sido a empresa responsável por fornecer os relés usados na interligação Norte-Sul do País, empreendimento da Eletronorte e Furnas, fazia com que o nome fosse mais comum para empresas da área de transmissão. O desafio era tornar a recém-chegada companhia de proteção e automação de sistemas elétricos conhecida no mercado brasileiro.

Tecnologia SDN promove o fim da escuridão na rede de comunicação
Dec 1, 2014

Conceito de Software-Defined Network, ideal para pré-definição do fluxo de dados, chega ao setor elétrico

Especialistas da SEL Brasil coordenam projeto de proteção, controle e automação na Angola
Oct 1, 2014

Projeto garantiu energia segura e confiável à cidade de Cacuso, entenda como os desafios foram superados

Controle de emergência garante estabilidade do sistema elétrico no país da Geórgia
Aug 1, 2014

Bom exemplo: projeto desenvolvido no país da Geórgia evita blecautes ao equilibrar geração e carga de forma ágil durante eventos

SEL conclui projeto para descarte de cargas na Revap da Petrobras
Jun 1, 2014

Com os baixos níveis de água dos reservatórios, o sistema elétrico brasileiro fica propenso a blecautes, tornando imprescindível que as indústrias mantenham sistemas próprios de geração de energia. Mas se os seus geradores não forem capazes de suportar as cargas em operação, corre-se o risco de um colapso de energia. Para detectar e minimizar esse problema, especialistas recorrem ao sistema de descarte de cargas, que seleciona e descarta as cargas menos prioritárias, garantindo a operação das áreas vitais à indústria e a continuidade da produção.

Indústria: é possível levar a tecnologia da proteção de alta para CCMs de baixa tensão
Apr 1, 2014

A fim de garantir um bom funcionamento do processo industrial é fundamental garantir a proteção e segurança de trabalhadores e equipamentos. Mesmo com os avanços nas duas últimas décadas, grande parte dos Centros de Controle de Motores (CCMs) em baixa tensão ainda utilizam recursos de proteção e controle muito limitados se comparados aos já adotados na média e alta tensão.

Como projetar subestações modernas, seguras e econômicas?
Feb 1, 2014

A inovação é essencial para que empresas de diferentes setores da economia ganhem competitividade, atendam às exigências do mercado e garantam a sua sobrevivência.