Schweitzer Engineering Laboratories

Notícias

28 de ago. de 2020

Pesquisa e Desenvolvimento Geram Soluções Inovadoras

A SEL trouxe para o Brasil produtos e serviços que representam o estado de arte da proteção de sistemas elétricos. Com grande investimento em pesquisa e desenvolvimento, a empresa ultrapassa limitações dos sistemas tradicionais desde a criação do primeiro relé de proteção digital do mundo, criando soluções para vencer desafios e atender a necessidades de seus clientes.

SEL-T400L e SEL-T401L: no domínio do tempo

O relé de Proteção de Linhas no Domínio do Tempo SEL-T400L utiliza ondas viajantes e grandezas incrementais para oferecer uma proteção de ultra-alta velocidade às linhas de transmissão. Tem localização de faltas por ondas viajantes e incorporará em breve a função de monitoramento preditivo de linha, Line Monitoring. Através do monitoramento preditivo, o relé será capaz de antever o aparecimento de faltas na linha de transmissão, permitindo que as empresas ajam a fim de mitigar a situação antes que evolua para uma falta. Trazendo o melhor dos dois mundos, a SEL também lançará o SEL-T401L, relé de proteção de linha que combina as funções de proteção no domínio do tempo e proteção fasorial. Construído com a vasta experiência adquirida pela SEL com o SEL-T400L, o relé trará os benefícios da atuação rápida da localização de faltas, além do monitoramento preditivo de faltas.

Unidades geradoras ganham proteção completa com o SEL-400G

O SEL-400G oferece proteção avançada, automação e controle para geradores, sendo uma solução completa. O sistema traz funcionalidades como a detecção de falha à terra passiva em 100% do enrolamento do estator. Também é capaz de detectar no início faltas entre as espiras no estator e no rotor da máquina por meio de uma função diferencial estator-rotor, o que ainda não existia no setor elétrico. Além disso, o relé conta com função de perda de campo baseada no plano P-Q (potência ativa e potência reativa), detecção de motorização e desligamento sequencial de geradores em paralelo.

SEL-RPM: múltiplas fontes de alimentação para subestações

O novo SEL-RPM vem auxiliar na melhoria da confiabilidade e disponibilidade de subestações. Combinando até três fontes de corrente alternada e uma fonte de corrente contínua, ele proporciona uma confiável saída de corrente contínua para alimentar equipamentos de proteção, monitoramento e controle. O equipamento possui capacitores de armazenamento de energia que, na ausência das fontes de alimentação, são capazes de enviar os sinais de abertura e fechamento para disjuntores, sendo uma alternativa ao trip capacitivo.

Série SEL-700 com touchscreen e interface intuitiva

Com touchscreen colorido e interface intuitiva, os equipamentos da série SEL-700 oferecem proteção para alimentadores, geradores, transformadores e motores. Com a tela, é possível obter retorno instantâneo sobre o sistema de potência, o que possibilita tomar decisões precisas e com rapidez. Os relés requerem um tempo menor de comissionamento, facilitando o treinamento dos profissionais que irão utilizá-lo.

Fonte: Interface ed.50

Voltar a página de notícias 
Histórias de Sucesso

SEL na mídia

Orientação da NSA: A tecnologia SDN é necessário em redes zero-trust

Produtos e Soluções

Fascículo Especial: Inovações na Proteção de Geradores - Parte 01

Produtos e Soluções

Indicadores de Faltas da SEL: Eficiência, Confiabilidade e Segurança

  • Galeria de Projetos SEL
  • Histórias de Quem Faz a SEL Acontecer

Fale Conosco

Marketing

+55 (19) 3515-2060marketing_br@selinc.com
Seguir