Решения

Распределение электроэнергии

We ensure the надежность, отказоустойчивость, and безопасность of the electric распределение grid.

SEL предоставляет решения и услуги для защиты, управления и оптимизации систем распределения электроэнергии, которые помогают нашим клиентам поставлять безопасную и надежную электроэнергию людям по всему миру.

Наш подход

Мы упрощаем задачи защиты, оптимизации работы и восстановления работоспособности систем распределения энергии.
Узнать, чем отличается наш подход 

Наши решения

Системы and продукт that защита, control, automate, and optimize электроэнергия распределение.
Смотреть, как мы находим нужные решения 

Наши услуги

Индивидуально разработанные решения и услуги, техническая поддержка которых осуществляется глобальной сетью инженеров по эксплуатации, помогут вам достичь поставленных функциональных целей.
Станьте нашим партнером и решите свои задачи 

Наша поддержка

Мы стремимся быть не поставщиком, а партнером, на которого всегда можно рассчитывать.
Смотреть, какую поддержку мы предлагаем нашим партнерам 

Наш подход

Наша миссия состоит не только в том, чтобы продавать продукты и системы, но и в том, чтобы гарантировать доступ к безопасной и надежной электроэнергии всем и каждому. Эту цель разделяют все наши клиенты, однако достичь ее можно разными способами. Технологии систем распределения должны учитывать будущие потребности, но в первую очередь они должны быть надежными. Вот почему наши инновации стремятся к простоте.

Надежность прежде всего

Наш подход к решениям для распределительной сети направлен на разработку и поставку технологий, обеспечивающих и упрощающих непрерывный цикл защиты, восстановления работоспособности и оптимизации работы энергосистемы. Технология High-density coordination (HDC) упрощает развертывание дополнительных устройств управления АПВ для повышения надежности без дополнительных сложностей. Исходя из того, что автоматизация должна упрощать, а не усложнять системы, мы создали решение FLISR, для развертывания которого требуется лишь определение топологии фидера без необходимости в сложном моделировании. Защищенная связь, интеллектуальное управление и датчики упрощают оптимизацию эффективности энергетической системы. Эти технологии и инновации помогут вам свести к минимуму перерывы подачи электроэнергии, быстрее восстановить подачу электроэнергию и более эффективно использовать время и деньги при модернизации энергосистем — помимо этого, все они повышают надежность. Из нашей базы знаний

Снижение сложности с помощью автоматизации

По своей сути автоматизация должна быть простой и интуитивно понятной. В основе взаимодействия между человеком и машиной должно находиться доверие — мы должны быть уверены, что машина выполнит то, для чего она предназначена. Для достижения этого автоматизация должна отражать человеческий опыт. Если мы не можем разговаривать с машиной так же, как с другими людьми, у нас, по крайней мере, должна быть возможность взаимодействовать с ней так же, как мы взаимодействуем с другими инструментами, например, маркерной доской. Технологии автоматизации должны давать нам возможность ответить на вопрос «что, если» для каждой ситуации — до того, как она произойдет. Поскольку эти системы выполняют работу, которую раньше выполняли люди, нам нужно знать, что мы можем доверять им по меньшей мере в той же степени, в которой мы обычно доверяем коллегам. Мы создали два решения для распределительных систем, которые отражают эту философию: это координация работы высокоплотной распределительной сети (технология HDC) и локализация неисправностей, сегментирование и восстановление работоспособности (FLISR). Из нашей базы знаний

Простота предварительно спроектированных решений

Различные виды оборудования, топологии фидеров, области примененияи другие факторы, которые должны надежным образом сочетаться в системах распределения, не только являются проблемой сами по себе, но и усложняют процесс внедрения и развертывания новых технологий. Вот почему поиск простоты является основополагающим принципом нашего подхода к исследованиям и разработкам. Мы внимательно изучили требования к функциональности и конструкционную сложность современных защитных устройств. Каждая система работает по-разному, а мы стремимся упростить внедрение новых технологий и возможность их масштабирования в рамках системы распределения. Поэтому мы создаем проектные шаблоны решений, которые мы называем предварительно спроектированными. Эти предварительно разработанные проектные шаблоны можно легко адаптировать в соответствии с функциональными требованиями и концепцией конкретной системы, и они предусматривают возможность масштабирования. Что на одном фидере, что в более крупных сетях система работает одинаково. Это дает возможность первоначально развертывать технологию на ограниченном участке, затем в целях повышения надежности быстро внедрять в масштабе. И когда система масштабируется и добавляются новые функции, персоналу не нужно проходить переподготовку — сотрудники знают, что у них есть необходимые знания, чтобы быстро оценить состояние системы и получить данные, необходимые для диагностики события и восстановления обслуживания.

А Основные цели on Техподдержка

Наша миссия состоит не только в том, чтобы продавать продукты и системы, но и в том, чтобы гарантировать доступ к безопасной и надежной электроэнергии всем и каждому. Вот почему мы инвестируем в технических специалистов — не только в небольшой отдел инженеров по продуктам, работающих непосредственно с клиентами, но и в большую группу инженеров по эксплуатации, которые хорошо знают, как развертываются наши устройства и как работают системы, в которые они внедряются. Решение SEL — это не только продажа, ввод системы в эксплуатацию или подготовка операторов. Мы будем рядом с вами и при запуске системы, и после этого. Пока ваши продукты и решения SEL находятся в эксплуатации — независимо от срока, у вас есть бесплатный доступ к технической поддержке, напрямую предоставляемой инженерами по эксплуатации SEL. Наши представители по обслуживанию клиентов и инженеры по эксплуатации работают в региональных офисах по всему миру, поэтому вы всегда можете рассчитывать на помощь дружелюбного и компетентного человека. Из нашей базы знаний

Наши решения

Решения SEL, от защиты базового уровня до автоматизации с расширенной функциональностью, повышают безопасность, надежность и эффективность каждой части распределительной сети.Наши инновационные решения просты в развертывании и достаточно гибки, чтобы их можно было адаптировать под все топологии фидеров. Они могут быть интегрированы и беспроблемно работают вместе с существующим оборудованием. И их можно масштабировать после развертывания, что позволяет добавлять устройства и функциональные возможности сразу или по частям по мере необходимости и возможностей бюджета.

Улучшение Защита Фидера

Сегментирование фидеров путем добавления устройств управления АПВ — очень эффективный способ уменьшить количество потребителей, сталкивающихся с постоянными перерывами подачи электроэнергии.Однако при реализации стандартной МТЗ с выдержкой времени существует ограничение на количество автоматических устройств повторного включения, которые могут быть развернуты на фидере, так чтобы предельные допуски координации не стали слишком узкими.Разработанная SEL технология High-Density Coordination (HDC) решает эту проблему с помощью инновационной упрощенной схемы защиты, реализованной в устройстве автоматического повторного включения с расширенными функциями SEL-651R.

Как HDC упрощает защиту

Шаблон логики HDC в SEL-651R координирует действия любого количества устройств управления SEL-651R, что означает, что они они все могут безопасно работать в рамках стандартной кривой МТЗ с выдержкой времени. Это позволяет задействовать полную функциональность всех устройств управления АПВ и развернуть их в нужном количестве на любом фидере.Гибкие варианты развертывания:
  • Схемы HDC применимы в любой фидерной топологии.
  • Внедрение возможно с использованием существующей инфраструктуры связи или даже без нее.
  • Развертывание в масштабе или постепенное расширение — оптимизированное развертывание устройств позволяет добавлять автоматические устройств повторного включения по мере необходимости.
Координация groups keep максимальная токовая защита с выдержкой времени координация simple and can be applied in any фидер, питающая линия topology.Логика восстановления работоспособности схемы HDC позволяет развертывать технологию High-Density Coordination без расширенной сети связи между защитными устройствами. Схему можно легко преобразовать для использования преимуществ одноранговой связи в случае модернизации инфраструктуры в будущем.Схемы, в которых применена технология High-Density Coordination (HDC), также можно использовать в тандеме с FLISR в качестве решения по обеспечению комплексной, упрощенной защиты фидера восстановлению работоспособности системы.

HDC с высокоскоростной связью

Схема HDC может быть развернута с использованием высокоскоростной связи между устройствами защиты (протокол IEC 61850 GOOSE с оптоволоконной сетью Ethernet). Таким образом сокращается время устранения неисправностей, уменьшаются перепады, улучшается качество электроэнергии и продлевается срок службы оборудования.Неисправности устраняются в течение десяти циклов независимо от величины тока короткого замыкания или местоположения. Логика восстановления работоспособности HDC обеспечивает резервный вариант, устраняя любые потенциальные несогласованности в случае потери связи. А схема HDC остается гибкой и может быть легко дополнена автоматическими устройствами повторного включения и адаптирована под изменения в топологии фидера.Из нашей базы знаний

Scalable Автоматизация Решения

Благодаря инновациям, в основе которых лежат десятилетия научных изысканий в сфере защиты и управления, новые решения автоматизации SEL упрощают развертывание и являются масштабируемыми, что позволяет легко реагировать на новые потребности в будущем.

А Simpler, More Масштабируемость FLISR Решение

Программный пакет системы управления распределением (DMS) на платформе приложений автоматизации SEL Blueframe позволяет с легкостью развертывать и масштабировать схемы FLISR. C помощью интеллектуального восстановления системы, которое в случае неисправности сокращает для клиентов перерыв подачи электроэнергии с часов до минут или секунд, вы получаете возможность автоматизировать и упростить широкомасштабное управление.Приложение FLISR является предварительно сконфигурированным, что упрощает внедрение, и может быть масштабировано в соответствии с требованиями любой системы распределения:
  • Настройка и запуск FLISR осуществляются без сложного моделирования — достаточно нарисовать топологию фидера на цифровом холсте с помощью входящего в комплект приложения DMS Designer.
  • Развертывание поддерживается как в централизованной, так и в распределенной архитектуре.
  • При необходимости реализуется поэтапное внедрение и масштабирование без дополнительного усложнения системы.

Платформа автоматизации SEL Blueframe

SEL Blueframe — это безопасная масштабируемая платформа для запуска программных приложений OT, таких как пакет SEL DMS.Платформа Blueframe обеспечивает беспрепятственный обмен данными между приложениями, сводит к минимуму загрузку исправлений и установку обновлений и имеет интегрированные функции безопасности для предотвращения несанкционированного доступа и потенциальных атак.Ее можно встроить в высокопрочные вычислительные платформы SEL-3350, SEL-3355 и SEL-3360 или развернуть в виртуальной среде на любом оборудовании серверного уровня.Из нашей базы знаний

Управление Автоматическим Устройством Повторного Включения Приложения 

Устройства управления АПВ играют все более важную роль в защите распределительной системы, а устройства управления АПВ SEL являются лидерами этой тенденции благодаря инновационным решениям, которые упрощают и повышают надежность защиту и управление распределительной системой. 

Граница балансовой принадлежности РЭР

Устройство автоматического повторного включения с расширенными функциями SEL-651R, отвечающее требованиям в области защиты и синхронизации стандарта IEEE 1547-2018 — это оптимальный способ защиты и управления границей балансовой принадлежности, которая соединяет распределенные энергетические ресурсы (РЭР) и микросети с сетью распределения. Присоединение РЭР к сети с помощью SEL-651R

Секционирование фидеров и координация защиты

Секционирование фидеров путем добавления устройств управления АПВ — один из лучших способов улучшить показатели надежности.  Шаблон логики технологии High-Density Coordination, реализованный в устройстве автоматического повторного включения с расширенными функциями SEL-651R, позволяет развертывать на фидере практически любое количество автоматических устройств повторного включения и использовать расширенные функции каждого устройства, не усложняя схему защиты.

Обнаружение высокоомных неисправностей

Благодаря опциональной технологии SEL Arc Sense (AST), обеспечивающей надежное обнаружение и устранение большего числа высокоомных неисправностей, устройства управления АПВ SEL-651R и SEL-651RA помогут вам решить задачу обеспечения безопасности ваших клиентов. Запатентованная логика AST упрощает настройку и тестирование функции обнаружения высокоомных неисправностей.

High-speed Нагрузка Передача

С помощью устройств управления АПВ SEL можно реализовывать схемы автоматического переключения источника для критически важных нагрузок, требующих двух фидеров.  При наличии системы связи устройства управления АПВ безопасно обмениваются данными, передавая информацию о состоянии устройств и логику схемы защиты, что дает возможность осуществлять переключение только на неповрежденные линии и обеспечивать безопасный возврат к нормальному режиму работы.

Интеллектуальное отключение и повторное включение с помощью передатчиков сигналов о неисправностях 

Объединив компоненты беспроводной системы защиты SEL с устройствами управления АПВ, можно добиться более интеллектуальной защиты.Передатчики сигналов о неисправностях и ретрансляторы, должным образом размещенные на ответвлениях, отводах и магистральной линии, по беспроводной связи обмениваются данными с приемником и SEL-651R в пределах 6 мс. Это обеспечивает быстрое срабатывание при повреждениях на магистрали и согласованную реализацию схем предотвращения срабатывания предохранителей и перегорания предохранителей на одном и том же фидере.Из нашей базы знаний

Передача данных и информационная безопасность

There are many преимущества to incorporating связь into your распределение systems—not only подстанция ЛВС, but also wide-area связь. With защищенная связь throughout the распределение system, you can:
  • Выявление неисправностей и быстрый переход к их устранению.
  • Ведение учета и определение качества электроэнергии.
  • Более эффективное балансирование нагрузки.
  • Повышение скорости защиты и координации благодаря высокоскростной связи.
  • Внедрение расширенного сбора данных и повышение эффективности работы системы.

MACSEC: Кибербезопасность Encryption for Управление Автоматическим Устройством Повторного Включения

Чтобы удовлетворить потребность в комплексной безопасности не только для устройств управления АПВ, но и для существующих шкафов управления, SEL интегрирует стандарт шифрования IEEE MACsec в устройства управления АПВ SEL-651R и SEL-651RA. Для существующих устройств управления АПВ SEL-651R эта функциональность доступна в виде обновления встроенного ПО.Для обеспечения защищенной связи шлюз безопасности и устройства управления вместе размещаются в шкафу автоматического устройства повторного включения. Таким образом достигается защищенная связь как внутри шкафа, так и на каждом участке вне его, независимо от расстояния.Технология безопасности MACsec требует минимальной настройки и снижает сложность устройств управления АПВ. А поскольку для стандарта MACsec требуется меньше обновлений, чем для таких протоколов, как протокол защиты транспортного уровня (TLS) или IPsec, устройство управления АПВ требует меньше обновлений встроенного ПО, что снижает эксплуатационные расходы на протяжении всего жизненного цикла устройства.

Программно-определяемая сеть (SDN) для связи в системах OT

Решение SEL с применением программно-определяемой сети (SDN) для систем операционных технологий (OT) — это единственное сетевое решение на рынке, специально разработанное для критически важной инфраструктуры.OT SDN — решение с политиками запрета по умолчанию, которое позволяет администратору определять все маршруты потоков данных и указывать, какой тип трафика и какие устройства разрешены в сети. Оно даает значительные преимущества:
  • Повышенная кибербезопасность по сравнению с традиционными архитектурами Ethernet.
  • Прозрачное ситуационное информирование обо всех разрешенных устройствах и передаваемых ими данных.
  • Simplified конфигурация and lower техническое обслуживание costs.
  • Гарантия того, что критически важные устройства OT, такие как реле защиты, остаются доступными и быстрореагирующими.

Безопасность периметра и контроль доступа

Каждое «интеллектуальное» устройство, добавляемое в систему, может повысить уязвимость к кибератакам. Шлюзы безопасности помогают уменьшить уязвимости, создавая электронный периметр безопасности с функциями безопасного удаленного доступа и централизованного управления паролями. Шлюзы безопасности и другие продукты для организации безопасного доступа SEL специально разработаны для создания кибербезопасных сетей OT, которые беспрепятственно взаимодействуют с защитными устройствами ИЭУ. Надежность функций кибербезопасности, интегрированных в эти продукты, была доказана в ходе эксплуатации на подстанциях в разных странах мира.Из нашей базы знаний
Локализация неисправностей, сегментирование и восстановление энергоснабжения (FLISR)

Автоматическая минимизация последствий перерывов подачи электроэнергии — в течение нескольких секунд.

Защита фидеров

Lay the в основе for надежный защита фидера with intelligent SEL реле in the подстанция.

Управление реклозером

Обеспечение максимальной надежности для клиентов благодаря устранению временных неисправностей и перерывов подачи электроэнергии.

Безопасная сеть OT

OT SDN — это сетевое решение с встроенными политиками запрета по умолчанию, обеспечивающее повышенный уровень кибербезопасности и ситуационной осведомленности по сравнению со стандартными сетевыми технологиями.

Автоматизация подстанций

Использование данных, собранных ИЭУ подстанций, для повышения уровня безопасности и надежности распределительной сети.

Связь

Безопасный удаленный доступ к ИЭУ, более эффективное обнаружение неисправностей и более высокая скорость срабатывания защиты.

Качество электроэнергии

Улучшение коэффициента мощности вашей системы и реагирование на спрос в режиме реального времени.

Наши услуги

SEL предоставляет готовые решения и услуги, которые помогут вам повысить надежность, модернизировать системы защиты и решить такие сложные задачи, как интеграция распределенной генерации. Какой бы сложной ни была проблема, мы можем разработать и внедрить систему, которая поможет вам упростить и решить ее. Решения SEL не заканчиваются на вводе в эксплуатацию; наша работающая по всему миру сеть инженеров по эксплуатации обеспечивает техническую поддержку на протяжении всего срока службы продуктов и систем SEL.

Автоматизация распределительной сети 

SEL инженерно-технические обеспечения provides turnkey распределение автоматизация control решения.Наши инженеры установят и настроят пакет SEL DMS, в том числе масштабируемые системы FLISR и решения для управления данными и автоматизации (DMA).In addition to DMS решения, SEL инженерно-технические обеспечения teams also:
  • Install автоматическое устройство повторного включения and set up Высокая Density Координация schemes that improve защита фидера.
  • Проектирование and implement complete подстанция автоматизация решения.
  • Решения для обнаружения высокоомных неисправностей и поврежденных проводов позволяют снизить угрозу общественной безопасности.

Сетевые подключения and Кибербезопасность 

SEL предоставляет услуги и решения, которые используют самые эффективные методы кибербезопасности и обеспечивают безопасность критически важной инфраструктуры электроснабжения. Наши решения и услуги в области связи и кибербезопасности включают:
  • Конфигурация удаленного доступа и управление паролями ИЭУ
  • Интеграция системы централизованного управления предприятием  
  • Занятия по подготовке по вопросам безопасности, безопасным сетевым операциям и настройке выбранных устройств SEL с учетом специфики системы
  • Управление обновлениями встроенного ПО и исправлениями программного обеспечения
  • Управление рисками цепочки поставок
Мы также тестируем, проектируем и внедряем комплексные сетевые решения OT, которые соответствуют применимым стандартам кибербезопасности.
Наши опытные инженеры тесно взаимодействуют с вами на протяжении всего процесса проектирования, тестирования и ввода в эксплуатацию. Нам важно понять ваши функциональные цели и предоставить решения, которые позволят вам их достичь.

Системное моделирование и проектирование

Мы используем современные средства моделирования, основанные на накопленном в течение десятилетий опыте проектирования энергетических систем, для анализа требований к системе, проверки проектов энергетических систем и оптимизации эксплуатационных параметров системы с помощью устройств, предназначенных для защиты и управления .

Заводские Приемо-Сдаточные Испытания

Для подтверждения того, что функции защиты и управления будут работать точно так, как задумано, в наших заводских приемочных испытаниях используется усовершенствованная система программно-аппаратного тестирования (HIL). Подключив фактическое оборудование защиты и управления, которое будет установлено в вашей системе, к испытательному стенду лаборатории цифрового моделирования энергосистемы в режиме реального времени, мы проверяем реакции системы на тысячи сбоев и неблагоприятных сценариев, собранных в нашей крупной библиотеке достоверных программных моделей.Таким образом, всего за несколько дней мы получаем данные, эквивалентные многолетней истории эксплуатации, что помогает нам обеспечить бесперебойный ввод системы в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию и занятия по подготовке

В разработанные SEL решения входят ввод в эксплуатацию, занятия по подготовке и техническая поддержка.Мы обучаем ваших инженеров и операторов, чтобы при работе с новой системой они чувствовали себя комфортно и уверенно. И впоследствии, когда вам понадобится техническая поддержка, наша работающая по всему миру сеть инженеров по эксплуатации будет готова оказать вам бесплатную помощь.

Наша поддержка

Вы должны быть уверены в том, что ваши системы защиты и управления не откажут в самый ответственный момент. Вот почему на каждое производимое нами устройство предоставляется 10-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими клиентами с самого момента основания компании почти 40 лет назад. Это основная причина, по которой мы являемся самым надежным поставщиком защитных реле в Северной Америке и занимаем первое место в мире в рейтинге международных компаний в сфере коммунальных услуг по ценам, качеству обслуживанию и уровню поддержки.

Лучшие условия гарантии в отрасли

Устройства SEL рассчитаны на срок службы не менее 20 лет, и на каждое устройство SEL предоставляется десятилетняя гарантия — с лучшими условиями в электроэнергетической отрасли. Если устройство выходит из строя по гарантии, ремонт и замена бесплатны.Мы всегда делаем все возможное, чтобы отремонтировать возвращенное устройство, независимо от того, возвращено оно по гарантии или нет.

Надежность и долговечность — гарантированы

Устройства SEL разработаны и изготовлены с учетом самых сложных в мире условий эксплуатации — их технические характеристики превосходят все отраслевые требования к температуре, ударам и электрическим нагрузкам. Опциональное конформное покрытие печатных плат обеспечивает дополнительный уровень защиты от находящихся в воздухе загрязнителей при использовании в экстремальных средах.Исходя из фактических эксплуатационных показателей, среднее время наработки наших устройств на отказ составляет более 250 лет. Это означает, что если в вашей системе установлено 250 устройств SEL, в год можно ожидать менее одного внепланового вывода из эксплуатации по какой бы то ни было причине, будь то дефект или внешний фактор, например, перегрузка по напряжению, по току, проникновение диких животных или воздействие окружающей среды.

Техническая поддержка в течение всего срока службы

На каждое производимое нами устройство предоставляется бесплатная техническая поддержка в течение всего срока службы.Услуги специалистов службы поддержки SEL доступны в региональных офисах по всему миру. В ее штате работают инженеры по прикладной области SEL, которые являются экспертами по нашим устройствам и их применению в энергосистемах.Независимо от частоты ваших обращений или срока службы ваших устройств SEL, наши специалисты по обслуживанию клиентов и технической поддержке всегда готовы вам помочь. 

Бюллетени по безопасности и обновления

Мы уведомляем владельцев устройств об обновлениях и патчах на протяжении всего срока службы изделия. Наши клиенты получают обновления программного обеспечения и прошивки напрямую с использованием методов безопасной передачи файлов и имеют возможность проверить подлинность и целостность файлов с помощью цифровых подписей и криптографических хэшей. Подробнее об уведомлениях безопасности  Процессы SEL по выявлению уязвимостей безопасности

Кибербезопасность

SEL offers выполнено кибербезопасность техподдержка for every решение, system, and продукт we provide.Мы также применяем методы безопасного управления цепочками поставок и помогаем нашим клиентам соблюдать применимые стандарты по безопасности цепочки поставок и кибербезопасности (например, NERC CIP-013 для североамериканских коммунальных предприятий).

Бюллетени по безопасности и обновления

Мы тщательно проверяем и тестируем код своих изделий, что обеспечивает больший контроль над их качеством, безопасностью и функциональностью. Клиенты получают уведомления об обновлениях и исправлениях безопасности в течение всего срока службы продукта SEL.

Снижение рисков кибератак

Мы бесплатно предоставляем набор эффективных методов обеспечения кибербезопасности, которые вы и ваши специалисты можете использовать для повышения безопасности своей системы и снижения риска кибератак. А если вам необходимо выполнить нормативные требования или нужна помощь экспертов во внедрении решений по кибербезопасности, специалисты отдела кибербезопасности SEL будут рады оказать вам необходимую техническую поддержку.

Кибербезопасность Services and Техподдержка

Мы предлагаем полный спектр услуг по обеспечению безопасности — от анализа системы и определения исходных параметров защиты до разработки решений киберзащиты и управления системой. Они помогают повысить уровень защиты и упростить техническое обслуживание и соблюдение нормативных требований.Наша техподдержка в области кибербезопасности может включать реагирование на инциденты, аудит, повышение уровня защиты системы, управление исправлениями/обновлениями и другие услуги, в зависимости от ваших требований.Связаться со специалистами SEL по кибербезопасности

Обучение и тренинги

Вы можете повысить квалификацию своих кадровых ресурсов с помощью семинаров, конференций и презентаций, а также курсов Университета SEL.Академическая нагрузка курсов SELU и многих наших семинаров включает часы профессионального развития (PDH), необходимые для продления лицензии сертифицированного инженера (P.E). Курсы и семинары проводятся в различных форматах, включая самостоятельное онлайн-обучение, виртуальные классы, очные и записанные веб-семинары, а также очное обучение. Мы также предлагаем разработку курсов обучения, адаптированных к конкретным кадровым потребностям.

Занятия по подготовке и обучение

Вопросы? Свяжитесь с нами!

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем разработать решение, наиболее эффективно решающее ваши задачи.

Не имеющая себе равных поддержка

Все решения SEL сопровождаются бесплатной технической поддержкой в течение всего срока службы.

Нет отдельных договоров на обслуживание, сроков действия договоров или дат окончания срока действия. Независимо от частоты ваших обращений или срока эксплуатации ваших устройств SEL, вы найдете дружелюбного человека, который соединит вас с необходимыми вам услугами и поддержкой.

Услуги специалистов нашей службы поддержки клиентов доступны в региональных офисах по всему миру. В ее штате работают инженеры по прикладной области SEL, которые являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах. Мы всегда готовы предоставить вам технические знания и ресурсы, необходимые для эффективной работы вашего решения SEL.

Подробнее о качестве продукции и техподдержке SEL