Aplicações para Automação de Distribuição

Localização de Faltas, Isolamento e Restauração de Serviço (FLISR)

Minimize automaticamente o impacto das interrupções – em segundos.

O que é FLISR?

A localização de faltas, isolamento e restauração de serviço (FLISR) restaura automaticamente a energia para o maior número possível de clientes, o mais rápido possível, em um evento de falta permanente. Sem uma solução de automação de distribuição como o FLISR, essa interrupção deve ser tratada manualmente, frequentemente resultando em uma interrupção maior (em tamanho e duração) do que o necessário.

A instalação do FLISR possibilita melhorar a coordenação dos dispositivos de manobra já presentes para fins de proteção ou seccionamento no sistema de energia e estende sua funcionalidade para a restauração pós-falta.

Seja contando com a lógica e detecção local do próprio religador ou comunicando-se com uma plataforma computacional sofisticada executando o software FLISR, esses dispositivos de manobra podem ser usados para isolar uma falta permanente, minimizar o impacto da interrupção e restaurar a carga nos alimentadores adjacentes em questão de segundos. A implementação de uma solução FLISR também pode ajudar a melhorar os índices de confiabilidade, como CMI e SAIFI.

Como funciona o FLISR?

Faltas permanentes são desenergizadas por relés de proteção que abrem e bloqueiam disjuntores ou religadores. Esse bloqueio cria uma interrupção para a zona de falta, para quaisquer clientes depois da zona de falta e – se ocorrer algum tipo de descoordenação – também para os clientes antes da zona de falta. A finalidade do FLISR é localizar essa falta, isolá-la abrindo dispositivos de manobra que limitam e restauram o máximo de carga possível, fechando um ou mais pontos abertos entre o alimentador com falta e os alimentadores vizinhos. As soluções FLISR podem ser divididas nas três categorias a seguir:

Sem comunicação

Muitos alimentadores de distribuição são protegidos por controles de religadores e não contemplam um sistema de comunicação. É possível implementar a funcionalidade FLISR usando detecção local de tensão e corrente, em conjunto com a lógica de fechamento de relé sobre a falta. Esta solução FLISR sem comunicação permite que religadores e seccionadores localizados em uma malha radial de dois alimentadores executem a ação de restauração após uma falta permanente resultar em bloqueio. Essa solução é melhor combinada com um esquema de coordenação de alta densidade sem comunicação, que resolve automaticamente as descoordenações planejadas ou não planejadas.

Ponto a ponto com comunicações

A solução FLISR ponto a ponto (peer-to-peer) foi projetada para topologias de sistemas semelhantes à solução sem comunicação (malha radial de dois alimentadores), mas a adição de um sistema de comunicação elimina a necessidade de lógica de fechamento sobre falta e, se o sistema de comunicação tiver velocidade de proteção, o tempo de restauração poderá ser incrivelmente melhorado. Esta solução relé a relé, muitas vezes chamada de secção de malha de alta velocidade, é uma solução simples que não impõe limites ao número de seccionadores ou religadores em série em uma malha radial.

Local e centralizado

As soluções FLISR mais centralizadas utilizam plataformas computacionais e de software capazes de se comunicar com disjuntores, religadores e seccionadores para ganho de visibilidade do sistema em áreas amplas. Projetadas para escalar para centenas ou milhares de dispositivos de manobra, essas soluções FLISR geralmente são instaladas na subestação ou no centro de controle de distribuição. As soluções FLISR baseadas em software possibilitam a instalação rápida e econômica do FLISR em uma área ampla, contendo topologias de alimentadores de distribuição complexas e exclusivas.

Da nossa base de conhecimento

FLISR sem comunicação

Considere o seguinte evento: uma falta permanente ocorre entre o Religador 1 (R1) e o Religador 2 (R2) em uma malha radial de dois alimentadores. R1 observará esta falta, tentará eliminar a falta de acordo com suas configurações de religamento e, por fim, bloqueará quando essas tentativas de religamento não tiverem sucesso.

O religador de ponto de interligação aberto (R3) detectará a perda de tensão causada pela abertura de R1 e, após passar tempo suficiente, fechará automaticamente, re-energizando a linha na direção de R2. O fechamento de R3 re-energiza a localização da falta permanente. Isso é conhecido como lógica de fechamento sobre falta.

Uma vez que R3 fecha, R2 observará a corrente de falta e realizará um trip e bloqueará imediatamente. Isso resultará em uma zona de falta permanente isolada entre R1 e R2 e carga restaurada entre R2 e R3.

Sem essa implementação do FLISR, a interrupção criada por essa falta permanente seria maior do que precisaria ser e pode levar horas para ser detectada e mitigada. Habilitar dispositivos de manobra para detectar a interrupção usando sensores e lógicas locais reduz o tempo de ação contra a interrupção para minutos.

Produtos relacionados

Solução FLISR ponto a ponto

Considere o seguinte evento: uma falta permanente ocorre entre o Religador 1 (R1) e o Religador 2 (R2) em uma malha radial de dois alimentadores. R1 observará esta falta, tentará eliminar a falta de acordo com suas configurações de religamento e, por fim, bloqueará quando essas tentativas de religamento não tiverem sucesso.

Em vez de depender de sensores locais, R2 recebe uma mensagem diretamente de R1 informando que existe uma falta permanente e que R1 agora está aberto. R2 pode abrir rapidamente para isolar a falta e enviar um sinal para R3.

R3, ao receber o sinal solicitando o fechamento de uma fonte de R2, fecha, re-energizando a zona entre R2 e R3.

Essa solução FLISR, geralmente chamada de secção de malha de alta velocidade, emprega comunicações de velocidade de proteção e pode executar a funcionalidade FLISR em uma topologia de malha radial em milésimos de segundos.

Produtos relacionados

Solução FLISR de área ampla baseada em software

Considere o seguinte evento: uma falta permanente ocorre entre o Religador 1 (R1) e o Religador 2 (R2) em uma malha radial de dois alimentadores. R1 observará esta falta, tentará eliminar a falta de acordo com suas configurações de religamento e, por fim, bloqueará quando essas tentativas de religamento não tiverem sucesso.

Cada alimentador de cada dispositivo de manobra na região ou sistema está se comunicando com um controlador de automação que executa uma solução FLISR baseada em software (como Blueframe DMS FLISR), usando um protocolo industrial padrão.

A visibilidade de área ampla deste sistema FLISR torna possível determinar a carga do sistema antes da ocorrência da falta, observar as restrições de segurança e margem e determinar a localização da falta (ou faltas). Usando essas informações, ele determina rapidamente quais ações cada religador deve executar para minimizar com sucesso o impacto da interrupção e restaurar a energia.

No caso deste evento, a solução FLISR local envia um comando de abertura para R2 e, uma vez confirmada a abertura, envia um comando de fechamento para R3. Ele também pode emitir um comando de alteração para um Grupo de Configurações em R3, permitindo que este se coordene adequadamente com R5 e R4.

Em topologias mais complexas de alimentadores, as soluções FLISR baseadas em software podem seccionar uma interrupção em várias zonas se for necessário, usando várias opções de restauração, a fim de alcançar uma solução ideal de restauração de energia sem violar nenhuma margem ou restrições de segurança.

Confiabilidade comprovada e suporte vitalício

Cada solução que a SEL fornece vem com os dispositivos mais confiáveis e a melhor garantia do setor elétrico – além de suporte técnico gratuito da SEL para produtos e sistemas.

Colaboramos de perto com nossos clientes desde que a empresa foi fundada há quase 40 anos. E esta é uma das principais razões pelas quais somos o fornecedor de relés de proteção mais confiável da América do Nortesomos classificados como número 1 pelas concessionárias internacionais em preço, serviço e suporte.

Os dispositivos SEL são projetados para uma vida útil de pelo menos 20 anos. Cada dispositivo fabricado pela SEL vem com uma garantia de 10 anos – a melhor do setor. Se falhar durante a garantia, o reparo e a substituição são gratuitos.

Nossos produtos são projetados para resistir aos ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões de temperatura, choque e estresse elétrico do setor. Um revestimento isolante Conformal Coating opcional confere aos componentes eletrônicos um nível extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.

Todos os produtos eletrônicos da SEL são projetados, testados e fabricados na América do Norte em instalações próprias e operadas por nós. Praticamos gerenciamento seguro de cadeia de suprimentos e nosso sistema de gerenciamento de qualidade é certificado seguindo os requisitos da norma ISO 9001.

Prestamos suporte técnico durante toda a vida útil de seus produtos SEL, mesmo que estejam fora de nossa garantia de dez anos.

Independentemente de quanto tempo seus produtos SEL estejam em serviço, você será atendido por um especialista que lhe fornecerá o atendimento e o suporte de que precisa. As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações dos sistemas de potência.

E com treinamento certificado pela IACET e formação continuada da Universidade SEL, você pode garantir que os operadores de seu sistema e seus engenheiros tenham todo o conhecimento de que necessitam.

Garantia e suporte técnico

Fornecemos boletins e atualizações de segurança cibernética durante toda a vida útil de cada produto que fabricamos. Os usuários finais da SEL podem se inscrever para receber notificações por e-mail sobre boletins de segurança que afetam os produtos da SEL para ajudá-los a manter seus sistemas seguros.

Inscreva-se para receber notificações de segurança
Procedimento SEL para divulgação de vulnerabilidades de segurança

Conteúdo relacionado

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações dos sistemas de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL