Neste webinar apresentamos uma solução econômica para monitoramento térmico, regulação de tensão e controle de paralelismo para bancos de autotransformadores. A solução desenvolvida pela SEL simplifica os esquemas de regulação de tensão e controle de paralelismo, garantindo alta disponibilidade com uso de dispositivos com alto MTBF e lógica consolidada. A sistema apresentado possibilita regulação de tensão e controle de paralelismo tanto em subestações com arranjo de barra simples quanto em arranjo de barra dupla.
Neste webinar apresentamos um exemplo de aplicação do relé SEL-751 no ponto de interconexão da geração distribuída, por meio da descrição das funções e parâmetros básicos necessários para a correta aplicação deste equipamento em tais sistemas.
Será apresentado neste webinar um conceito de sistema de monitoramento de redes baseado em informações disponibilizadas pelos próprios IEDs.
Tal abordagem dispensa a necessidade de hardwares adicionais, simplifica a implementação, reduz os custos, e favorece a confiabilidade e eficácia do monitoramento.
Neste webinar iremos fazer uma abordagem teórica para explicar o motivo deste baixo nível de segundo harmônico nos transformadores. Baseado em casos reais, o webinar apresenta quais estratégias de proteção podem ser adotadas para aumentar a segurança da função diferencial durante o inrush e como estas estratégias podem comprometer ou não a confiabilidade da função diferencial. Um novo método de detecção de inrush baseado no reconhecimento da forma de onda é apresentado.
Um importante recurso dos relés digitais é a capacidade de registrar oscilografias de distúrbios elétricos no sistema de potência. Estes dados são fundamentais para uma interpretação precisa das condições que resultaram nos distúrbios, melhoria do sistema e prevenção de problemas.
Neste webinar, apresentamos as soluções usando métodos de coleta manuais e automáticos de dispositivos de diferentes fabricantes e utilizando os diversos protocolos usados nos sistemas de potência.
Este webinar apresenta uma nova forma de configuração de redes que utiliza o conceito de Redes Definidas por Software (Software Defined Networks – SDN). As redes SDN permitem o gerenciamento centralizado da rede de comunicação e com ele a configuração de fluxos de dados com o foco nos dispositivos finais. Essa forma de configuração traz mais agilidade ao processo, reduz a incidência de erros e é pouco influenciada pelas dimensões da rede.
Este webinar apresenta o sistema de monitoramento preditivo de linhas que evita saídas de operações causadas por defeitos que apresentam indícios de problema antes de tornar-se uma falta, como vegetação próximo à linha e isoladores sujos ou com defeito.
Este webinar apresenta como algumas concessionárias de energia têm melhorado a eficiência na detecção de HIF através da adição de algoritmos dedicados inseridos nos relés de proteção microprocessados, mantendo os tradicionais sistemas de proteção em operação.
Neste webinar avaliamos como fontes não convencionais afetam os esquemas de proteção de linhas de transmissão que conectam IBRs ao sistema de potência. Então apresentamos soluções para melhorar a segurança e confiabilidade dos esquemas de proteção destas linhas.
Neste webinar são apresentados os recursos disponíveis para registros de eventos nos relés digitais e como estes devem ser utilizados para permitir uma análise completa e assertiva das ocorrências no sistema elétrico. Também são apresentadas metodologias, técnicas e melhores práticas para uma análise precisa. Para facilitar o entendimento, são utilizados alguns casos reais de eventos no sistema elétrico.
Neste webinar, demonstramos as funcionalidades e os recursos do novo Controlador de Bay SEL Axion.
Neste webinar apresentamos uma análise deste documento, relacionando os seus requisitos com os produtos e soluções SEL e como estes são aplicáveis para auxiliar os clientes no atendimento às exigências deste submódulo.
Neste webinar é apresentada a solução da SEL para sincronismo automático, que visa permitir a interligação de barras e geradores de forma segura e confiável durante manobras do sistema elétrico. O sistema permitir a entrada de um gerador em um circuito com outras fontes já em paralelo e também faz o tracking da topologia, quais geradores se encontram em cada ilha e entrega diferentes possibilidades de interconexão, flexibilizando a operação do sistema elétrico de uma indústria.
Neste webinar fazemos introdução ao caso e apresentação de soluções desde as típicas e consolidadas, até as modernas e avançadas para esquemas de teleproteção e supervisão de linhas com vãos terminais de diferentes companhias. O objetivo desse webinar é contribuir para que as empresas envolvidas, entre elas transmissoras, distribuidoras e geradoras, possam identificar uma solução otimizada confiável, econômica e segura para implementação do esquema de teleproteção e transferência de dados para essas linhas de alta tensão.
O novo SEL-851 é um relé de alimentador compacto, mas poderoso. É a combinação perfeita entre simplicidade, confiabilidade e tecnologia de ponta. Neste webinar abordamos os principais benefícios do SEL-851.
Neste webinar abordamos os principais desafios para aplicação de teleproteção sobre redes baseadas em pacotes e como a nova tecnologia VSN (Virtual Synchronous Network) resolve os problemas de desempenho e cria uma separação clara entre os domínios de TI e TO, facilitando a migração das concessionárias para as redes convergentes baseada em pacotes.
Neste webinar apresentamos os recursos disponíveis nos modernos IEDs (Dispositivos Eletrônicos Inteligentes), utilizados em média e baixa tensão, que possibilitam aumentar a segurança de operadores e mantenedores, reduzindo danos materiais em eventos que envolvem o arco elétrico em cubículos e centros de controle de motores (CCMs) de média e baixa tensão.
Neste webinar apresentamos as soluções wireless da SEL para redes de distribuição e como estas soluções auxiliam no aumento da eficiência operacional e os indicadores de distribuição.
A ascensão da Indústria 4.0 traz consigo conceitos de automação e tecnologia da informação referentes à integração e disponibilidade de dados. Dentre os pilares da Indústria 4.0, destacam-se alguns princípios que estão relacionados ao tema deste Webinar: Integração Horizontal e Vertical dos Sistemas, Internet das Coisas, Big Data/Data Analytics e Segurança Cibernética.
Neste webinar vemos como a combinação dos recursos de automação, controle e principalmente IHM local, integradas em um único equipamento pode substituir a utilização de sistemas supervisórios dedicados em subestações e simplificar o projeto de supervisão, automação e controle.
Neste webinar são discutidas características específicas não só da chaparia dos painéis como também dos dispositivos que estão instalados em seu interior, tendo como objetivo manter a confiabilidade e durabilidade da instalação.
Neste webinar apresentamos como a solução Time-Domain Link (TiDL) criada pela SEL é uma alternativa mais fácil para clientes que buscam implementar sistemas secundários digitais. Exploramos os desafios da digitalização e como os relés TiDL e seus módulos de aquisição TiDL Merging Unit (TMU) possibilitam a implantação de um sistema mais simples.
Neste webinar apresentamos soluções capazes de combinar múltiplas fontes CA e CC para aumentar a disponibilidade e a confiabilidade para a energia nas subestações.
Este webinar visa apresentar alguns conceitos de World Class Manufacturing aplicados à montagem de painéis, e também a aplicação da norma IPC/WHMA-A-620, norma internacional desenvolvido pelo IPC que descreve os requisitos de aceitabilidade para montagem de cabos e chicotes elétricos aplicados a produtos Classe 3 - Produtos eletrônicos de alto desempenho / para ambientes críticos.
Neste webinar abordamos temas como: ERAC inteligente, Controle de demanda, Medição setorial e gerenciamento de energia, Coleta automática de oscilografia e Gerenciamento de ativos.
Neste webinar abordamos temas como: descarte de cargas de alta velocidade, sincronização automática de disjuntores e controle de geração.
O sistema de automação SEL DNA aumenta eficiência operacional de sistemas de distribuição e reduz os custos operacionais, atendendo às crescentes expectativas dos clientes por serviços de fornecimento de energia mais confiáveis e acessíveis. Manter as luzes acesas e ter um alto nível de confiabilidade não é apenas um desejo, mas uma necessidade, o sistema DNA inclui esquemas de reconfiguração automatizados e fornecem o mais alto nível de confiabilidade, isolando somente a parte afetada pela falta, minimizando o número de clientes afetados pela interrupção, e restabelecendo o serviço em seções da rede automaticamente.
As soluções SEL para esquemas de emergência permitem o monitoramento e o controle de área ampla integrando estações de energia e possibilitando um maior aproveitamento dos recursos de transmissão, mantendo a estabilidade do sistema através de controles determinísticos que operam em menos de um ciclo para preservar o equilíbrio de carga e geração, permitindo também a integração de fontes de energia renováveis com maior confiabilidade.
Neste webinar são explorados os recursos e benefícios da família RTAC, demonstrando ao usuário como reconhecer a melhor solução para seu desafio.
Este webinar visa apresentar a solução SEL-FT50/ FR12 assim como suas diversas aplicações.
Não existe uma solução que garanta a detecção de um cabo ao solo em 100% dos casos, porém, a SEL trabalha com diversas funções e algoritmos que podem auxiliaràs concessionárias a detectar esse tipo de evento. O objetivo deste webinar é apresentar tanto soluções baseadas em relés, assim como soluções sistêmicas, aquelasque dependem de comunicação.
Este webinar visa fazer uma introdução ao SEL-T401L, apresentando todas as suas funcionalidades – tanto os algoritmos de proteção, quanto localização de faltas de altíssima precisão e também o monitor preditivo de faltas em linhas de transmissão. São exibidas algumas oscilografias do relé, apresenta-se os ajustes no software QuickSet e também é explanado sobre o conceito de janela dinâmica de dados – que permite que as funções fasoriais do SEL-T401L sejam mais rápidas que qualquer outro relé fasorial.
Este webinar faz uma revisão dos métodos de aterramento, modos de conexão das unidades geradoras e apresenta as soluções de proteção utilizadas para cada caso. Adicionalmente, é apresentado um novo método capaz de detectar faltas à terra de modo seletivo para geradores aterrados por alta impedância conectados em paralelo, solução até então inexistente nos sistemas de proteção.
Este webinar pretende apresentar e discutir os benefícios do uso do chaveamento controlado de disjuntores (Point-on-Wave), comentando também sobre soluções para sua realização.
O monitoramento e manutenção de relés eletromecânicos é um processo manual e isento de supervisões automáticas, desta forma os problemas são somente detectados em manutenções locais de rotina e a confiabilidade está ligada com a frequência com que estas são realizadas.
Neste webinar, apresentamos as soluções em Indicação de Falta e Carga sem Fio e mostramos os principais desafios e soluções para esta aplicação.
Neste webinar apresentamos uma função inovadora, que permite identificar eventos na linha de transmissão antes que ocorra uma falta e abertura dos disjuntores. Com esta função, pode-se detectar fenômenos relacionados com crescimento da vegetação próxima à linha, sujeira ou falhas em isoladores e até mesmo queimadas sobre a linha de transmissão.
Este webinar descreve um novo esquema de falha do disjuntor para disjuntores do gerador, baseado em medições de tensão para detectar a falha de um disjuntor do gerador ao abrir e separá-lo do sistema elétrico. O novo esquema pode ser aplicado aos disjuntores do gerador em conjunto com o esquema tradicional de falha do disjuntor baseado em corrente para eliminar a necessidade de confiar na indicação do estado mecânico do disjuntor.
Este webinar apresenta a solução para proteger nosso perímetro: o Gateway de Segurança Cibernética SEL-3620.
Neste webinar apresentamos os conceitos iniciais de Modelagem Térmica de Transformadores e as soluções atuais para esta aplicação.
Este webinar apresenta uma lógica de transferência de fontes de barramento de motores implementada em um IED SEL e os possíveis modos de transferência: rápida, em fase, ou por tensão residual. São apresentados detalhes de cada modo de transferência e aspectos relacionados à seleção de cada um deles com oportunidades de customização lógica.
Este webinar apresenta uma nova função capaz de detectar faltas entre espiras tanto no circuito de campo como no estator de geradores síncronos. Esta função pode ser empregada em qualquer tipo de máquina, independente se os enrolamentos do estator são compostos por múltiplos enrolamentos por fase ou não.
Este webinar visa apresentar um pouco do uso das componentes simétricas no domínio da frequência, e quais as limitações dessa metodologia quando falamos de fontes de energia renovável.
Neste webinar abordamos os seguintes tópicos:
Este webinar faz uma revisão dos métodos de aterramento por alta impedância, mais comum para máquinas de médio e grande porte. São apresentadas as principais funções e métodos de detecção de faltas à terra, incluindo método ativo por injeção de sub-frequencia. Desafios e soluções para detecção de faltas à terra são discutidos através de exemplos reais de faltas à terra em geradores.
Neste webinar são exploradas as medidas de controle voltadas à mitigação das vulnerabilidades cibernéticas em redes de TO. São apresentadas topologias de segurança, além de práticas como a criação de zonas desmilitarizadas (DMZ) e perímetros eletrônicos seguros (ESP), monitoramento de ajustes e versões de firmware, utilização de “quebra de protocolos” e proteção de redes locais com a tecnologia whitelist. O objetivo é contribuir com práticas eficazes para o programa de gestão de risco da TO.
Este Webinar tem como objetivo apresentar o conceito do Gerenciador de Dispositivos e ensinar o usuário à utilizar este recurso.
Os relés da SEL proporcionam diversos recursos para o monitoramento das mensagens GOOSE e disponibilizam informações importantes referentes às mesmas.
Neste webinar abordamos as principais características de um controlador avançado de religadores que oferece proteção e controle para redes de distribuição. Também abordamos a matriz de compatibilidade do controlador, que é compatível com mais de 30 modelos de religadores de mercado. E por fim, mostramos os benefícios de uma padronização do controlador de religadores, que além de redução de sobressalentes, traz mais especialização técnica às equipes de manutenção que passam a lidar somente com um controlador para diversos fabricantes de religadores.
Este webinar mostra, de forma prática, como utilizar servidores Proxys em subestações de energia para efetuar o acesso remoto seguro aos equipamentos de proteção, automação e controle.
Além de apresentar resultados de algoritmos de proteção, este webinar também aborda localização de faltas reais e também resultados do monitor preditivo de faltas em linhas de transmissão, que apresenta a localização de eventos que podem futuramente se tornar faltas.
Neste webinar discutimos sobre os principais padrões e protocolos de sincronismo aplicados em subestações, incluindo PPS, IRIG-B, NTP/SNTP e PTP.
Neste Webinar apresentamos uma solução em busca de reduzir custo e falhas no processo visando o aumento de produtividade e melhor qualidade de produtos e serviços.
Neste webinar apresentamos algumas funções dos processadores de automação SEL RTAC que possibilitam esse monitoramento.
Este webinar tem como objetivo mostrar quando e como é possível aplicar a detecção de faltas por elementos de sequência negativa.
Neste webinar são apresentados os conceitos básicos de utilização do Software acSELerator Diagram Builder SEL-5035 para desenvolvimento de interfaces.
Neste webinar apresentamos a tecnologia SEL para detecção de arco elétrico e como parametrizá-la, de maneira a combinar a detecção de luz e a proteção de sobrecorrente ultra-rápida presentes no relés SEL-751, SEL-849 e SEL-710-5.
Este webinar introduz o conceito do modelo térmico dos relés numéricos avançados e explica como aplicar um modelo térmico dependente do escorregamento para melhorar a proteção de motores nas aplicações de retrofit, em que existem pouquíssimos dados disponíveis. Normalmente, as únicas informações disponíveis para ajustar um relé novo microprocessado aplicado a um motor existente consistem nos dados de placa do motor, ajustes dos relés de proteção eletromecânicos existentes e na experiência dos operadores em relação aos tempos típicos das partidas.
Neste Webinar apresentamos uma solução inovadora que utiliza medidores de qualidade de energia, concentradores de dados, relés de proteção e softwares de analise e coleta de dados, com a finalidade de gerenciar e monitorar a qualidade e consumo de energia elétrica.
Neste webinar exploramos um pouco das aplicações e características dos indicadores de falta com comunicação.
Atualmente grande parte dos equipamentos das subestações estão interligados via rede de comunicação, e a interação de maneira remota com os mesmo se torna cada vez mais comum e necessária. A supervisão, comandos, coletas de oscilografias e alteração de ajustes, são todos feitos via redes e, ao mesmo tempo que ganhasse praticidade, abrem-se vunerabilidades que antes não existiam. Mas como possibilitar tal praticidade e manter a segurança e confiablidade?
Neste webinar demonstramos os conceitos básicos, normas e modelo adaptativos de Monitoramento Térmico dos Transformadores, além da solução integrada do Diagnósticos de Gases.
Neste webinar discutimos as melhores práticas para parametrização e ajustes desta função através de lógicas simples e seguras.
Neste webinar são apresentadas as soluções SEL para proteção e controle de Microgrids baseado em relés, para sistemas de larga escala, além de funções de ilhamento, descarte de cargas e auto-sincronização e modelagem e testes.
Neste webinar abordaremos sobre as principais características e componentes dos cubículos de média tensão, assim como os possíveis pontos de falha que requerem monitoramento. Apresentaremos os recursos e funções disponíveis nos modernos relés de proteção que permitem um monitoramento contínuo e de baixo custo.
Neste webinar revisamos os conceitos básicos sobre localização e faltas por ondas viajantes e apresentamos uma ferramenta que utiliza o diagrama de Bewley para análise e localização de faltas por ondas viajantes. São utilizados casos reais de faltas nos sistemas de transmissão.
Neste webinar apresentamos os conceitos, termos e revisões do Software Defined Networking (SDN), e suas regras, compreender e aplicar as ferramentas disponíveis do Controlador SDN e descobrir a enorme capacidade de monitorar cada conexão e cada protocolo.
Neste webinar abordamos como a utilização de transmissores e receptores de faltas nas redes de distribuição trazem ganhos relação à escolha adaptativa do esquema de coordenação, identificação da localização do defeito, definição da habilitação do religamento e aceleração do disparo da proteção.
Neste webinar, é abordado os conceitos básicos de proteção e controle de partida de motores síncronos, e toda a teoria de regulação de fator de potência em máquinas síncronas. Ao final, é apresentado uma nova tecnologia que incorpora todas as funções de proteção, controle de partida e regulação de fator de potência em um único hardware, agregando funções adicionais como relatórios de partida e operação do motor.