Distribution

Exploitation du réseau de distribution

SEL propose des outils qui fonctionnent avec des relais de protection et de contrôle pour améliorer la visualisation et la réponse dynamique de votre réseau, tout en maintenant les performances, la connaissance de la situation et l’efficacité.

Mesure pour la facturation

Les compteurs SEL offrent un comptage d’énergie bidirectionnel, complet à quatre quadrants et de haute précision. Ils peuvent être combinés avec le logiciel SEL pour obtenir une solution complète de gestion des données de comptage.

IHM et annonciateurs

Synchronisation précise

Une synchronisation précise est obtenue à l’aide d’horloges satellites, qui traitent les signaux provenant des systèmes mondiaux de navigation par satellite, tels que le GPS, et fournissent l’heure aux appareils du réseau électrique à l’aide des protocoles IRIG-B, PTP (Precision Time Protocol) et NTP (Network Time Protocol).

Listes de lecture vidéo

How to Use the RTAC HMI, Part 1: acSELerator Diagram Builder Overview

RTAC HMI

1 of 3
  • How to Use the RTAC HMI, Part 1: acSELerator Diagram Builder Overview

  • How to Use the RTAC HMI, Part 2: Building a Project

  • How to Use the RTAC HMI, Part 3: Shared Tags

How to Use SEL-735 WAVE VIEW

Metering How-to Videos

1 of 7
  • How to Use SEL-735 WAVE VIEW

  • How to Surface Mount the SEL-735 Meter

  • How to Set SEL-735 Power Quality and Revenue Meter

  • Comment configurer le compteur SEL-735 pour la communication Itron MV-90

  • How to Set the SEL-735 Meter With DNP Map Settings

  • Comment utiliser les compteurs facilement extractibles de SEL

  • How to Change the Meter Form in the SEL-735