Выпустив в 1984 году первое в мире цифровое защитное реле, компания SEL произвела революцию в области безопасности, экономичности и надежности поставок электроэнергии и до сих пор продолжает расширять границы возможного. Наши инженеры являются экспертами в области защиты, автоматизации, управления и учета энергосистем, и они подходят к каждому проекту с духом качества, инноваций и обслуживания.
Мы поможем вам спроектировать решение, отвечающее требованиям вашей распределительной системы.
Предотвращение отключений энергоснабжения и повышение надежности, отказоустойчивости и безопасности электроэнергетической системы. Наши решения Системы контроля и управления энергоснабжением powerMAX позволяют создать максимально эффективные и надежные энергосистемы.
Для коммунальных службМы предлагаем комплексную защиту, контроль и интеграцию с магистральной энергосетью через нашу архитектуру управления энергоснабжением powerMAX, которая, как подтверждено независимым сторонним тестированием, является самой надежной системой микросетей в мире.
Университетские городки, коммерческие и муниципальные объектыВоспользуйтесь нашим огромным опытом в области систем защиты и соответствующего аппаратного обеспечения - попросите инженеров SEL спроектировать, внедрить, протестировать и ввести в эксплуатацию ваши системы защиты. Мы предоставляем полную проектно-конструкторскую документацию, процедуры испытаний и отчеты о настройках, необходимые для эксплуатации и обслуживания вашей системы.
От схем корректирующих действий (RAS) для больших систем электропередачи до синхронизации источников энергии с работой магистральной энергосети — SEL предложит вам подходящее решение.
Подробнее об услугах защиты SELМы также предлагаем североамериканским операторам магистральных систем электроснабжения специализированные услуги по обеспечению соблюдению нормативных требований стандартов защиты и управления NERC (PRC), в числе которых анализ системы, готовая к аудиту документация, а также проектирование и ввод в эксплуатацию в соответствии с NERC.
Соответствие стандартам NERC PRCИспользуя встроенные возможности наших защитных реле, контроллеров автоматизации и управляющих библиотек powerMAX, мы предлагаем масштабируемые модульные решения автоматизации, которые можно реконфигурировать и расширять с целью удовлетворения меняющихся потребностей.
Подробнее о системах автоматизации SELSEL также предоставляет услуги и решения по автоматизации, разработанные специально для распределительных сетей и подстанций.
Автоматизация распределительной сети SELКоманда служб кибербезопасности SEL может оценивать уязвимости безопасности, создавать надежные средства кибербезопасности и оптимизировать текущее соответствие NERC CIP и другим нормативным требованиям. Наши сертифицированные специалисты обладают обширными знаниями в области применения систем энергоснабжения кибербезопасности и операционных технологий (OT).
Подробнее об услугах кибербезопасности SELНаш многолетний опыт проектирования энергосистем и ведущие в отрасли позиции в области системного моделирования и программно-аппаратного тестирования (HIL) позволяет нам помочь вам в соблюдении нормативных требований, уменьшить риск планирования и внедрить апробированные надежные и эффективные решения.
Подробнее о системном моделировании и исследованияхSEL производит самые долговечные и надежные устройства в электроэнергетической отрасли.
Наши устройства способны выдерживать самые сложные в мире условия эксплуатации — их технические характеристики превосходят требования всех отраслевых стандартов к температуре, стойкости к ударным и электрическим нагрузкам. Опциональное конформное покрытие обеспечивает дополнительный уровень защиты от находящихся в воздухе загрязнителей при использовании в экстремальных средах.
На каждое устройство SEL предоставляется безусловная десятилетняя гарантия — лучшая в отрасли. Если какой-либо продукт выходит из строя по гарантии, мы бесплатно отремонтируем или заменим его.
Инженерно-техническая служба SEL предлагает консультации ведущих в отрасли специалистов по динамике, защите, автоматизации и управлению электроэнергетической системой. Наши эксперты могут оказать необходимое содействие вашей проектной группе и предоставить экспертный анализ на критических этапах проекта.
В штате SEL работают сотни инженеров-энергетиков во всем мире, за плечами которых проектирование сложных энергосистем практически для каждой отрасли. Мы можем показать вам, как спроектировать системы защиты, управления, автоматизации, связи и безопасности на базе устройств SEL и как интегрировать инженерные решения SEL в ваши системы, использующие оборудование предыдущих поколений.
Инженерно-техническая служба SEL разрабатывает проекты как для отрасли гражданского строительства, так и для электротехнической промышленности. Наши инженеры-проектировщики, работающие в офисах по всему миру, могут предоставить полную проектно-конструкторскую документацию для подстанции, проект модернизации существующего электрического оборудования или проектные чертежи, относящиеся к защите, автоматизации, учету электроэнергии и управлению энергосистемой.
Наши сотрудники работают с различными стандартами проектирования, в том числе с IEEE, NEMA, IEC и JIS. Мы можем помочь вам разработать собственный набор стандартов, рекомендовать самые эффективные методы и технологии или спроектировать решение в соответствии с вашими локальными стандартами. Мы также можем конвертировать в электронные файлы имеющиеся у вас чертежи на майларовой пленке, веленевой и обычной бумаге.
Все наши устройства разработаны, испытаны и изготовлены на принадлежащих SEL или управляемых SEL предприятиях в Северной Америке.
Инженерно-техническая служба SEL следует строгим техническим процедурам по проектированию, разработке, испытаниям и вводу в эксплуатацию электроэнергетических систем. Мы постоянно ищем, отслеживаем и совершенствуем самые эффективные методы и технологии, чтобы предложить вам самое эффективное решение.
Мы практикуем безопасные методы управления цепочками поставок, в том числе проверку надежности поставщиков, принципы ответственного выбора источников снабжения и поддержание запаса критически важных деталей. Наша система управления качеством сертифицирована в соответствии с требованиями Системы управления качеством ISO 9001.
Представитель SEL свяжется с вами напрямую. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем найти решение, наиболее эффективно решающее ваши задачи.
Когда вы выбираете SEL, вы выбираете больше, чем товары и услуги; вы выбираете партнерство. Специалисты нашей службы поддержки являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах и готовы предоставить высококвалифицированную техническую поддержку в течение всего срока службы вашего решения SEL.
Инженеры-проектировщики инженерно-технической службы будут сопровождать ваш проект от этапа планирования до окончательного ввода системы в эксплуатацию. После этого инженеры-специалисты по прикладной области SEL будут готовы оказать вам неограниченную техническую поддержку в течение всего срока службы устройств SEL.