Sistemas de controle de microrredes SEL powerMAX
Os sistemas de controle de microrredes SEL powerMAX mantêm as luzes acesas, isolando perfeitamente suas fontes de geração locais e reconectando com o sistema elétrico interligado conforme necessário. Eles são soluções eficientes, confiáveis e seguras para garantir o fornecimento ininterrupto de energia a suas instalações e clientes.
Resiliência de energia para infraestrutura crítica
Os sistemas de controle de microrrede SEL garantem o fornecimento confiável e resiliente de energia elétrica para infraestrutura crítica em muitas áreas diferentes:
- Campi universitários - integram a geração no campus, mantêm as luzes acesas e protegem instalações críticas e projetos de pesquisa.
- Bases militares - fornecem confiabilidade e continuidade operativa para o sistema de energia com SEL powerMAX microrredes garrison e microrredes táticas móveis.
- Serviços de emergência - mantêm hospitais, postos de bombeiros, policiais e centros comunitários operando durante desastres naturais e emergências públicas.
- Data centers - fornecem energia elétrica de forma ininterrupta e de alta qualidade para manter os servidores funcionando e o fluxo de dados.
- Instalações de manufatura - mantêm os processos críticos em execução e eliminam os caros tempos de inatividade.
- Centros comerciais - mantêm as luzes acesas e os negócios funcionando.
- Provedores de serviços públicos - implementam microrredes no nível de distribuição para integrar DERs, manter os serviços de emergência ligados e melhorar as métricas de confiabilidade. Os sistemas de controle de microrredes SEL powerMAX podem ser integrados com DERMS e ADMS: Leia o artigo técnico.
Principais recursos de um sistema de controle resiliente
Ilhamento ininterrupto
Os sistemas de controle de microrrede SEL powerMAX isolam a microrrede de maneira rápida e contínua se a conexão com a rede elétrica falhar e se ressincronizam automaticamente quando é hora de reconectar. Os algoritmos subcíclicos powerMAX com compensação de inércia evitam apagões, mesmo quando ocorrem eventos com temporização próxima.Por exemplo, em um campus de pesquisa, os edifícios que abrigam instalações de biocontenção não podem perder energia, mesmo que momentaneamente. Essas instalações (seja um único prédio ou um grupo delas) podem operar como várias microrredes menores aninhadas dentro da microrrede maior que abrange todo o campus. Enquanto fornece resiliência, isso aumenta drasticamente a complexidade do controle. Os sistemas de controle de microrrede SEL powerMAX são capazes de lidar perfeitamente com eventos com temporização próxima e em múltiplas zonas de controle.
Proteção de ativos críticos
Os sistemas de controle avançado SEL respondem com rapidez e precisão às rápidas mudanças na dinâmica do sistema de energia das microrredes. O descarte de carga rápido e inteligente e a compensação inercial garante que as fontes de geração e outros ativos críticos (por exemplo, transformadores e pontos de acoplamento comum entre a concessionária e as fontes baseadas no inversor) sejam protegidos sob todas as condições operacionais.
Hardware confiávele e com segurança cibernética
Fortes defesas de segurança cibernética, com a melhor rede segura da categoria, são parte integrante de todo sistema de controle de microrrede SEL powerMAX .Projetamos e fabricamos nosso hardware de controle e proteção nos EUA, em instalações sob nossa operação e controle. Todos os componentes o sistema de controle SEL a têm uma garantia de fábrica de dez anos- a melhor na indústria de energia elétrica.
Economia com custos de energia
Uma microrrede pode gerenciar automaticamente os custos de energia com base no clima, custo de combustível, tarifas de concessionárias, horários de pico de carga e muito mais. Esses fatores podem ser predeterminados ou vinculados a dados dinâmicos, como preços de mercado.O sistema de controle de microrrede também gera dados históricos que podem ser usados para estimativa de impacto de custo e previsão de carga e geração.Isso permite que você implemente armazenamento de energia e estratégias de redução de pico para reduzir o custo de energia e usar fontes renováveis quando forem mais vantajosas.
Integração de energias renováveis e redução de emissões
As microrredes podem incluir qualquer número de recursos renováveis distribuídos e integrá-los a outras fontes de geração, dando aos seus proprietários muitas opções para reduzir as emissões de carbono e poluição
Integração de energias renováveis
A geração eólica e solar são variáveis e intermitentes, o que representa desafios difíceis em um sistema que deve fornecer energia confiável e consistente. Agregá-los em uma microrrede ajuda a mitigar o problema, combinando fontes múltiplas em uma produção de geração que é menos variável do que qualquer fonte renovável única.Os sistemas de controle SEL podem gerenciar de forma proativa as fontes renováveis, isolando-as quando necessário, gerenciando o armazenamento da bateria e medindo e controlando sua contribuição para o restante da rede.
Redução de Emissões
Os controles de microrrede SEL permitem aumentar as fontes de geração tradicionais existentes (como gás natural) com energia eólica e solar. Isso oferece uma maneira prática de lidar com a redução de emissões em nível local - garantindo energia elétrica confiável e de alta qualidade com uma pegada ambiental menor.
Opções de controle distribuído e centralizado
Além de nossos sistemas de controle de microrrede powerMAX, a SEL oferece uma solução de controle distribuída robusta que é adequada para microrredes menores com uma configuração de barramento simples.
Controle distribuído
O sistema de controle distribuído usa os recursos de coordenação integrados dos relés SEL para controlar e proteger a microrrede. É aplicado em microrredes com configuração simples de barramento (topologia plana), geralmente com menos de 1 MW de geração e poucas fontes de geração renováveis. Motores alternativos e inversores são fontes de geração típicas.
Aplicações:
- Guarnições militares e bases operacionais avançadas - simplicidade e eficiência para maior capacidade de missão.
- Microrredes móveis - controle simplificado da geração móvel e distribuição de carga.
- Microrredes comunitárias pequenas - controle, ilhamento e ressincronização de um circuito alimentador de barramento único com integração mínima de DER.
Controle centralizado
O controle centralizado é normalmente necessário em microrredes com mais de 1 MW de capacidade de geração e aquelas com integração extensa de DER.Um Controlador de Automação em Tempo Real (Real-Time Automation Controller – RTAC) SEL com a lógica de controle personalizada powerMAX coordena as funções do sistema de microrredes e fornece despacho de geração, rejeição de carga, ilhamento e ressincronização.
Aplicações:
- Campi universitários, hospitais, data centers e fábricas - garantem resiliência e economia; assegure-se de que as cargas críticas permaneçam online.
- Bases militares - maximize a resiliência e a capacidade de missão com controle de geração distribuída e maior eficiência de combustível.
- Microrredes comunitárias com múltiplos circuitos de distribuição - integre recursos renováveis, garanta resiliência e reduza os custos de energia.
Como Garantimos o Sucesso da Microrrede
Temos parceria estreita com proprietários de microrredes e seus contratados e integradores no planejamento, teste e comissionamento do sistema de controle. Nosso processo colaborativo define expectativas mútuas claras e um plano sólido desde o início, para que você possa ter certeza de que não haverá pedidos de alteração, atrasos ou custos inesperados no back-end.Cada sistema de controle de microrrede SEL é projetado especificamente para atender aos seus resultados econômicos e de gerenciamento de energia desejados, começando com um estudo de engenharia e design (FEED) ou uma auditoria de grau de investimento.
O Estudo FEED
Este estudo acessível ajuda a definir a filosofia operacional desejada, identificar o que é viável e delinear como o projeto do sistema de controle alcançará os objetivos desejados.As conclusões e recomendações do estudo FEED cobrem tópicos como:
- Levantamento do local e análise de documentos cobrindo o sistema de energia existente e quaisquer riscos e limitações.
- Especificações para aquisição de equipamentos de controle, proteção, e outros.
- Descrição detalhada da solução de controle, fornecendo expectativas claras sobre o que será entregue.
- Âmbito do trabalho e uma cotação de preços detalhada.
Testes de Confiabilidade Rigorous
Tratamos cada sistema de controle de microrrede powerMAX como uma solução personalizada, especificamente projetada para se integrar aos recursos existentes, proteger equipamentos primários valiosos, garantir a segurança e alcançar os resultados econômicos e de gerenciamento de energia desejados.A SEL garante a confiabilidade do sistema por meio de testes de hardware-in-the-loop abrangentes realizados em nossas instalações de Simulador Digital em Tempo Real (RTDS). Nossos clientes são sempre convidados a participar.Com o hardware SEL real que controlará seu sistema instalado na bancada de teste RTDS, usamos nossa extensa biblioteca de modelos de sistemas de energia validados para executar uma infinidade de testes - incluindo cenários muito desastrosos para testar em campo - e verificar se os controles da a microrrede funcionam exatamente como projetado, mesmo sob condições adversas.Este processo de teste também nos ajuda a simplificar o comissionamento do sistema, para que não haja atrasos ou custos imprevistos no campo.
Os melhores sistemas de controle de microrrede - testados e comprovados
Avaliações independentes de terceiros - es o desempenho em instalações em todo o mundo - verificam a eficácia e a confiabilidade dos sistemas de microrrede SEL powerMAX.
No topo da tabela de classificação
A SEL é o principal fornecedor de sistemas de controle de microrredes no relatório de tabela de classificação de controles de microrredes da Guidehouse Insights 2021, que avalia os pontos fortes dos 16 principais fornecedores de sistemas de controle de microrredes do mundo.O Relatório de classificação da Guidehouse Insights avalia fornecedores de controle de microrredes em 12 parâmetros – incluindo capacidade de ilhamento, funcionalidade de controles, preços, alcance geográfico e capacidade de permanência no mercado – para chegar a pontuações compostas para estratégia e execução.A Navigant Research (agora a Guidehouse Insights) também reconheceu a SEL como líder da indústria em seu relatório da tabela de classificação de 2018.
Desempenho Vencedor
Em 2017, o SEL powerMAX foi reconhecido como o sistema de controle de melhor desempenho em um simpósio de microrredes organizado pelo Massachusetts Clean Energy Center e pelo MIT Lincoln Laboratory.Mais tarde naquele ano, um sistema de controle de microrrede powerMAX ganhou uma rigorosa competição de aquisição de 21 semanas realizada pelo Laboratório Nacional de Energia Renovável do Departamento de Energia dos EUA (NREL).A SEL superou a concorrência ao alcançar uma operação econômica e estabilidade superior sob uma ampla gama de condições operacionais difíceis. Um sistema de controle de microrrede powerMAX está agora instalado no NREL Energy Systems Integration Facility, onde é usado para testar tecnologias emergentes de microrrede.
Controlador de microrrede SEL vence competição do NREL (National Renewable Energy Laboratory)
Integração com ADMS/DERMS
Veja como os sistemas de controle de microrredes SEL power MAX se integram a um sistema distribuído de gerenciamento de recursos energéticos (DERMS) e a um sistema avançado de gerenciamento de distribuição (ADMS) para ajudar a otimizar o estado operacional da rede de distribuição mais ampla.
Engenharia de Serviços
Nossos especialistas em microrrede farão parceria com você para criar a melhor solução possível para suas necessidades. A Engenharia e Serviços da SEL pode projetar e implementar sistemas de controle completos para:- Microrredes comerciais, universitárias e comunitárias.
- Microrredes garrison.
- Microrredes móveis e táticas.