Após alguns anos de operação e experiência do SEL-T400L – relé de proteção no domínio do tempo para linhas de transmissão, a SEL lança o SEL-T401L que une os dois mundos: proteção no domínio do tempo e proteção fasorial, em um único hardware.
A proteção no domínio do tempo é, por definição, ultra-rápida. Os algoritmos de proteção implementados no SEL-T400L buscam manter o relé seguro para não atuar em eventos externos e atuar rapidamente quando o evento é interno. Até o momento, não era possível aplicar somente a proteção no domínio do tempo porque as grandezas incrementais e ondas viajantes podem não existir, a depender da condição de falta. Funções SOTF e faltas que acontecem com a tensão passando pelo zero são dois bons exemplos. Por tal motivo, o SEL-T400L sempre é aplicado em paralelo a uma proteção fasorial.
O SEL-T401L vem ao mercado para ser uma proteção completa, com a segurança e velocidade da proteção no domínio do tempo e a confiabilidade da proteção fasorial. Uma grande vantagem é que ambas filosofias estão no mesmo hardware, permitindo interação e troca de informações entre elas, para aprimorar ainda mais os esquemas de proteção.
Este webinar visa fazer uma introdução ao SEL-T401L, apresentando todas as suas funcionalidades – tanto os algoritmos de proteção, quanto localização de faltas de altíssima precisão e também o monitor preditivo de faltas em linhas de transmissão. São exibidas algumas oscilografias do relé, apresenta-se os ajustes no software QuickSet e também será explanado sobre o conceito de janela dinâmica de dados – que permite que as funções fasoriais do SEL-T401L sejam mais rápidas que qualquer outro relé fasorial.