Schweitzer Engineering Laboratories

Notícias

5 de jul. de 2019

SDN (Redes Definidas por Software) fornece nova solução para interconexão de redes ethernet IEC 61850

Um artigo técnico da SEL recém publicado, Vantagens da SDN para controle Ethernet, descreve o uso da tecnologia SDN (Redes Definidas por Software) na Usina de Itaipu, uma das maiores instalações hidrelétricas do mundo. Itaipu precisava interconectar uma nova rede Ethernet IEC 61850 com a grande barragem em serviço sem realizar nenhuma mudança na rede existente. As soluções tradicionais de rede, tais como VLAN’s, não conseguiriam solucionar este desafio. Mas a SDN forneceu a resposta. A SDN fornece um controle completo da rede, permitindo aos engenheiros predefinir todos os fluxos de comunicação na rede, incluindo caminhos redundantes. Isso permitiu aos engenheiros de rede conectar as duas redes fisicamente, enquanto mantinham elas logicamente separadas. A SDN não somente permitiu Itaipu interconectar suas redes sem modificações na rede lógica existente, como também baixos tempos de recuperação após falhas, cibersegurança intrínseca e aumentou o controle e visibilidade do tráfego da rede. Por esses benefícios e simplicidade da SDN, Itaipu está agora aplicando SDN em outros lugares do seu sistema, até mesmo onde as soluções tradicionais de rede seriam uma opção.  Obtenha mais detalhes no artigo técnico da SEL.   Photo by Bill Ohl / CC BY-ND 2.0
Voltar a página de notícias 
Histórias de Sucesso

Produtos e Soluções

Site da SEL traz melhorias na navegação com novas seções para produtos, indústrias e serviços

SEL na mídia

Orientação da NSA: A tecnologia SDN é necessário em redes zero-trust

Produtos e Soluções

Fascículo Especial: Inovações na Proteção de Geradores - Parte 01

  • Indicadores de Faltas da SEL: Eficiência, Confiabilidade e Segurança
  • Galeria de Projetos SEL

Fale Conosco

Marketing

+55 (19) 3515-2060info@selinc.com
Seguir