Schweitzer Engineering Laboratories

Notícias

1 de nov. de 2018

Concessionária do Novo México é a primeira a usar o SEL-T400L

Uma concessionária de energia dos Estados Unidos se tornou a primeira do mundo a usar o relé SEL-T400L para proteção de linhas no domínio do tempo A utilização do relé de proteção, que teve início em maio deste ano, além de ser importante para a Concessionária do Novo México, mostra, também, como será o futuro do sistema de proteção. Hoje já são mais de 80 relés do tipo instalados no mundo. Até o momento, porém, nenhuma companhia havia utilizado o relé de proteção SEL-T400L para disparo da proteção, apenas para monitoramento.A Companhia de Serviços Públicos do Novo México (PNM), havia acabado de realizar uma melhoria em seu sistema elétrico e uma das primeiras linhas de transmissão apresentava um desafio. O problema deu-se em uma linha de transmissão de 345 kV com compensação série que conectava a parte do norte do Novo México à área metropolitana de Albuquerque. A companhia estava construindo um secccionamento desta linha para atendimento de um outro cliente. Porém, a forma como foi necessário seccionar a linha levou a uma sobrecompensação da primeira parte da linha em cerca de 150%. Esse novo trecho da linha se tornou altamente capacitivo, o que levou a uma coordenação imprópria e dificuldades para a proteção convencional.Relés diferenciais de linhas de transmissão poderiam ser aplicados na resolução do problema, porém a perda de comunicação levaria a disponibilidade apenas de elementos de distância baseados em fasores. Estes elementos baseados em fasores não eram suficientes neste caso para garantir uma coordenação adequada e rápida atuação da proteção. A solução encontrada pela companhia foi utilizar a proteção de linhas no domínio do tempo SEL-T400L que recorre a grandezas incrementais e ondas viajantes, segundo o gerente de engenharia de sistemas da PNM, Henry Moradi. No mês de março, a empresa iniciou os testes de aceitação em fábrica na sede da SEL em Pullman/Washington. Para isso, foi usada simulação em RTDS afim de replicar o sistema de potência permitindo à equipe verificar o cenário em tempo real antes do comissionamento.Moradi descreveu os resultados do teste ao diretor de engenharia de transmissão e distribuição, Alwyn Vanderwalt, da PNM, e contou que a atuação era tão rápida que a sobrecompensação nem era notada. “Quando fizemos a simulação, percebemos que, antes de tudo, o relé era projetado especialmente para segurança”. Vanderwalt destacou que aprovar o SEL-T400L “foi uma decisão fácil”. O equipamento foi instalado na subestação Cabezon juntamente com o relé de proteção diferencial de linhas SEL-411L.O vice-presidente de operações do Novo México, Todd Fridley, ressaltou que há muito tempo trabalha na área e foi a primeira vez “desde os relés digitais que vimos um grande passo nas funcionalidades dos relés. Essa tecnologia aplicada nessas novas capacidades é espantosa em termos de tempo de eliminação de faltas”. O ganho de tempo segundo ele auxilia na redução da degradação de equipamentos ao longo do tempo e permite diminuir custos de manutenção e investimentos.Saiba mais sobre a instalação do PNM.
Voltar a página de notícias 
Histórias de Sucesso

Produtos e Soluções

Site da SEL traz melhorias na navegação com novas seções para produtos, indústrias e serviços

SEL na mídia

Orientação da NSA: A tecnologia SDN é necessário em redes zero-trust

Produtos e Soluções

Fascículo Especial: Inovações na Proteção de Geradores - Parte 01

  • Indicadores de Faltas da SEL: Eficiência, Confiabilidade e Segurança
  • Galeria de Projetos SEL

Fale Conosco

Marketing

+55 (19) 3515-2060info@selinc.com
Seguir