Schweitzer Engineering Laboratories
Notícias
21 de mar. de 2017
A SEL lança o relé de linha de transmissão mais rápido do mundo
Pela primeira vez, quantidades incrementais e proteção de ondas viajantes se juntam na Proteção de linhas no domínio do tempo com o SEL-T400LPULLMAN, Wash. — A Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) lança a Proteção de linhas no domínio do tempo com o SEL-T400L – o primeiro relé baseado em microprocessadores de onda viajante do mundo. Ele detecta as faltas do sistema de energia e envia um sinal de trip para os disjuntores quatro a dez vezes mais rápido do que o relés atuais baseados em fasores, oferecendo velocidades ultraelevadas e proteção segura de linhas de transmissão críticas.“Estamos protegendo a energia se movendo na velocidade da luz. O T400L é como passar de um carro para um jato!”, disse o Presidente da SEL, Dr. Edmund O. Schweitzer, III. “A proteção baseada no domínio do tempo é o futuro, e isso é o que a SEL fez de mais importante desde o lançamento do primeiro relé digital em 1984”.Usando uma combinação de tecnologias de onda viajante e proteção de quantidade incremental, o SEL-T400L dispara tão rápido quanto um único milissegundo. Tempos de trip mais rápidos significam segurança aprimorada, menos danos ao equipamento, estabilidade aperfeiçoada do sistema e melhor qualidade de energia.Com este produto, as concessionárias de serviços públicos são capazes de estender a vida útil da infraestrutura de transmissão existente, resultando em economias significativas de custo. Além disso, os Valores no domínio do tempo rápido é como ter um osciloscópio no sistema de energia, permitindo que os usuários analisem os eventos transitórios de alta velocidade para compreender o que aconteceu e adotar as ações corretivas."Projetamos o SEL-T400L para complementar os relés da linha tradicional, ao mesmo tempo que reduzimos substancialmente os tempos de trip tornando o sistema de proteção completamente redundante. É um salto quântico no desempenho de proteção de linhas", comentou o Dr. Bogdan Kasztenny, diretor sênior de pesquisa e desenvolvimento de engenharia da SEL.“Além disso, localização faltas para uma torre exata e, com gravação de 1 MHz, fornece uma nova visão do seu sistema de energia”. Agora, disponível por US$ 12.000, o SEL-T400L é fácil de configurar e as remessas são feitas a partir do estoque dentro de dois dias.Os pedidos iniciais de dois ou mais relés realizados até 30 de junho de 2017 incluirão um Sistema de teste de onda viajante SEL-T4287 gratuito, avaliado em mais de US$ 4.000.Esse dispositivo autônomo permite um teste simples e preciso de localizadores de faltas por onda viajante de terminal único e duplo e elementos de proteção de onda viajante no SEL-T400L.Para obter mais informações sobre os recursos, benefícios e aplicações do SEL-T400L, visite o site www.selinc.com/products/T400L/.A SEL atende ao setor de energia em todo o mundo com projeto, fabricação, fornecimento e suporte de produtos e serviços para proteção, monitoramento, controle, automação, comunicação e medição de sistemas de energia.Há mais de 30 anos, a SEL fornece desempenho líder no setor em produtos e serviços, suporte técnico local e garantia mundial de 10 anos, com o compromisso de tornar a energia elétrica mais segura, mais confiável e mais econômica.