Escolha melhor
A simplicidade inerente, a taxa de amostragem, a segurança cibernética, a proteção—nada chega perto da tecnologia de TiDL. TiDL é uma solução de sistema secundário digital ponto-a-ponto que melhora a segurança removendo os cabos de alta energia da casa de controle. Esta tecnologia reduz custos limitando a quantidade de fiação de cobre necessária, e também economiza tempo ao reduzir significativamente a quantidade de fiação instalada, manutenção e documentação necessárias. É desta forma que você reduz cobre, economiza tempo, economiza dinheiro e salva vidas.
Uma conexão e pronto
Sem engenharia de rede. Sem fonte de tempo externa. Sem comutador Ethernet Com o TiDL, tudo o que você precisa é de uma conexão de fibra direta entre uma unidade de junção TiDL e um relé TiDL em sua central de controle. Feito.No sistema TiDL, a Unidade de junção SEL-TMU TiDL digitaliza sinais analógicos em comunicações de fibra determinísticas. Essa arquitetura ponto a ponto simples, transporta dados do sistema de energia com sincronização de tempo incorporada por cabo de fibra óptica para um relé TiDL da série SEL-400 na central de controle. Isto é simplicidade.
Flexibilidade de aplicação
Cada SEL-TMU pode transmitir dados para até quatro relés TiDL. A flexibilidade de várias conexões ponto a ponto e topologias personalizadas permitem que você projete seu sistema de proteção do jeito que você deseja. E é simples expandir quando necessário.Uma Rede Isolada
Por causa do protocolo não roteável e da conexão direta de fibra entre as unidades de junção TiDL e relés, não há necessidade de comutadores ou roteadores. Este protocolo e arquitetura baseada em segurança impedem o acesso remoto e eliminam a necessidade de gerenciar o acesso à porta. Devido à arquitetura de rede isolada da TiDL, suas comunicações são determinísticas e seu sistema tem maior segurança cibernética.Amostragem precisa. Proteção comprovada.
Usando a tecnologia TiDL, o SEL-TMU efetua a amostragem dos dados do sistema de potência remotamente e transmite-os para o relé da série TiDL, fornecendo proteção sem comprometimento para seu sistema de potência. Além disso, a arquitetura ponto a ponto do TiDL significa que você terá menor latência e menor jitter - os dispositivos SEL-TMU apresentam amostra com precisão suficiente para evitar a necessidade de uma fonte de tempo externa.A Nova Solução que Você Já Conhece
Se você está pensando que a TiDL parece ótima, mas que exigirá treinamento de um produto totalmente novo, pense novamente. TiDL baseia-se na proteção comprovada dos relés da série SEL-400, o que significa que os algoritmos, esquemas e configuração de seus relés na casa de controle permanecem os mesmos e que você obtém consistência em toda a sua subestação modernizada.Os relés TiDL aprimorados que se comunicam com o SEL-TMU estarão disponíveis em uma programação contínua. Acesse as páginas do produto para verificar a disponibilidade atual.
Comprometida com um Futuro Mais Simples, Mais Rápido e Mais Seguro
À medida que continuamos com nosso compromisso de desenvolver tecnologias inovadoras, esperamos mais soluções habilitadas para TiDL no futuro. A jornada começa aqui.