Engenharia e Serviços

Microrredes

Com os sistemas de microrredes SEL, você pode operar um sistema de energia independente que evita blecautes, otimiza os custos operacionais e protege as pessoas e os equipamentos durante eventos de curto-circuito.

As avaliações independentes de terceiros e o desempenho em todo o mundo comprovam que os sistemas de microrredes SEL powerMAX são os mais confiáveis e avançados do mundo.

As microrredes fornecem benefícios a indústrias, comunidades, universidades e instalações como hospitais, centros de dados e laboratórios de pesquisa, sempre que o fornecimento constante de eletricidade precisar ser garantido, inclusive no caso de queda da rede da concessionária.

Os engenheiros de serviços da SEL são especialistas em projetos de microrredes, sistemas dinâmicos de de energia, modelagem de hardware-in-the-loop (HIL), controles e proteção. Qualquer que seja a situação ou o tamanho, podemos criar uma solução de microrrede que atenda às suas necessidades.

Benefícios principais:

  • Mantenha as luzes acesas – Os controles de microrrede da SEL permitem uma separação (ou ilhamento) perfeita da rede central, o que garante fornecimento de energia confiável e constante, independentemente das condições.
  • Automatize o envio de geração para maximizar os benefícios – As microrredes da SEL usam um mecanismo de envio para prever o perfil de carga da microrrede e determinar o melhor envio de geração, considerando restrições operacionais como custos de combustível, clima, o estado do modo de carregamento e os custos de importação/exportação de energia.
  • Integração facilitada com energia renovável – Selecione e priorize a melhor combinação de recursos de energia renováveis e não renováveis para suportar a demanda local.

Os líderes em microrredes

A configuração de uma microrrede confiável vai além de simplesmente selecionar os componentes corretos. As microrredes apresentam um conjunto difícil e único de desafios de engenharia. Nossos engenheiros de sistema de energia são especialistas em desenvolvimento, projeto e implementação de microrredes, e estão concentrados em encontrar a melhor solução possível para uma situação específica.

A Navigant Research elegeu a SEL como o principal fornecedor de microrredes em seu relatório “Navigant Research Leaderboard: Controles de microrredes”.

Vencedor do desafio de microrredes NREL

Em 2018, o sistema SEL powerMAX venceu o desafio de microrredes do Laboratório Nacional de Energias Renováveis (NREL) do Departamento de Energia Norte-Americano, uma rigorosa competição de 21 semanas sobre avaliação de controle e segurança cibernética de microrredes.

Projetando para Confiabilidade

A SEL potencializa a solidez comprovada de uma arquitetura de proteção e controle baseada em relé e a confiabilidade incomparável de nossos produtos para criar sistemas de microrredes resistentes e eficientes. Ao projetar tendo a confiabilidade como prioridade, reduzimos os custos operacionais, melhoramos o desempenho do sistema e oferecemos aos nossos clientes um retorno imbatível sobre seu investimento.

Cada projeto de microrrede inclui quatro etapas que garantem o sucesso de sua solução de engenharia da SEL.

  1. Definição dos requisitos do sistema
    O projeto de engenharia de pré-detalhamento (Front-End Engineering Design, ou FEED) estabelece e define requisitos técnicos, padrões aplicáveis e diretrizes do projeto. SEL tem sucesso comprovado em campo com projetos de microrredes e décadas de experiência como fornecedor confiável de soluções para concessionárias de energia. Nos baseamos nessa experiência para projetar e desenvolver um plano que evita mudanças inesperadas, reduz o risco e garante a execução eficiente do projeto.
  2. Avaliação do desempenho do sistema
    Usamos nossa experiência em modelagem e estudos de sistemas para realizar simulações detalhadas, que ajudam os proprietários de microrredes a tomar decisões-chave. Esses estudos e simulações podem ser usados para planejar uma nova microrrede, avaliar e melhorar uma microrrede existente ou investigar uma vulnerabilidade específica do sistema.
  3. Desenvolvimento de teste de HIL (Hardware-in-the-Loop)
    Os sistemas de controle de microrredes da SEL que se conectam à rede da concessionária são testados em nosso inovador laboratório de Simulador Digital em Tempo Real (RTDS). Colocamos o hardware real da SEL que executará o sistema sob uma intensa bateria de testes para confirmar que o sistema completo atuará conforme esperado. Isso nos permite comissionar sua microrrede de forma rápida e prática.
  4. Transferência de conhecimento
    O processo de implementação inclui o fornecimento de um treinamento completo. Fornecemos um conjunto completo de materiais e documentação, com treinamento da equipe no local, e também treinamento avançado de engenharia para garantir a continuidade do sistema e o gerenciamento da configuração. Treinamento avançado em engenharia também está disponível. Além disso, você tem acesso ao suporte técnico gratuito por toda a vida útil da sua solução SEL.

Nosso suporte

Qualidade e segurança

Todos os nossos produtos são projetados, testados e fabricados pela SEL em suas unidades localizadas na América do Norte.

A equipe de Engenharia da SEL segue rigorosos procedimentos de engenharia nas fases de projeto, desenvolvimento, teste e comissionamento de sistemas de energia elétrica Continuamente, identificamos, monitoramos e melhoramos as nossas práticas para garantir a sua satisfação.

Praticamos gerenciamento seguro da cadeia de suprimentos, incluindo cadeias de custódia, fornecedores confiáveis e mantendo um estoque de peças críticas. Nosso sistema de gerenciamento de qualidade é certificado seguindo os requisitos do Sistema de Gerenciamento da Qualidade ISO 9001.

Produtos em que podemos confiar

Nossos produtos são projetados para resistir aos ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões de temperatura, choque e estresse elétrico do ramo. Um revestimento “conformal coating” opcional adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes totalmente extremos.

Cada produto da SEL é fornecido com uma garantia incondicional de dez anos – a melhor do segmento. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.

Atendimento incomparável

Quando você opta por uma solução da SEL, você recebe mais do que produtos e serviços, você ganha uma parceria. Nossas equipes de atendimento ao cliente são especialistas em produtos e aplicações de sistemas de energia, e estarão disponíveis por toda a vida útil de seu equipamento.

Os engenheiros de projeto estarão com você desde o planejamento até o comissionamento final do sistema. Depois disso, enquanto os produtos SEL permanecerem em serviço, você terá acesso ilimitado, sem nenhum custo, ao suporte técnico dos engenheiros de aplicação da SEL.

Dúvidas? Fale conosco!

Um representante da SEL entrará em contato com você. Ficaremos felizes em responder a todas as suas dúvidas e te ajudar a encontrar a melhor solução para suas necessidades.