A modelagem e os estudos de sistemas fazem parte da base de uma solução da Engenharia de Serviços da SEL. Usamos nossa extensa biblioteca de modelos validados para auxiliar no projeto de engenharia, garantir que nossas soluções estejam em conformidade com os regulamentos locais e nacionais e verificar se seu sistema será capaz de suportar e se adaptar a distúrbios.
Modelos validados para melhores resultados
Através de testes extensivos em nossa instalação de Simulador Digital em Tempo Real (RTDS) e décadas de experiência com proteção de sistema de potência, desenvolvemos a biblioteca mais abrangente de modelos de software validados na indústria.
Os modelos validados confirmam que a resposta simulada a um distúrbio ou evento corresponde proximamente à resposta mensurada de um distúrbio semelhante no mundo real. Eles produzem resultados melhores e mais precisos que os modelos-padrão, e nos permitem fornecer análises e melhores informações.
Nossas equipes de engenharia possuem os softwares e os equipamentos necessários para modelar qualquer sistema de potência e cenário operacional. Em apenas alguns dias, podemos testar sistematicamente uma infinidade de faltas e cenários adversos, fornecendo o equivalente a anos de histórico operacional.
O resultado final? Menos riscos no planejamento e comissionamento, melhor confiabilidade e menor custo operacional.
Teste do sistema de proteção
Melhore o desempenho do sistema de energia em aplicações críticas, valide o desempenho do relé de proteção e otimize suas configurações.
A SEL criará um modelo RTDS do seu sistema de potência, recursos de energia distribuída (DERs) e cargas. Então, os relés de proteção serão fisicamente ligados por cabo ao RTDS para simular condições reais, e os resultados do modelo e os valores calculados serão comparados com as classificações do equipamento para verificar se o sistema está seguro e protegido.
Principais ofertas de teste e validação
- Compensação em série
- Trip de polo simples (SPT)
- Esquemas assistidos por comunicações
- Estudos de partida do transformador
- Estimativa de parâmetros da máquina
- Validação do modelo do sistema de energia
- Análise de respostas instáveis
- Teste do controlador do transformador com mudança de fase (PST)
« Obrigado equipe SEL, pelo sucesso do teste no RTDS. Ele teve um desempenho melhor do que o esperado ao identificar e corrigir diversos problemas na configuração do relé em nossas quatro linhas de 500 kV mais rápido do que prevíamos. »
Teste dos sistemas de controle
Podemos testar minuciosamente seus novos sistemas de controle antes que eles cheguem em suas instalações. A execução de nossos modelos validados com seu sistema de controle hardware-in-the-loop demonstra o desempenho do esquema de controle e também o seu efeito no sistema de potência.
O teste de hardware-in-the-loop (HIL) pode modelar cenários de danos e desastres sem arriscar os ativos do sistema de energia ou afetar os consumidores, fornecendo provas de que a solução funcionará conforme esperado mesmo em eventos adversos.
Principais ofertas de teste e validação
- Sistemas de controle fotovoltaicos (PF)
- Sistemas de controle de bateria
- Sistemas de controle de parques eólicos
- Sistemas de controle de geração convencionais
- Sistemas de controle de vapor
- Esquemas de sincronização automática
- Esquemas de queda de carga
- Sistemas de queda de geração e runback (redução de potência automática)
- Esquemas de detecção de isolamento e desacoplamento
- Esquemas de ação corretiva
- Esquemas rápidos de transferência de barramento de motor
Estudos de arco elétrico
Os especialistas em modelagem da SEL criam estudos de falta completos e relatórios sobre níveis de energia incidentes. Uma vez que os locais de alto perigo são identificados, podemos fornecer projetos para reduzir seus níveis de energia incidente usando a tecnologia de arco elétrico patenteado SEL.
Principais Ofertas
- Determinações de energia incidente
- Equipamentos e estudos para melhorar a segurança pessoal
- Determinações de equipamento de proteção individual (EPI)
- Estudos de mitigação
- Pesquisas de campo
Estudos de planejamento de transmissão
Um estudo de planejamento de transmissão feito pela SEL ajudará a garantir resultados confiáveis, oportunos, eficientes e econômicos ao projetar ou atualizar uma rede de transmissão. Além disso, nossos estudos de planejamento podem ajudar a cumprir os complicados requisitos de regulamentações frequentemente associados a esses projetos.
A SEL oferece análise de planejamento de transmissão e serviços de projetos para qualquer nível de tensão de transmissão.
Usando aplicativos e outras ferramentas, nossos engenheiros podem fornecer:
- Estudos de interconexão cabo a cabo
- Estudos de importação e exportação
- Estudos de fornecimento de carga
- Estudos de UFLS (queda de carga por subfrequências)/estudos de UVLS (queda de carga por subtensão)
- Estudos de estabilidade transitória/dinâmica
- Pequenos estudos de estabilidade de sinal
- Estudos de estabilidade de tensão
- Estudos de congestionamento
Para concessionárias de transmissão da América do Norte, podemos realizar:
- Estudos de classificação de roteamento do Conselho Ocidental de Coordenação em Eletricidade (WECC)
- Estudos de interconexão com gerador da Comissão Federal Regulamentadora de Energia dos Estados Unidos (FERC)
- Estudos de conformidade MOD-026 e -027 da Corporação de Confiabilidade Elétrica Norte Americana (NERC)
- Estudos de controle e proteção (PRC) NERC
Nossos estudos incluem cópias impressas e eletrônicas de todos os relatórios e modelos para uso futuro.
Teste de HIL corporativo
Os recursos de modelagem e estudos do sistema SEL oferecem muito mais do que hardware e configurações.
Para grandes sistemas e soluções complexas, realizamos extensos testes de aceitação em fábrica em nosso inovador laboratório de testes. Com o hardware real que executará seu sistema instalado em nossa base de testes RTDS, podemos testar uma infinidade de casos de falta em um curto espaço de tempo – incluindo eventos adversos e muito desastrosos para se testar em campo – para que você saiba exatamente como seu sistema funcionará.
Seus operadores e engenheiros estão convidados a fazer parte desses testes conforme colocamos seu sistema em andamento.
Suporte a testes remotos
Quando as visitas as plantas não são possíveis, podemos aproveitar nossa extensa biblioteca de modelos validados, combinada com seus dados do sistema, para fornecer testes e suporte técnico de locais remotos. As entregas de testes remotos incluem:
- Testes de aceitação de fábrica em nossa giga de teste RTDS com participação do cliente ao vivo por vídeo conferência.
- Planos de testes de conformidade e atualizações do sistema de proteção que podem ser executados com segurança por engenheiros no local.
Mantemos as linhas de comunicação abertas e entregamos resultados da mais alta qualidade, independentemente da distância.
« A TDX estava animada com a oportunidade de trabalhar com a SEL em nosso projeto de desenvolvimento de microrredes, mas ficamos impressionados com a experiência, profissionalismo, capacidade e simpatia de toda a organização. Eles excederam nossas expectativas. O ambiente de teste de RTDS e os pilotos de corrida (engenheiros SPS) que colocaram o sistema para funcionar me proporcionaram uma das mais ricas experiências de treinamento de minha carreira. »