Schweitzer Engineering Laboratories
Notícias
3 de mar. de 2020
Nova Funcionalidade em Software de Parametrização
O software acSELerator Quickset de parametrização de relés acaba de ganhar uma nova funcionalidade que permitirá importar informações lógicas dos relés em formato gráfico. Praticamente todos os equipamentos da SEL suportam a criação de lógicas customizadas, além das já programadas e padronizadas. Essas lógicas podem ser criadas textualmente ou visualmente – como desenhos dos blocos lógicos – o que facilita a documentação e o entendimento. Porém, embora feito de maneira visual seguindo o padrão IEC 61131-3 ou IEEE, era compilado e descarregado no relé em formato de texto.Segundo o Coordenador de Engenharia de Aplicação da SEL, Paulo Lima, o equipamento só conseguia entender isso em formato de texto e era desta maneira que essas informações eram importadas do relé. “Fazer este caminho inverso: ter acesso à leitura das informações do relé de forma visual, não era possível”. Com a nova funcionalidade, a informação importada do relé para o software já pode ser capturada de forma gráfica, uma aplicação esperada e solicitada por clientes há muito tempo no mercado. “Em um relé já configurado, essa leitura pode ser necessária no momento da realização de um backup, por exemplo”, destaca Lima. Algumas famílias de relés como os da série 400 e 300 já suportam a função e a previsão é que, em breve, ela possa ser estendida para os demais relés. Para utilizá-la, basta atualizar o software, que é gratuito, fazendo o download da nova versão aqui. É necessário estar logado no MySEL.Fonte: Interface 49