Schweitzer Engineering Laboratories

Notícias

3 de mar. de 2020

Universidade SEL Inicia 2020 com Diversos Cursos

Durante o ano todo, profissionais poderão atualizar seus conhecimentos com cursos já tradicionais da SEL U e novas capacitações

Organize sua agenda! Em 2020 a SEL abrirá as inscrições para uma série de cursos nas áreas de proteção e automação, além de cursos práticos e de especialização. Entre as novidades estão: o P17 que foi repaginado e abordará a Filosofia de Proteção de Linhas no Domínio do Tempo; e o A8 de Redes Definidas por Software (SDN).

Curso sobre proteção de linhas no domínio do tempo 
A proteção de linhas no domínio do tempo é uma das grandes inovações da área recentemente, conseguindo tempos de atuações muito menores que a proteção tradicional, baseada em fasores. Enquanto a filosofia de proteção no domínio do tempo permite uma atuação ultra-rápida  entre 1 e 4 milissegundos, a filosofia baseada em fasores leva, em média, um tempo de 16 milissegundos – próximo a um ciclo de onda completo em 60 Hz.
A proteção de linhas no domínio do tempo utiliza elementos baseados em grandezas incrementais (TD21 e TD32) e ondas viajantes (TW87 e TW32). O curso abrangerá o funcionamento dessa tecnologia que ainda possui escassa literatura técnica e não é explorada de modo suficiente no âmbito acadêmico.
Para participar é preciso ter conhecimentos básicos de circuitos elétricos e sistemas de potência. Por isso, a pessoa que quiser se antecipar, visando um melhor aproveitamento, pode fazer os cursos P3 – Introdução à Proteção de Sistemas Elétricos e ou P7 – Introdução à Proteção de Linhas de Transmissão.
Os especialistas da SEL serão responsáveis por ministrar as aulas que contarão com uma revisão sobre faltas no sistema elétrico e sobre a forma como os relés convencionais trabalham esses dados, além de abordar princípios de operação de TCs e TPs. A proteção de linhas no domínio do tempo será explicada em detalhes com destaque para os algoritmos de proteção e os conceitos sobre os métodos de localização de faltas.
Os alunos que participarem vão receber dois livros: “Line Current Differential Protection: A Collection of Technical Papers Representing Modern Solutions” (Proteção Diferencial de Linhas: Uma Coleção de Artigos Técnicos Representando Soluções Modernas) editado por Normann Fischer, Héctor Altuve e Bogdan Kasztenny; e “Locating Faults and Protecting Lines at the Speed of Light: Time-Domain Principles Applied” que tem o fundador da SEL, Edmund O. Schweitzer III como um dos editores. Esse último apresenta 15 artigos que explicitam como funcionam os elementos de proteção no domínio do tempo.

Redes Definidas por Software na ponta do lápis 
O conceito de Redes Definidas por Software (SDN – Software-Defined Network) já foi abordado como parte de outros cursos da SEL e agora terá uma capacitação inteiramente dedicada a ele. Elaborado por especialistas, o A8 é direcionado a profissionais que trabalham com automação de redes Ethernet dentro de usinas, subestações, indústrias e são ligados à automação, proteção e tecnologia da informação.
Segundo o Engenheiro de Automação da SEL, Rômulo Fabrício Corna, que está trabalhando no desenvolvimento do curso, o A8 inclui teoria aprofundada e uma parte prática.
“Ministraremos um conteúdo completo com aulas expositivas, práticas e material produzido pela SEL. Além disso, os alunos terão exercícios e tarefas sequenciais para realizar. Serão três dias de duração que abrangerão conceitos diferenciados de rede”.
De acordo com Corna, a SDN inaugura uma concepção totalmente nova na forma como se acessam os equipamentos e se tratam os dados; além disso, traz mais segurança cibernética e determinismo para as operações. “É necessário ter um treinamento para que se possa aplicar essa tecnologia. A SDN concentra a tomada de decisão em um controlador e o fluxo de dados nessa rede entre os switches. Em uma rede convencional os dados têm que ser capturados em cada equipamento para propiciar uma informação holística da rede”.  
A demanda por treinamento para a instalação e manutenção tem ampliado conforme aumentam-se as concessionárias que adotam a SDN. Embora sejam aplicadas no setor corporativo e de computação há mais de 20 anos, “as Redes Definidas por Software são uma inovação na área de engenharia elétrica e de telecomunicação e a SEL trouxe esse conceito de gerenciamento para redes estáticas”, diz Corna.

Calendário de Cursos

Outras informações
Os cursos são realizados na sede da Universidade SEL, em Campinas (SP), localizada na Avenida Pierre Simon de Laplace, 633, Condomínio Techno Park. 
Quem quiser saber mais, pode acessar a página da Universidade SEL, entrar em contato pelo telefone (19) 3515-2060 ou por e-mail universidade_br@selinc.com. 

Fonte: Interface 49

Voltar a página de notícias 
Histórias de Sucesso

SEL na mídia

Orientação da NSA: A tecnologia SDN é necessário em redes zero-trust

Produtos e Soluções

Fascículo Especial: Inovações na Proteção de Geradores - Parte 01

Produtos e Soluções

Indicadores de Faltas da SEL: Eficiência, Confiabilidade e Segurança

  • Galeria de Projetos SEL
  • Pesquisa e Desenvolvimento Geram Soluções Inovadoras

Fale Conosco

Marketing

+55 (19) 3515-2060marketing_br@selinc.com
Seguir