Schweitzer Engineering Laboratories
Notícias
Simplicidade e Robustez na Proteção e Controle de Unidades Geradoras
A unidade geradora, UG, é formada basicamente de máquina (gerador) e transformador elevador. Em alguns projetos de usinas hidrelétricas existe um pequeno trecho de linha que conecta a alta tensão do transformador elevador ao barramento da subestação. Essa pequena linha, normalmente com comprimento de 1 ou 2 km, introduz um desafio para proteção do grupo gerador. Para realizar a proteção diferencial estendida, as alternativas seriam: uma proteção diferencial, com um cabo muito longo do TC (o que facilitaria uma saturação pelo alto burden secundário) ou adotar um sistema de proteção piloto. Visando solucionar esses problemas, a tecnologia Time Domain Link (TiDL) da SEL mostra-se como uma alternativa simples e confiável para a proteção diferencial da unidade geradora.
O TiDL é uma solução ponto a ponto em que tensões, correntes e sinais digitais, são aquisitadas por um módulo de campo SEL-2240, digitalizadas e enviadas para o relé da família 400. Essa arquitetura, diferente das soluções com a utilização de Sampled Values (IEC-61850-9-2), não requer sincronismo de tempo externo ou uma rede de comunicação complexa, tornando-a assim uma solução simples e confiável.
Uma vez que a aquisição dos sinais é realizada por módulos de campo e transmitida por fibra ótica, a proteção diferencial da UG pode ser feita via relé. SEL-487E na casa de máquinas, sem cabos longos de TC ou proteção piloto. Além disso, o módulo também pode medir as tensões do barramento e permitir ao relé realizar o sincronismo da máquina. A figura abaixo demonstra a aplicação:

Figura 1: Proteção da UG utilizando a tecnologia TiDLPara saber mais sobre a tecnologia TiDL, suas aplicações e benefícios, acesse o link a seguir: https://selinc.com/solutions/digital-secondary-systems/time-domain-link/

TiDL – Relé da família 400 + SEL-2240 Axion
Fonte: Jornal Interface ed. 46