Schweitzer Engineering Laboratories
Notícias
4 de fev. de 2019
SEL e UnB Ministram Seminário-Aula sobre Proteção no Domínio do Tempo
Em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), a SEL realizará nos dia 13 e 14 de março de 2019, das 8h às 18h, o seminário-aula “Proteção de Linhas no Domínio do Tempo: Príncipios de Operação, Ajustes e Testes”. O evento será realizado na sede da SEL, na Avenida Pierre Simon de Laplace, 633, no condomínio Techno Park em Campinas/SP. O seminário abordará essa nova filosofia de proteção a partir do cunho acadêmico e será ministrado pelos professores da UnB, Kleber Melo e Silva e Felipe Vigolvino Lopes .Durante o evento, os docentes trarão a teoria, conceitos e princípios de operações dos elementos de proteção no domínio do tempo. Apresentarão aos participantes um pouco sobre as pesquisas e resultados obtidos na Universidade.Especialistas da SEL falarão sobre os fundamentos e princípios de ajustes, parametrização e testes dos elementos de proteção no domínio do tempo e também abordarão as melhorias na localização de faltas em linhas de transmissão com a utilização de taxas de amostragens de 1MHz.A explanação da teoria, conceitos e fundamentos de proteção no domínio do tempo por professores e pesquisadores da UnB, somados à abordagem técnica e prática dos ajustes, parametrização e testes pelos engenheiros da SEL faz desse evento uma oportunidade única para se compreender todos os benefícios da Proteção no Domínio do Tempo aplicados ao sistema elétrico Brasileiro.As inscrições podem ser feitas pelo site da SEL, na página de eventos. www.selinc.com/eventosFonte:Jornal Interface Ed. 45