Schweitzer Engineering Laboratories

Notícias

17 de set. de 2018

Fornecimentos de Destaque

SEL supera R$ 30 milhões em vendas de sistemas no primeiro semestreA SEL alcançou a marca de R$ 30,6 milhões em vendas de sistemas de proteção, controle, automação e monitoramento no primeiro semestre deste ano, com mais de 200 painéis vendidos. Comparado ao mesmo período de 2017, a companhia cresceu 40% em suas vendas, o que demonstra o sucesso das estratégias da SEL impulsionando a área de sistemas com montagem e produção de painéis.Os fornecimentos abrangeram concessionárias de energia e indústrias de todo o País, que selecionaram os painéis não somente pela qualidade, mas também pelo suporte durante e após a venda.Entre os fornecimentos de destaque da SEL estão os painéis vendidos para a Celpa – Centrais Elétricas do Pará, que atende os mais de 140 municípios do estado. A companhia adquiriu 46 painéis de proteção e 24 de automação, empregados em diversas subestações do Pará. Para a Energisa do Mato Grosso foram vendidos 19 painéis de automação, proteção, painéis de serviço auxiliar e de telecom para serem aplicados nas subestações de Canarana e Água Boa.A SEL também venceu o processo de licitação da Eletrobrás Furnas para fornecimento de 19 Painéis, 51 PMUs - Unidades de Medição Fasorial e 05 PDCs - Concentrador de Dados Fasoriais, para realizar medição sincrofasorial em 40 linhas de transmissão e barramentos de 765 e 500kV, contemplando a maior rede de PMUs do Sistema Elétrico Brasileiro.A Itaipu Binacional comprou 6 painéis de proteção e controle para 5 grupos de transformadores e reguladores na Subestação Margem Direita em 500kv e 220kV, contando inclusive com testes de RTDS - Simulador Digital em Tempo Real. Excelência em técnica e suporteOs engenheiros da SEL, Fabio Lollo e Rafael Cardoso destacam que os sistemas de proteção, controle, automação e monitoramento da companhia são desenvolvidos e validados por equipe técnica capacitada. Eles também ressaltam a grande experiência dos profissionais da SEL ao prestar serviços para as maiores concessionárias e indústrias do mercado nacional e internacional.“Durante o desenvolvimento, a SEL integra recursos avançados de monitoramento, tais como: sistema de corrente contínua, operação do disjuntor, transformadores de potência, comunicação de IEDs para os sistemas de supervisão e a própria rede de comunicação”.Essa etapa também é o momento em que se configuram os registros de eventos e oscilografias, que têm papel essencial na análise das ocorrências. Recursos que dão suporte à operação do sistema também são habilitados. Os painéis da SEL passam por uma validação que é acompanhada de perto pelo cliente, inclusive com a realização de rigorosos testes de fábrica e inspeção final de qualidade da embalagem. Por fim, os engenheiros da SEL planejam o serviço de campo, alinhando com o cliente os procedimentos de isolação, bloqueio e recomposição dos equipamentos em relação às áreas energizadas.“Isso demonstra nosso comprometimento com a segurança pessoal, das instalações e dos processos específicos de cada planta”, salientam Lollo e Cardoso.Fonte:Jornal Interface Ed. 43
Voltar a página de notícias 
Histórias de Sucesso

Produtos e Soluções

Site da SEL traz melhorias na navegação com novas seções para produtos, indústrias e serviços

SEL na mídia

Orientação da NSA: A tecnologia SDN é necessário em redes zero-trust

Produtos e Soluções

Fascículo Especial: Inovações na Proteção de Geradores - Parte 01

  • Indicadores de Faltas da SEL: Eficiência, Confiabilidade e Segurança
  • Galeria de Projetos SEL

Fale Conosco

Marketing

+55 (19) 3515-2060info@selinc.com
Seguir