Schweitzer Engineering Laboratories

Notícias

27 de jun. de 2016

SEL vai modernizar sistema de transmissão de energia de Furnas

Sediada em Campinas, companhia fechou contrato de R$ 2 milhões com a energética

A unidade brasileira da SEL (Schweitzer Engineering Laboratories), sediada em Campinas (SP), irá desenvolver um projeto de modernização do Esquema de Controle de Emergência (ECE) da empresa Furnas Centrais Elétricas, uma das maiores em geração e transmissão de energia elétrica do Brasil. O projeto, cujo investimento é de R$ 2 milhões, terá duração de 1 ano e abrange o sistema de transmissão em 765 kV, trecho mais importante do sistema elétrico nacional por abastecer a região sudeste.Qualquer problema num gerador, equipamento ou linhas desse sistema de transmissão pode deixar todo o País sem energia elétrica, por isso, o esquema de controle a ser desenvolvido pela SEL é vital para minimizar blecautes e garantir a continuidade do fornecimento.Todo o sistema a ser implantado será desenvolvido em Campinas e posteriormente levado a Furnas, onde serão executados os testes em campo, antes da entrada em operação do novo ECE. O novo sistema digital será integrado ao sistema elétrico de Furnas.O sistema de transmissão em 765 kV, que se estende desde Foz do Iguaçu (PR) até Tijuco Preto (SP), passando por Ivaiporã (PR) e Itaberá (SP), é composto por três circuitos que operam em paralelo e cumprem o principal objetivo de escoar a geração da usina hidrelétrica de Itaipu 60 Hz, contribuindo para a transferência de energia entre os sistemas sul e sudeste.O desenvolvimento de todo o projeto ficará a cargo da equipe de Engenharia da SEL. Serão utilizados dispositivos digitais inteligentes com tecnologia de ponta importados da matriz, localizada na cidade de Pullman, no Estado de Washington (EUA).No Brasil, a SEL também possui uma área de produção local, onde realiza a montagem e testes de painéis elétricos.A SEL possui a maior fábrica de painéis de proteção, controle e automação de sistemas elétricos do Brasil. A companhia inclusive investiu R$ 3 milhões para a construção de uma nova sede no País, inaugurada em março.Fonte: http://www.setorenergetico.com.br/empresas/17207/17207/
Voltar a página de notícias 
Histórias de Sucesso

Produtos e Soluções

Site da SEL traz melhorias na navegação com novas seções para produtos, indústrias e serviços

SEL na mídia

Orientação da NSA: A tecnologia SDN é necessário em redes zero-trust

Produtos e Soluções

Fascículo Especial: Inovações na Proteção de Geradores - Parte 01

  • Indicadores de Faltas da SEL: Eficiência, Confiabilidade e Segurança
  • Galeria de Projetos SEL

Fale Conosco

Marketing

+55 (19) 3515-2060info@selinc.com
Seguir