Schweitzer Engineering Laboratories
Notícias
6 de abr. de 2017
O Sistema de Transmissão e Recepção de Faltas da SEL possibilita decisões de proteção mais rápidas e inteligentes
Obtenha disparos em milissegundos, acelere a restauração e aprimore a segurança em alimentadores de distribuição. PULLMAN, Washington — A Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (SEL) está lançando o primeiro sistema de Transmissão e Recepção de Faltas que envia sinais de faltas para relés e controladores de religador em seis milissegundos. O Sistema de Transmissor de Faltas SEL-FT50 e Receptor de Faltas SEL-FR12 proporciona uma abordagem nova e exclusiva de proteção do sistema de distribuição. As entradas de status de ramificações individuais permitem que os usuários eliminem atrasos de coordenação desnecessários e eliminem faltas, ao mesmo tempo em que minimizam o número de clientes afetados e reduzem danos a equipamentos."Este sistema de transmissão e recepção de faltas reduz o tempo da falta de segundos para milissegundos", afirma o presidente da SEL, Dr. Edmund O. Schweitzer, III. "Conseguimos eliminar faltas mais depressa do que com qualquer outro sistema. Isso tem uma enorme importância no aprimoramento da segurança, da qualidade da energia e da confiabilidade do sistema."Os Transmissores SEL-FT50 podem ser instalados em linhas laterais, ramificações e na linha principal para enviar status de falta por rádio de 860 ou 900 MHz (dependendo da região) para um ou mais Receptores SEL-FR12. O sistema – que inclui até 12 Transmissores FT50 e 1 Receptor SEL-FR12‑ alimentados por linha – comunica os dados das faltas via rede sem fio em cerca de 6,4 km usando comunicações Mirrored Bits.O SEL-FT50 é resistente e não utiliza baterias, proporcionando muitos anos de operação sem manutenção. Seu design leve permite a fácil instalação. Além disso, o sistema exige poucas configurações, que não precisam ser feitas com um computador.Quando combinado ao Controlador Avançado de Religadores SEL-651R ou outro relé de proteção de distribuição da SEL, a detecção e comunicação em milissegundos permite o acionamento mais rápido possível em caso de falta, além de seletividade para decidir quando ativar o religamento para que o sistema possa se adaptar rapidamente a novas condições. Isso aumenta a segurança e reduz o desgaste de equipamentos, ao mesmo tempo em que aprimora a confiabilidade do sistema. Para saber mais, acesse: www.selinc.com/pt/products/FT50/.A SEL atende ao setor de energia em todo o mundo com projeto, fabricação, fornecimento e suporte de produtos e serviços para proteção, monitoramento, controle, automação, comunicação e medição de sistemas de energia. Há mais de 30 anos, a SEL fornece desempenho líder no setor em produtos e serviços, suporte técnico local e garantia mundial de dez anos, com o compromisso de tornar a energia elétrica mais segura, mais confiável e mais econômica.