Schweitzer Engineering Laboratories
Notícias
1 de abr. de 2014
Indústria: é possível levar a tecnologia da proteção de alta para CCMs de baixa tensão
A fim de garantir um bom funcionamento do processo industrial é fundamental garantir a proteção e segurança de trabalhadores e equipamentos. Mesmo com os avanços nas duas últimas décadas, grande parte dos Centros de Controle de Motores (CCMs) em baixa tensão ainda utilizam recursos de proteção e controle muito limitados se comparados aos já adotados na média e alta tensão.Considerando, por exemplo, que as equipes de trabalho estão sujeitas a riscos como arco elétrico e choque elétrico, não há dúvida de que os CCMS devem se modernizar e implantar tecnologias que deixem o sistema mais completo, confiável e seguro, resultando, ainda, em otimização do uso de energia e matéria-prima, redução de custos e maior eficácia dos recursos de manutenção.A sincronização de tempo, protocolos modernos baseados em redes Ethernet, registros de sequências de eventos, oscilografia (COMTRADE), monitoramento e alarme das funções de proteção, e outros recursos previamente padronizados nos relés de proteção de média e alta tensão são disponibilizados nos modernos relés inteligentes dos CCMs de baixa tensão.Para ajudar no alcance desses resultados, listamos a seguir as melhores práticas a serem adotadas em CCMs de baixa tensão.