Schweitzer Engineering Laboratories

Notícias

11 de mar. de 2016

SEL expande ofertas de controles do religador

O recém-lançado SEL-651RA oferece um controle poderoso, flexível e com ótima relação custo/benefício para as aplicações do religador de 14 pinos.A Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (SEL) anunciou hoje um novo integrante da sua família de controladores de religador. Projetado para sistemas de automação na distribuição (DA, distribution automation), o novo Controle do Religador SEL-651RA fornece proteção e comunicação avançadas para religadores de 14 pinos, por uma faixa de preço muito econômica."Muitas das aplicações em religadores hoje exigem funções de proteção complexas e protocolos de comunicação Ethernet", afirma o gerente de produtos de P&D da SEL Craig Thompson. "O SEL-651RA é uma solução econômica e completa que atende à demanda crescente por recursos abrangentes de proteção e comunicação".O Controle do Religador SEL-651RA oferece bloqueio por segundo harmônico, taxa de variação de frequência (ROCOF, rate of change of frequency), medições de sincrofasor e detecção opcional de faltas de alta impedância usando a tecnologia patenteada de arc-sense (AST, arc-sense technology) da SEL. Também inclui a geração de relatórios de eventos com 128 amostras por ciclo, permitindo uma análise mais detalhada.Os clientes podem integrar facilmente o SEL-651RA em redes Ethernet ou serial usando protocolos DNP3 e Modbus padrão ou IEC 61850 opcional. O SEL-651RA vem de fábrica com três portas seriais EIA-232 independentes, uma porta USB e uma porta Ethernet metálica. Ainda há várias opções disponíveis para a porta Ethernet, incluindo fibra simplex, fibra duplex redundante e metálica redundante. Também há uma opção para uma porta EIA-485.Seis entradas de tensão transformam o SEL-651RA no equipamento ideal para os esquemas de reconfiguração automática de rede. A maior flexibilidade permite que os usuários mudem facilmente a designação da fase para a tensão e as correntes, realizem rolagem de fase e ajustem as polaridades das fases do TC.As mesmas configurações EZ disponíveis no Controle de Religador SEL-351R estão disponíveis no SEL-651RA. As configurações EZ oferecem uma interface simples que funciona bem para muitas aplicações básicas. Para esquemas mais avançados, os clientes podem acessar facilmente as configurações nos modelos armazenados.O SEL-651RA vem instalado em gabinete de alumínio pintado e resistente à corrosão, com classificação IP45, tendo como opção entradas de baixa tensão (LEA, Low-Energy Analog). As entradas LEA reduzem os custos e economizam espaço usando sensores integrados no religador, e não TPs externos tradicionais.Projetado e testado para superar os requisitos especificados no padrão IEC 62271-111/IEEE C37.60, o SEL-651RA é compatível com Cooper NOVA™ (energia auxiliar), CXE, RE, RVE, RXE, VSA, VSO, VWE, VWVE 27, VWVE 38X, WE, WVE 27, WVE 38X e o G&W Viper®-S e Viper-G.O Controle do Religador SEL-651RA já está disponível por apenas US$ 3.850 (referência à matriz). Para obter mais informações sobre os recursos, benefícios e aplicações, visite https://selinc.com/p237.A SEL atende à indústria de energia no mundo através da concepção, fabricação, fornecimento e suporte de produtos e serviços para proteção, monitoramento, controle, automação, comunicações e medição de sistemas de energia. Por mais de 30 anos, a SEL fornece um desempenho líder no setor de produtos e serviços, suporte técnico local, garantia mundial de 10 anos e compromisso de transformar a energia elétrica mais segura, confiável e econômica.
Voltar a página de notícias 
Histórias de Sucesso

Produtos e Soluções

Site da SEL traz melhorias na navegação com novas seções para produtos, indústrias e serviços

SEL na mídia

Orientação da NSA: A tecnologia SDN é necessário em redes zero-trust

Produtos e Soluções

Fascículo Especial: Inovações na Proteção de Geradores - Parte 01

  • Indicadores de Faltas da SEL: Eficiência, Confiabilidade e Segurança
  • Galeria de Projetos SEL

Fale Conosco

Marketing

+55 (19) 3515-2060info@selinc.com
Seguir