Applications d'automatisation de la distribution
Localisation de défaut, isolation et restauration des services (FLISR)
Réduisez automatiquement au minimum l'incidence des pannes en quelques secondes.
Qu'est-ce que la FLISR ?
La localisation de défaut, l'isolation et la restauration des services (FLISR) restaurent automatiquement l'alimentation du plus grand nombre de clients possible, le plus rapidement possible, en cas de défaut permanent. Sans une solution d'automatisation de la distribution telle que la FLISR, cette panne doit être gérée manuellement, ce qui entraîne souvent une panne plus importante (en taille et en durée) que nécessaire.Le déploiement de la FLISR permet d'améliorer la coordination des dispositifs de commutation déjà présents à des fins de protection ou de sectionnement sur le réseau électrique et d'étendre leur entreprise de service public à la restauration après défaut.Qu'il s'agisse de se fier à la logique et à la détection locales d'un disjoncteur à réenclenchement ou de communiquer avec une plateforme informatique sophistiquée exécutant le logiciel de FLISR, ces dispositifs de commutation peuvent être utilisés pour isoler un défaut permanent, réduire au minimum la taille de la panne et restaurer la charge des lignes d'alimentation adjacentes en quelques secondes. La mise en œuvre d'une solution de FLISR peut également contribuer à améliorer les indices de fiabilité tels que les minutes du client interrompues (CMI) et l'indice de fréquence d'interruption moyenne du système (SAIFI).
Comment fonctionne la FLISR ?
Les défauts permanents sont mis hors tension par les relais de protection qui ouvrent et verrouillent les disjoncteurs ou les disjoncteurs à réenclenchement. Ce verrouillage crée une panne pour la zone défaillante, tout client en aval de la zone défaillante ainsi que les clients en amont de la zone défaillante en cas d'erreur de coordination. Le but de la FLISR est de localiser ce défaut, de l'isoler en ouvrant les dispositifs de commutation placés aux extrémités et de restaurer autant de charge que possible en fermant un ou plusieurs points ouverts entre la ligne d'alimentation défaillante et les lignes d'alimentation voisines. Les solutions de FLISR peuvent tout simplement être divisées en trois catégories :Non-communication
De nombreuses lignes d'alimentation de distribution sont protégées par des commandes de disjoncteur à réenclenchement qui ne sont pas complétées par un système de communications. Il est possible de mettre en œuvre la fonctionnalité de FLISR en utilisant la détection locale de la tension et du courant, couplée à une logique de relais de fermeture sur défaut. Cette solution de non-communication de FLISR permet aux disjoncteurs à réenclenchement et aux commutateurs situés sur une boucle radiale à deux lignes d'alimentation d'effectuer une action de restauration après qu'un défaut permanent a entraîné un verrouillage. Il est préférable d'associer cette solution à un schéma de coordination de non-communication haute densité, qui résout automatiquement les erreurs de coordination planifiées ou non.Pair à pair avec communications
La solution pair à pair de FLISR est conçue pour des topologies de système similaires à la solution de non-communication (boucle radiale à deux lignes d'alimentation), mais l'ajout d'un système de communications élimine la nécessité d'une logique de fermeture sur défaut, et si le système de communication est à vitesse de protection, le temps de restauration peut être considérablement amélioré. Cette solution relais-relais, souvent appelée sectionnement de boucle à grande vitesse, est une solution simple qui ne limite pas le nombre de commutateurs ou de disjoncteurs à réenclenchement en série sur une boucle radiale.Régional et centralisé
Les solutions de FLISR plus centralisées utilisent des logiciels et des plateformes informatiques capables de communiquer avec les disjoncteurs, les disjoncteurs à réenclenchement et les commutateurs pour obtenir une visibilité étendue du système. Conçues pour évoluer vers des centaines ou des milliers de dispositifs de commutation, ces solutions de FLISR sont généralement déployées dans le poste électrique ou le centre de commande de distribution. Les solutions de FLISR logicielles permettent de déployer rapidement et de façon économique FLISR sur toute l'étendue d'une vaste zone contenant des topologies de ligne d'alimentation complexes et uniques.De notre base de connaissancesFLISR sans communication
Considérons l'évènement suivant : un défaut permanent se produit entre le disjoncteur à réenclenchement 1 (R1) et le disjoncteur à réenclenchement 2 (R2) sur une boucle radiale à deux lignes d'alimentation. R1 observe ce défaut, tente de l'éliminer selon ses réglages de réenclenchement, puis se verrouille en cas d'échec de ces tentatives de réenclenchement. Le disjoncteur à réenclenchement du point de jonction ouvert (R3) détecte la perte de tension causée par l'ouverture de R1, et après un temps suffisant, il se ferme automatiquement, ce qui remet la ligne sous tension dans la direction de R2. La fermeture de R3 remet sous tension la localisation de défaut permanent. C'est ce que l'on appelle la logique de fermeture sur défaut.Une fois que R3 se ferme, R2 observe le courant de défaut et se déclenche immédiatement et se verrouille. Il en résulte une zone de défaut permanent isolé entre R1 et R2, et une charge restaurée entre R2 et R3. Sans cette mise en œuvre de FLISR, la panne créée par ce défaut permanent est plus importante qu'elle ne devrait l'être et la détecter et l'atténuer peut prendre des heures. L'activation des dispositifs de commutation pour détecter la panne à l'aide de la détection et de la logique locales réduit le temps de réaction à la panne à quelques minutes.Produits associés
- Commandes de disjoncteur à réenclenchement SEL-651R, SEL-651RA, SEL-351RS Kestrel
Solution de FLISR pair à pair
Considérons l'évènement suivant : un défaut permanent se produit entre le disjoncteur à réenclenchement 1 (R1) et le disjoncteur à réenclenchement 2 (R2) sur une boucle radiale à deux lignes d'alimentation. R1 observe ce défaut, tente de l'éliminer selon ses réglages de réenclenchement, puis se verrouille en cas d'échec de ces tentatives de réenclenchement.Au lieu de se fier à la détection locale, R2 reçoit un message directement de R1 l'informant qu'un défaut permanent existe et que R1 est maintenant ouvert. R2 peut s'ouvrir rapidement pour isoler le défaut et envoyer un signal à R3.R3, lors de la réception d'un signal demandant la fermeture d'une source à partir de R2, se ferme, remettant sous tension la zone entre R2 et R3.Cette solution de FLISR, souvent appelée sectionnement de boucle à grande vitesse, utilise des communications à vitesse de protection et peut exécuter la fonctionnalité de FLISR sur une topologie de boucle radiale en quelques millisecondes.Produits associés
- Commandes de disjoncteur à réenclenchement SEL-651R, SEL-651RA, SEL-351RS Kestrel
- Communications Émetteur-récepteur radio série SEL-3031
- Relais de poste électrique Système de protection SEL-351S
Solution de FLISR à zone étendue basée sur logiciel
Considérons l'évènement suivant : un défaut permanent se produit entre le disjoncteur à réenclenchement 1 (R1) et le disjoncteur à réenclenchement 2 (R2) sur une boucle radiale à deux lignes d'alimentation. R1 observe ce défaut, tente de l'éliminer selon ses réglages de réenclenchement, puis se verrouille en cas d'échec de ces tentatives de réenclenchement.Chaque dispositif de commutation, chaque ligne d'alimentation de la région ou du système communique avec un contrôleur d'automatisation exécutant une solution logicielle de FLISR (comme la FLISR de DMS Blueframe) à l'aide d'un protocole standard de l'industrie. La visibilité étendue de ce système de FLISR permet de déterminer la charge du système avant le défaut, d'observer les contraintes de sécurité et de marge et de déterminer la localisation du défaut (ou des défauts). À l'aide de ces informations, il détermine rapidement les actions à entreprendre par chaque disjoncteur à réenclenchement afin de réduire au minimum avec succès l'incidence de la panne et de restaurer l'alimentation.Dans le cas de cet évènement, la solution de FLISR régionale envoie une commande d'ouverture à R2 et, une fois qu'elle est confirmée, envoie une commande de fermeture à R3. Elle peut également émettre une commande de changement du groupe de réglages sur R3 pour lui permettre de coordonner correctement avec R5 et R4.Dans les topologies de ligne d'alimentation plus complexes, les solutions de FLISR basées sur logiciel peuvent segmenter une panne en plusieurs zones si nécessaire, en utilisant plusieurs options de restauration pour atteindre une solution optimale de restauration de l'alimentation sans violer les contraintes de marge ou de sécurité.Solutions de FLISR de SEL
Système de gestion de la distribution (DMS)
Notre plateforme sécurisée basée sur conteneur pour les conditions environnementales technologiques opérationnelles, SEL Blueframe, fournit plusieurs suites d'applications. La suite d'applications DMS comprend un progiciel FLISR qui permet aux entreprises de service public de visualiser clairement leur système de distribution, de surveiller l'état des dispositifs de terrain, d'émettre des commandes et d'accéder à des rapports. Cette visibilité du système sur une large zone et le déploiement de la FLISR basée sur logiciel permettent une évolutivité simple pour des milliers de lignes d'alimentation sur des réseaux à la fois aériens et souterrains.Contrôleurs d'automatisation et communication
Les contrôleurs d'automatisation SEL et les plateformes informatiques permettent de collecter les données des DEI sur toute l'étendue d'une vaste zone à l'aide de nombreux protocoles différents. Les solutions d'automatisation de la distribution exécutées sur ces plateformes rendent ces données visibles et exploitables, capables de prendre des mesures automatisées pour améliorer l'efficacité et la fiabilité du système de distribution. Les solutions d'automatisation de la distribution de SEL sont conçues pour prendre en charge de nombreuses technologies de communications, notamment le routeur cellulaire SEL-3061 et l'émetteur-récepteur radio série SEL-3031. Les produits sans fil de SEL permettent d'accéder rapidement et efficacement à la grande quantité de données disponibles dans les DEI modernes, en utilisant ces données dans des solutions comme la FLISR de DMS.Commandes de disjoncteur à réenclenchement
Nos commandes de disjoncteur à réenclenchement améliorent la fiabilité du système en éliminant les défauts et en isolant les pannes sur la plus petite section possible du système. Associée à des dispositifs de protection et/ou de communication supplémentaires, cette solution de FLISR peut réduire le temps de réponse à quelques millisecondes. Les commandes de disjoncteur à réenclenchement SEL offrent un déclenchement monophasé et triphasé et sont compatibles avec de nombreux modèles de disjoncteur à réenclenchement.Produits associés
Commandes de disjoncteur à réenclenchement
Relais de poste électrique
Communications
Contrôleurs d'automatisation
Logiciel
Fiabilité éprouvée et assistance à vie
Chacune des solutions SEL est fournie avec les dispositifs les plus fiables et la meilleure garantie de l'industrie de l'énergie électrique, ainsi qu'une assistance technique gratuite pour les produits et systèmes SEL.Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients depuis la création de l'entreprise il y a près de 40 ans. C'est une raison majeure pour laquelle nous sommes le fournisseur de relais de protection le plus fiable d'Amérique du Nord et le numéro un des services publics internationaux en termes de prix, de service et d'assistance.
Les dispositifs SEL sont conçus pour une durée de vie d'au moins 20 ans. Chaque produit fabriqué par SEL est livré avec une garantie décennale, la meilleure de l'industrie. S'ils tombent en panne sous garantie, la réparation et le remplacement sont gratuits.Nos produits sont conçus pour résister aux environnements les plus difficiles au monde, dépassant toutes les normes de l'industrie en matière de température, de décharge électrique et de contrainte électrique. Un vernis de protection en option donne aux composants électroniques un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans les environnements extrêmes.Tous les produits électroniques SEL sont conçus, testés et fabriqués en Amérique du Nord dans des installations que nous possédons et exploitons. Nous pratiquons la gestion sécurisée de la chaîne d'approvisionnement, et notre système de gestion de la qualité est certifié selon les exigences de la norme ISO 9001.
Nous fournissons une assistance technique pendant toute la durée de vie de vos produits SEL, même s'ils ne sont pas couverts par notre garantie décennale.Quelle que soit la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL capable de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin. Nos équipes d'assistance sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.Grâce à la formation et à l'enseignement continu de l'université SEL accrédités par l'IACET, vous pouvez vous assurer que vos opérateurs et ingénieurs système disposent de toutes les connaissances dont ils ont besoin.Garantie et assistance technique
Nous fournissons des bulletins cybersécurité et des mises à jour pendant toute la durée de vie de chaque produit que nous fabriquons. Les utilisateurs finaux de SEL peuvent s'inscrire pour recevoir des notifications par e-mail contenant les bulletins de service de sécurité affectant les produits SEL afin de les aider à sécuriser leurs systèmes.S'inscrire aux notifications de sécurité
Processus SEL de divulgation des vulnérabilités de sécurité
Processus SEL de divulgation des vulnérabilités de sécurité