Los sistemas de conciencia situacional de área amplia (WASA) de SEL brindan a los operadores e ingenieros la información adecuada en el momento indicado para garantizar la operación y análisis eficientes del sistema de potencia.
En 2002, SEL comenzó a incorporar la tecnología de sincrofasores en relés de protección, sin aumentar los precios, debido a la convicción de que los sincrofasores se convertirían en un componente crítico de la protección, el control y el monitoreo de sistemas de potencia. Desde entonces, SEL ha seguido innovando, desarrollando e implementando aplicaciones de sincrofasores en todo el mundo.
Monitoreo en tiempo real
Mejore la visibilidad y la comprensión del sistema de potencia con mediciones sincronizadas en el tiempo. Comprenda el estrés del sistema mediante la visualización de los flujos de potencia y las diferencias de ángulo en todo el sistema, y detecte el comportamiento transitorio que no se detecta con los sistemas SCADA tradicionales.
Validación del modelo del sistema de potencia
Registre la respuesta del sistema a los disparos de generadores, tiro de carga, operaciones de esquemas de medidas de remediación (RAS) u otros eventos. Analice las respuestas del sistema archivadas y compárelas con los modelos de los sistemas de potencia. Exporte con facilidad los datos de respuesta del sistema a aplicaciones externas de simulación/modelado del sistema de potencia.
Monitoreo de perturbaciones
Analice de manera conjunta, en una misma pantalla, datos archivados de sincrofasores y reportes de eventos de relés para obtener una solución completa de monitoreo de perturbaciones. Encuentre perturbaciones del sistema con facilidad y exporte datos a formatos CSV y COMTRADE para cumplir con la norma PRC-002-2.
Monitoreo de energía renovable
Comprenda el efecto de la creciente cantidad de energía renovable que se agrega a su red sobre la estabilidad del sistema y detecte nuevos modos oscilatorios que pueden introducirse inadvertidamente. La dinámica del sistema de estas fuentes de generación cambia rápidamente, demasiado rápido para ser visto a las velocidades de SCADA tradicionales. Use pantallas de alta resolución para la detección y seguimiento del impacto de las energías renovables en su sistema.
Sincrofasores frente a SCADA tradicional
Las mediciones SCADA tradicionales se actualizan, en el mejor de los casos, aproximadamente una vez por segundo. Más comúnmente, se proporciona una actualización cada tres o cuatro segundos. La integración de energía renovable en la red eléctrica está cambiando el funcionamiento fundamental de la red eléctrica al inducir dinámicas rápidas que las velocidades de datos de medición de SCADA no pueden detectar. Los sincrofasores son una medición sincronizada en el tiempo que fluye continuamente desde el dispositivo de medición a una velocidad de datos de entre 30 y 60 mensajes/segundo. Esta actualización continua proporciona visibilidad en tiempo real y posterior al evento de los efectos de estas nuevas dinámicas del sistema.
Solución escalable
La solución WASA de SEL pasa fácilmente de una configuración piloto local a una implementación en todo el sistema. Empiece poco a poco en ubicaciones donde la red de comunicaciones y los dispositivos habilitados para sincrofasores ya estén instalados. La mayoría de los relés SEL incluyen capacidades de sincrofasores como característica estándar. A medida que aumentan las aplicaciones y la necesidad de datos, amplíe a ubicaciones adicionales para obtener una imagen más completa de su sistema de potencia.
Convierta los relés de protección en PMU
La mayoría de los relés SEL tienen capacidades de sincrofasores incorporadas, lo que reduce significativamente el costo de implementar protección de área amplia y conciencia situacional. El procesamiento de datos de sincrofasores en el relé de protección está aislado del procesamiento de las funciones de protección del relé, lo que garantiza que la protección crítica del sistema de potencia no se vea afectada al encender la funcionalidad PMU en el relé. Las empresas suministradoras de energía de todo el mundo están aprovechando los relés de protección SEL para proporcionar mediciones de sincrofasores en vivo. Su empresa podría ser la próxima en hacerlo.