acSELerator RTAC es una herramienta gráfica y fácil de usar que ayuda a los usuarios a configurar el controlador de automatización en tiempo real (RTAC) SEL-3530 de manera rápida y sencilla.
Versión | 1.35.151.6000 | |
---|---|---|
Tamaño | 1.40 GB | |
Código de fecha | 20221110 |
Versión | 4.22.11.1 | |
---|---|---|
Tamaño | 22.46 MB | |
Código de fecha | 20221104 |
La SEL-3355 requiere la instalación de controladores de dispositivos y de software en el sistema operativo para que funcionen los dispositivos de Ethernet, video y audio, y el sistema de vigilancia Watchdog. Los productos son enviados desde la fábrica con un sistema operativo instalado e incluyen todos los controladores y software necesarios. Use la sección descargas a continuación cuando instale su sistema operativo propio o para actualizar el software y los controladores existentes en su SEL-3360. Lea las instrucciones de instalación y las notas de divulgación incluidas en cada descarga antes de la instalación.
Este paquete contiene todos los controladores y software para computadoras SEL-3355 con CPU Intel i7. La mayoría de los sistemas operativos de 64 bits de Windows son totalmente compatibles, mientras que algunos sistemas operativos de 32 bits de Linux y Windows son solo parcialmente compatibles (sin soporte para SysMon o Watchdog de SEL). Comuníquese con SEL si tiene preguntas acerca de la compatibilidad con un sistema operativo específico.
Este paquete contiene todos los controladores y software para computadoras SEL-3355-2 con CPU Intel Xeon. La mayoría de los sistemas operativos de 64 bits de Windows son totalmente compatibles, mientras que algunos sistemas operativos de 32 bits de Linux y Windows son solo parcialmente compatibles (sin soporte para SysMon o Watchdog de SEL). Comuníquese con SEL si tiene preguntas acerca de la compatibilidad con un sistema operativo específico.
Este parche deshabilita la administración de energía del enlace, una función de ahorro de energía que se sabe que causa problemas de confiabilidad con algunas unidades de estado sólido (SSD). La administración de energía del enlace proporciona pocos beneficios de ahorro de energía en las computadoras SEL-3355, y deshabilitar la función no tiene efectos negativos en el funcionamiento de la SEL-3355. Este parche solo es aplicable a las computadoras SEL-3355 con sistemas operativos Windows en los cuales está instalado el controlador Intel serie ATA (SATA).
Esta herramienta basada en Windows está diseñada para encontrar con facilidad Radios Ethernet SEL-3060 y ajustar sus direcciones de IP. Con la herramienta de detección SEL-3060, los usuarios pueden conectarse a cada página web de dispositivo para realizar la configuración de los ajustes inalámbricos.
La herramienta de detección SEL-3060 está diseñada para ser usada solamente con Radios Ethernet SEL-3060.
Para sistemas operativos Windows Vista, Windows 7, Windows 8 de 32 y 64 bits, y Windows XP de 64 bits.
Versión | 1.0.0.0 | |
---|---|---|
Tamaño | 484.00 kB | |
Código de fecha | 20131210 |
Cree una instantánea del sistema operativo y la configuración de su computadora de manera rápida y fácil con SEL BaRT. SEL BaRT fue específicamente diseñado para la línea de computadoras robustas de SEL y aprovecha las características de cada plataforma, incluida la vigilancia del sistema, que es responsable de monitorear la disponibilidad del sistema.
SEL BaRT ha sido diseñado desde cero para ser pequeño, rápido y portátil. Con 53 megabytes, puede grabarse en los CD (re)grabables más pequeños disponibles. Realizar una copia de seguridad de una instalación estándar de Windows 7 demora 15 minutos o menos, y restablecer la misma imagen puede tomar 5 minutos. Por último, puede clonar SEL BaRT en una unidad flash USB para máxima portabilidad. Luego, simplemente tome su unidad flash USB con su BaRT clonado y cualquiera de sus imágenes de respaldo, y estará listo para restablecer.
SEL BaRT fue desarrollado a medida por SEL utilizando tecnología de código abierto y se proporciona de forma gratuita.
Instrucciones de instalación
Si está utilizando Windows 7, puede simplemente hacer doble clic en el archivo .iso y luego seguir las instrucciones en pantalla para comenzar el proceso de grabación de la imagen utilizando la aplicación integrada Windows Disc Image Burner.
Para versiones anteriores de Windows u otros sistemas operativos, descargue la guía de aplicación para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear un CD de SEL BaRT.
Versión | 3.3 | |
---|---|---|
Tamaño | 52.93 MB | |
Código de fecha | 20160727 |
Este controlador permite comunicaciones USB entre computadoras con Windows y puertos USB de SEL.
Instrucciones de instalación
Descargue este controlador para comunicarse con puertos USB en los siguientes dispositivos:
Versión | R6.6.0.0 | |
---|---|---|
Tamaño | 3.55 MB | |
Código de fecha | 20130215 |
Estas actualizaciones ofrecen mejoras, correcciones de errores y actualizaciones de seguridad para el firmware y el BIOS integrados en los sistemas SEL-3355 y SEL-3355-2. Lea las instrucciones de instalación y las notas de la versión que se incluyen en cada descarga antes de la instalación.
Este paquete contiene los archivos necesarios para actualizar el BIOS de las computadoras SEL-3355 con CPU Intel i7. Esta actualización contiene una serie de mejoras; consulte el archivo ReleaseNotes.txt para obtener más detalles.
Versión | 1.9 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.57 MB | |
Código de fecha | 20200206 |
Este paquete incluye el firmware Intel Management Engine y las herramientas de actualización suministradas por Intel para actualizar las computadoras SEL-3355 con CPU Intel i7. Contiene las actualizaciones de seguridad más recientes y las correcciones de errores en el momento de esta versión (consulte el archivo README.txt incluido en la descarga para obtener más información). Esta actualización no está incluida en el paquete de actualización del BIOS y debe instalarse para garantizar que el firmware de su computadora esté completamente actualizado.
Versión | 8.1.72.3002 | |
---|---|---|
Tamaño | 100.53 MB | |
Código de fecha | 20180508 |
Este paquete contiene los archivos necesarios para actualizar el BIOS de las computadoras SEL-3355-2 con CPU Intel Xeon. Esta actualización contiene una serie de mejoras; consulte el archivo ReleaseNotes.txt para obtener más detalles.
Versión | 2.2 | |
---|---|---|
Tamaño | 57.72 MB | |
Código de fecha | 20200206 |
Este paquete incluye el firmware Intel Management Engine y las herramientas de actualización suministradas por Intel para actualizar las computadoras SEL-3355-2 con CPU Intel Xeon. Contiene las actualizaciones de seguridad más recientes y las correcciones de errores en el momento de esta versión (consulte el archivo README.txt incluido en la descarga para obtener más información). Esta actualización no está incluida en el paquete de actualización del BIOS y debe instalarse para garantizar que el firmware de su computadora esté completamente actualizado.
Versión | 11.8.71.3630 | |
---|---|---|
Tamaño | 129.57 MB | |
Código de fecha | 20200206 |
Esta actualización tiene el fin de abordar posibles datos dañados en determinadas cargas de trabajo altas cuando se usan determinadas SSD SLC de grado industrial de 128 GB y 256 GB que se incluyen en las computadoras SEL-3355 y SEL-3360 vendidas desde 2015 hasta 2018. Consulte la documentación incluida en este paquete para obtener información sobre cómo identificar cualquiera de sus SSD que requiera esta actualización.
Versión | 1.3 | |
---|---|---|
Tamaño | 66.86 MB | |
Código de fecha | 20181003 |
La SEL-3360 requiere la instalación de controladores de dispositivos y de software en el sistema operativo para que funcionen los dispositivos de Ethernet, video, audio, así como también la característica de vigilancia del sistema Watchdog. Los productos enviados desde la fábrica con un sistema operativo instalado ya incluyen todos los controladores y el software necesarios. Use las siguientes descargas al instalar su propio sistema operativo o actualizar el software y los controladores existentes en su SEL-3360. Lea las instrucciones de instalación y las notas de la versión que se incluyen en cada descarga antes de la instalación.
Este paquete contiene todos los controladores y software para computadoras SEL-3360 con CPU Intel i7. La mayoría de los sistemas operativos Windows de 64 bits son totalmente compatibles, mientras que algunos sistemas operativos Linux y Windows de 32 bits solo son parcialmente compatibles (sin soporte para SysMon o Watchdog de SEL). Comuníquese con SEL si tiene preguntas acerca de la compatibilidad con un sistema operativo específico.
Este paquete contiene todos los controladores y software para computadoras SEL-3360-2 con CPU Intel Xeon. La mayoría de los sistemas operativos Windows de 64 bits son totalmente compatibles, mientras que algunos sistemas operativos Linux y Windows de 32 bits solo son parcialmente compatibles (sin soporte para SysMon o Watchdog de SEL). Comuníquese con SEL si tiene preguntas acerca de la compatibilidad con un sistema operativo específico.
Este parche deshabilita la administración de energía del enlace, una función de ahorro de energía que se sabe que causa problemas de confiabilidad con algunas unidades de estado sólido (SSD). La administración de energía del enlace proporciona pocos beneficios de ahorro de energía en las computadoras SEL-3360, y deshabilitar la función no tiene efectos negativos en el funcionamiento de la SEL-3360. Este parche solo es aplicable a las computadoras SEL-3360 con sistemas operativos Windows en los cuales está instalado el controlador serial ATA (SATA) Intel.
Estas actualizaciones proporcionan mejoras, correcciones de errores y actualizaciones de seguridad para el firmware y el BIOS integrados en el sistema SEL-3360. Lea las instrucciones de instalación y las notas de la versión que se incluyen en cada descarga antes de la instalación.
Este paquete contiene los archivos necesarios para actualizar el BIOS de las computadoras SEL-3360 con CPU Intel i7. Esta actualización contiene una serie de mejoras; consulte el archivo ReleaseNotes.txt para obtener más detalles.
Versión | 1.9 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.42 MB | |
Código de fecha | 20200206 |
Este paquete incluye el firmware para Intel Management Engine y las herramientas de actualización suministradas por Intel para actualizar las computadoras SEL-3360 con CPU Intel i7. Contiene las actualizaciones de seguridad más recientes y las correcciones de errores en el momento de esta versión (consulte el archivo README.txt incluido en la descarga para obtener más información). Esta actualización no está incluida en el paquete de actualización del BIOS y debe instalarse para garantizar que el firmware de su computadora esté completamente actualizado.
Versión | 8.1.72.3002 | |
---|---|---|
Tamaño | 104.98 MB | |
Código de fecha | 20180508 |
Este paquete contiene los archivos necesarios para actualizar el BIOS de las computadoras SEL-3360-2 con CPU Intel Xeon. Esta actualización contiene una serie de mejoras; consulte el archivo ReleaseNotes.txt para obtener más detalles.
Versión | 2.2 | |
---|---|---|
Tamaño | 57.93 MB | |
Código de fecha | 20200206 |
Este paquete incluye el firmware para Intel Management Engine y las herramientas de actualización suministradas por Intel para actualizar las computadoras SEL-3360-2 con CPU Intel Xeon. Contiene las actualizaciones de seguridad más recientes y las correcciones de errores en el momento de esta versión (consulte el archivo README.txt incluido en la descarga para obtener más información). Esta actualización no está incluida en el paquete de actualización del BIOS y debe instalarse para garantizar que el firmware de su computadora esté completamente actualizado.
Versión | 11.8.71.3630 | |
---|---|---|
Tamaño | 130.42 MB | |
Código de fecha | 20200206 |
Esta actualización tiene por objeto abordar la posible corrupción de datos en ciertas cargas de trabajo altas cuando se usan determinadas SSD SLC de grado industrial de 128 GB y 256 GB que se incluyen en las computadoras SEL-3355 y SEL-3360 vendidas desde 2015 hasta 2018. Consulte la documentación incluida en este paquete para obtener información sobre cómo identificar cualquiera de sus SSD que requiera esta actualización.
Versión | 1.3 | |
---|---|---|
Tamaño | 66.89 MB | |
Código de fecha | 20181003 |
Este controlador permite la comunicación por USB entre computadoras con Windows y puertos USB de SEL para los siguientes dispositivos:
Instrucciones de instalación
Servicio que ofrece una interfaz programática para la base de datos de acSELerator
Versión | 1.0.1419.0 | |
---|---|---|
Tamaño | 17.85 MB | |
Código de fecha | 20190910 |
Este controlador permite comunicaciones USB entre computadoras con Windows y puertos USB de SEL.
Instrucciones de instalación
Descargue este controlador para comunicarse con puertos USB en los siguientes dispositivos:
Versión | R6.6.0.0 | |
---|---|---|
Tamaño | 3.55 MB | |
Código de fecha | 20130215 |
El SEL-3350-1 exige que los controladores del dispositivo estén instalados en el sistema operativo para que el dispositivo funcione. Seleccione la descarga a continuación que coincida con su sistema operativo. Cada paquete incluye instrucciones de instalación y notas de la versión. Si un sistema operativo no figura en la siguiente lista, en este momento no es compatible.
Este paquete incluye controladores de dispositivo para dispositivos Ethernet, seriales y de tiempo de SEL utilizados en plataformas informáticas y tarjetas de expansión PCIe de SEL. Este paquete también incluye software y utilidades de soporte, como el software SEL SysMon.
Versión | 2.3.0.2 | |
---|---|---|
Tamaño | 35.30 MB | |
Código de fecha | 20210701 |
Este paquete incluye controladores de dispositivo para dispositivos Ethernet, seriales y de tiempo de SEL utilizados en plataformas informáticas y tarjetas de expansión PCIe de SEL.
Como alternativa a esta descarga, todos los paquetes de SEL para Linux y los controladores con firma RHEL 8 precompilados pueden encontrarse en los repositorios de SEL siguiendo las instrucciones del archivo LÉAME en la siguiente dirección URL: https://cdn.selinc.com/repos/README.txt
Este controlador proporciona ajustes y características de gráficos ampliados para el procesador gráfico del SEL-3350. Seleccione la descarga a continuación que coincida con su sistema operativo. Cada paquete incluye instrucciones de instalación y notas de la versión. Si un sistema operativo no figura en la siguiente lista, en este momento no es compatible.
Instalador de controlador Intel HD Graphics 5xx para Microsoft Windows 10, Server 2019
Versión | 27.20.100.8783 | |
---|---|---|
Tamaño | 344.93 MB | |
Código de fecha | 20201113 |
Estas actualizaciones ofrecen mejoras, correcciones de errores y actualizaciones de seguridad para el firmware y el BIOS integrados en el sistema SEL-3355. Lea las instrucciones de instalación y las notas de la versión que se incluyen en cada descarga antes de la instalación.
Este paquete contiene los archivos necesarios para actualizar el BIOS de la plataforma informática SEL-3350-1 con CPU Intel Xeon. Esta actualización contiene una serie de actualizaciones de seguridad; consulte el archivo ReleaseNotes.txt incluido para obtener más detalles.
Versión | 1.1 | |
---|---|---|
Tamaño | 4.23 MB | |
Código de fecha | 20210921 |