html{display:none} SEL-3620 Gateway de seguridad Ethernet - Soporte | Schweitzer Engineering Laboratories

Soporte

Póngase en contacto con su representante de ventas local

Soporte técnico de SEL

Pullman, WA, USA
+1.509.338.3838

Ver todos los contactos de soporte

SEL Virtual Port Software

Transform unsecured serial or legacy Ethernet communications on Windows computers to cryptographically secure channels by using SEL-5827 Virtual Connect Client or SEL-5828 Virtual Port Service Software. These applications are provided free by SEL to make remote SEL-3620 Ethernet Security Gateway ports available for existing software and terminal applications on your PC, including those using Modbus TCP/RTU.

Notas

The SEL Virtual Port Software family includes the following applications:

  • SEL-5827 Virtual Connect Client—Create a temporary serial COM port or Ethernet TCP port for engineering access applications with the SEL-3620 and SEL-3622 Security Gateways.
  • SEL-5828 Virtual Port Service—Create multiple persistent serial COM ports or Ethernet TCP ports for automation applications.
SEL-5828 Virtual Port Service

  • Create up to 128 persistent virtual COM ports and/or virtual TCP ports on a Windows PC, and send serial data over Raw TCP, Telnet, and Secure Shell Protocol (SSH) Ethernet protocols.
  • Use DSA or RSA 1024-bit encryption with SSH to ensure confidentiality and authenticity for serial or Ethernet data.
  • Quickly create virtual serial or Ethernet ports with a simple user interface.
Versión
1.3.1.0
Tamaño
3.12 MB
Código de fecha
20190226

Verificando descargas de software de SEL

SEL-5827 Virtual Connect Client

  • Enhance the communications security of existing engineering access software solutions, such as SEL-5010 Relay Assistant Software, SEL-5020 Settings Assistant Software, and GE EnerVista™ software by converting serial and unencrypted TCP data to SSH.
  • Run on isolated SEL computers—SEL virtual port software does not connect to the Internet or require a license to run.
  • Back up virtual port configurations for quick commissioning of new computers and redundancy.
  • Use the built-in terminal window to interact with remote devices’ command-line interface.
Versión
1.3.0.0
Tamaño
3.49 MB
Código de fecha
20160913

Verificando descargas de software de SEL

Controlador USB de SEL

Este controlador permite comunicaciones USB entre computadoras con Windows y puertos USB de SEL.

Instrucciones de instalación

  1. Asegúrese de que el dispositivo USB no esté conectado.
  2. Descargue y abra el archivo R6.6.0.0.Driver.exe.
  3. Haga clic en Aceptar cuando se le solicite instalar el USB de SEL en controladores UART.
  4. Haga clic en Siguiente cuando termine con la instalación.
  5. Reinicie la computadora.
  6. Conecte el cable USB.
  7. Espere a que la PC finalice la instalación.
  8. Para ver nuevas asignaciones de puerto COM, abra el administrador del Dispositivo y expanda los puertos.

Notas

Descargue este controlador para comunicarse con puertos USB en los siguientes dispositivos:

  • SEL-2440
  • SEL-3031
  • SEL-C662
  • SEL-C663
  • SEL-C667
  • SEL-3021
  • SEL-9192
  • SEL-T4287
Para sistemas operativos Windows 8, Windows 7, Vista y XP de 32 y 64 bits.

Versión
R6.6.0.0
Tamaño
3.55 MB
Código de fecha
20130215

Verificando descargas de software de SEL

Versión mínima de software