La SEL-3355 requiere la instalación de software y controladores de dispositivos en el sistema operativo para que funcionen los dispositivos, como los de Ethernet, video y audio y el sistema de vigilancia Watchdog. Los productos enviados desde la fábrica con un sistema operativo instalado ya incluyen todos los controladores y el software necesarios. Use las siguientes descargas al instalar su propio sistema operativo o actualizar el software y los controladores existentes en su SEL-3355. Lea las instrucciones de instalación y las notas de la versión que se incluyen en cada descarga antes de la instalación.
Este paquete contiene todos los controladores y software de dispositivos para plataformas informáticas SEL-3355-2 con CPU Intel Xeon. La mayoría de los sistemas operativos Windows de 64 bits son totalmente compatibles, mientras que algunos sistemas operativos Linux y Windows de 32 bits solo son parcialmente compatibles (sin soporte para SysMon o vigilancia Watchdog de SEL). Comuníquese con SEL si tiene preguntas acerca de la compatibilidad con un sistema operativo específico.
Este paquete contiene todos los controladores y software de dispositivos para plataformas informáticas SEL-3355 con CPU Intel i7. La mayoría de los sistemas operativos Windows de 64 bits son totalmente compatibles, mientras que algunos sistemas operativos Linux y Windows de 32 bits solo son parcialmente compatibles (sin soporte para SysMon o vigilancia Watchdog de SEL). Comuníquese con SEL si tiene preguntas acerca de la compatibilidad con un sistema operativo específico.
Se actualizaron los siguientes paquetes de controladores a las versiones indicadas:
Este parche deshabilita la administración de energía del enlace, una función de ahorro de energía que se sabe que causa problemas de confiabilidad con algunas unidades de estado sólido (SSD). La administración de energía del enlace proporciona pocos beneficios de ahorro de energía en las plataformas informáticas SEL-3355, y deshabilitar la función no afecta negativamente el funcionamiento de la SEL-3355. Este parche solo se aplica a las plataformas informáticas SEL-3355 con sistemas operativos Windows en los cuales está instalado el controlador Intel con interfaz Serial ATA (SATA).
Estas actualizaciones ofrecen mejoras, correcciones de errores y actualizaciones de seguridad para el firmware y el BIOS integrados en los sistemas SEL-3355 y SEL-3355-2. Lea las instrucciones de instalación y las notas de la versión que se incluyen en cada descarga antes de la instalación.
Este paquete contiene los archivos necesarios para actualizar el BIOS de las computadoras SEL-3355 con CPU Intel i7. Esta actualización contiene una serie de mejoras; consulte el archivo ReleaseNotes.txt para obtener más detalles.
Este paquete incluye el firmware Intel Management Engine y las herramientas de actualización suministradas por Intel para actualizar las computadoras SEL-3355 con CPU Intel i7. Contiene las actualizaciones de seguridad más recientes y las correcciones de errores en el momento de esta versión (consulte el archivo README.txt incluido en la descarga para obtener más información). Esta actualización no está incluida en el paquete de actualización del BIOS y debe instalarse para garantizar que el firmware de su computadora esté completamente actualizado.
Este paquete contiene los archivos necesarios para actualizar el BIOS de las computadoras SEL-3355-2 con CPU Intel Xeon. Esta actualización contiene una serie de mejoras; consulte el archivo ReleaseNotes.txt para obtener más detalles.
Este paquete incluye el firmware Intel Management Engine y las herramientas de actualización suministradas por Intel para actualizar las computadoras SEL-3355-2 con CPU Intel Xeon. Contiene las actualizaciones de seguridad más recientes y las correcciones de errores en el momento de esta versión (consulte el archivo README.txt incluido en la descarga para obtener más información). Esta actualización no está incluida en el paquete de actualización del BIOS y debe instalarse para garantizar que el firmware de su computadora esté completamente actualizado.
Esta actualización tiene el fin de abordar posibles datos dañados en determinadas cargas de trabajo altas cuando se usan determinadas SSD SLC de grado industrial de 128 GB y 256 GB que se incluyen en las computadoras SEL-3355 y SEL-3360 vendidas desde 2015 hasta 2018. Consulte la documentación incluida en este paquete para obtener información sobre cómo identificar cualquiera de sus SSD que requiera esta actualización.
This update is to address security vulnerabilities in McAfee Embedded Control versions 8.3.2.133 or earlier, which is an optional software package that may be purchased on SEL Computing Platforms.
Cree una instantánea del sistema operativo y la configuración de su computadora de manera rápida y fácil con SEL BaRT. SEL BaRT fue específicamente diseñado para la línea de computadoras robustas de SEL y aprovecha las características de cada plataforma, incluida la vigilancia del sistema, que es responsable de monitorear la disponibilidad del sistema.
SEL BaRT ha sido diseñado desde cero para ser pequeño, rápido y portátil. Con 53 megabytes, puede grabarse en los CD (re)grabables más pequeños disponibles. Realizar una copia de seguridad de una instalación estándar de Windows 7 demora 15 minutos o menos, y restablecer la misma imagen puede tomar 5 minutos. Por último, puede clonar SEL BaRT en una unidad flash USB para máxima portabilidad. Luego, simplemente tome su unidad flash USB con su BaRT clonado y cualquiera de sus imágenes de respaldo, y estará listo para restablecer.
SEL BaRT fue desarrollado a medida por SEL utilizando tecnología de código abierto y se proporciona de forma gratuita.
Instrucciones de instalación
Si está utilizando Windows 7, puede simplemente hacer doble clic en el archivo .iso y luego seguir las instrucciones en pantalla para comenzar el proceso de grabación de la imagen utilizando la aplicación integrada Windows Disc Image Burner.
Para versiones anteriores de Windows u otros sistemas operativos, descargue la guía de aplicación para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear un CD de SEL BaRT.