“No podemos vivir sin agua”, dice Kirk Young, superintendente de Sistemas, Bombeo y Mantenimiento, la división más grande dentro de la Comisión Conjunta de Agua y Alcantarillado de Brunswick Glynn. Si bien esto puede no parecer una idea nueva, los sistemas de agua y aguas residuales a menudo se dan por sentado en la vida cotidiana. Ya sea para bocas de incendio, para que los negocios prosperen o para la salud y el consumo en general, los sistemas de agua y aguas residuales trabajan juntos para proporcionar agua segura para el público y proteger el medioambiente local.
“Cuando se corta la electricidad, es un gran problema, pero ¿cuándo fue la última vez que el agua no funcionó?” pregunta Max Ryan, gerente de ingeniería de Schweitzer Engineering Laboratories (SEL).
Si bien la mayoría de las compañías eléctricas son con fines de lucro, muchas plantas de agua y aguas residuales operan con pérdidas, mientras mantienen la responsabilidad y rinden cuentas a los contribuyentes.
“Los sistemas de agua son un servicio público para todos nosotros, una pieza de infraestructura crítica que a menudo pasa inadvertida”, dice Ryan.
“Es bueno saber que, al final del día, todo funciona correctamente y que estamos siendo lo más receptivos y confiables que podemos.”
No tener problemas es muy importante
“SEL ha trabajado mucho con nosotros”, dice Young. “Vinieron a nuestras instalaciones, nos mostraron lo que tenían y trazaron un mapa de lo que estamos buscando y de lo que vamos a necesitar, no solo en este momento, sino a futuro, dentro de varios años”.
Brunswick-Glynn implementó inicialmente alrededor de 20 controladores de bombas de SEL, y Young se alegró de informar que, después de un año, esos dispositivos funcionaban sin problemas. “Un año no es tanto tiempo, pero no tener problemas es muy importante”.
Grantham señala: “Los productos de SEL se destacan de los demás. Hemos comenzado a reescribir y obtener principalmente todos los productos de SEL para todo lo que hagamos en el futuro. Por el momento, todo lo que estamos planificando o produciendo se basa en un controlador de bomba SEL-2411P como eje central”.
Si bien el SEL-2411P puede servir como eje central, es solo una parte de la solución general de SEL para estaciones de elevación.Actualmente, Brunswick-Glynn se encuentra en medio de una actualización SCADA de la estación de bombeo, que incluye más de 134 sitios, usando componentes de SEL. Entre estos componentes, y además del SEL-2411P, están el controlador de automatización SEL-3505, el relé de administración de motor SEL-849 y el enrutador celular SEL-3061. SEL continúa su asociación con la Comisión Conjunta de Agua y Alcantarillado de Brunswick-Glynn, trabajando con ellos para mejorar aún más sus soluciones de agua y aguas residuales.
Grantham asegura: “Esto ha hecho que nuestra tecnología avance a pasos agigantados.Todo se convertirá en un recurso más confiable en lugar de una molestia para nuestros usuarios finales, nuestros consumidores y nuestra base de clientes”. Como alguien que nació y se crio en la misma zona en la que ahora brinda servicios, dice: “Es bueno saber que, al final del día, todo funciona correctamente y que estamos siendo lo más receptivos y confiables que podemos”.
Más información sobre las soluciones de SEL para agua y aguas residuales
Los productos de SEL pueden mejorar sus sistemas de agua y aguas residuales a través de la protección del sistema de la central de energía, la adquisición de datos confiables, la medición de la energía, la protección de los motores y la conciencia situacional.Se crea un entorno de trabajo más seguro mediante la mitigación de los arcos eléctricos.Los productos resistentes y probados con recubrimiento protector pueden resistir los entornos hostiles de agua y aguas residuales, y el servicio, el soporte técnico y la garantía de diez años de SEL brindan otro nivel de fiabilidad.