La segmentación de los alimentadores mediante la incorporación de controles de reconectadores es una de las mejores formas de mejorar la confiabilidad del sistema de distribución. Sin embargo, en los esquemas tradicionales de protección contra sobrecorriente temporizada, existe un límite en la cantidad de reconectadores que se pueden implementar en un alimentador antes de que los márgenes de coordinación se vuelvan demasiado estrechos.
La solución de coordinación de alta densidad (HDC) de SEL elimina ese límite con o sin el uso de comunicaciones de alta velocidad para coordinar las acciones de los dispositivos de protección. Esto simplifica enormemente el esquema de protección y abre nuevas oportunidades para mejorar las métricas de confiabilidad de SAIDI y SAIFI al aumentar la cantidad de reconectadores coordinados en el sistema.
También presentaremos las ventajas de los nuevos indicadores de falla subterráneos que simplifican la aplicación con un solo modelo para todas las instalaciones y su avanzada tecnología que evita operación por fallas en fases adyacentes.
Este seminario web cubre: