html{display:none} Sistemas de recolección automática de registros de falla basados en el estándar IEC 61850 | Schweitzer Engineering Laboratories
Webinar grabado

Sistemas de recolección automática de registros de falla basados en el estándar IEC 61850

Fecha: 5 de octubre de 2021
Duración: 90 min

La recolección de registros de falla de manera manual normalmente involucra un gran número de recursos humanos de las compañías eléctricas y mucho tiempo lo cual, puede ser optimizado mediante la implementación de sistemas de recolección automática. Así mismo, la recolección automática de eventos del sistema eléctrico ha tomado relevancia desde la regulación del sector eléctrico en algunos países, impulsada también desde los centros nacionales de despacho.

La recolección automática de eventos es una de las funciones que se integran en un Sistema de Automatización de Subestaciones (SAS) mediante comunicaciones Ethernet o seriales, y los métodos de transferencia de archivos mediante protocolo MMS del estándar IEC 61850. A través de varios ejemplos se revisarán los requerimientos funcionales para incorporar la recolección automática de eventos en arquitecturas existentes o diseños nuevos de SAS.

En este webinar aprenderemos como utilizar la plataforma de controladores de automatización SEL RTAC para recolectar eventos de falla en formatos COMTRADE y propietarios mediante el uso del método MMS File Services del estándar IEC 61850, dentro de un ambiente multi fabricante.

También revisaremos como en los centros de gestión es posible almacenar, monitorear y analizar registros de falla mediante la integración al software SEL-5045 acSELerator Team.

Presentador

Jeison-Camargo
Presentador

Jeison Camargo

Ingeniero de aplicación