Schweitzer Engineering Laboratories
Noticias
14 sep 2018
SEL agrega pantallas táctiles a color a los relés de la serie SEL-700
Operar un relé debe ser tan fácil como operar un teléfono inteligente, y ahora lo es. SEL ha agregado una pantalla táctil opcional de 5 pulgadas y 800 × 480 colores a los relés SEL-700G, SEL-710-5 y SEL-787-2 / -3 / -4.La pantalla táctil se introdujo el año pasado para el relé de protección de alimentador SEL-751 y ha logrado una gran aceptación global. Esta nueva pantalla tiene iconos familiares que en forma táctil permiten a los trabajadores el fácil acceso a las carpetas y aplicaciones de relé, ahorrando tiempo en el proceso. Por ejemplo, la pantalla táctil del relé de protección del motor SEL-710-5 tiene integradas las aplicaciones de arranque del motor y paro del motor, que permiten a los operadores controlar el motor con el toque de un dedo.A diferencia de las pantallas LCD tradicionales, la interfaz de la pantalla táctil a color aumenta la visibilidad del sistema de energía porque el personal puede ver más información en una pantalla. Esto hace que la visualización de las pantallas de la bahía, la medición y el monitoreo de los datos, los reportes y los ajustes no sean complicados. Y cuando los usuarios terminan de acceder a las aplicaciones, pueden simplemente presionar el botón de inicio para regresar rápidamente a la pantalla de inicio, muy similar a como se procede con un teléfono inteligente.La pantalla táctil a color no es la única mejora reciente de los relés de protección. Los relés de protección de la serie SEL-700 ahora también cumplen con la directiva RoHS (para reducir la toxicidad ambiental), incluyen una nueva opción de tarjeta de 14 entradas digitales, mejoran la conectividad con más protocolos de comunicaciones, protegen aplicaciones de dos devanados y ofrecen funciones de protección mejoradas. Ahora también admiten ocho idiomas y tienen opciones para paneles frontales en inglés o español.Obtenga más información sobre las mejoras a relés de la serie SEL-700 en las páginas de productos SEL-700G, SEL-710-5, y SEL-787-2/-3/-4.
Artículos destacadosEl sitio web de SEL mejora la navegación con nuevas secciones para productos, industrias y serviciosSEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristasPresentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFL
Noticias técnicas
Comunicado de prensa
Noticias técnicas