Микросети используются в различных отраслях промышленности, в муниципальных учреждениях, университетских городках и на таких объектах, как больницы и исследовательские лаборатории — иными словами, везде, где необходимо бесперебойное энергоснабжение, даже если электросеть выходит из строя.
Инженеры инженерно-технической службы SEL являются экспертами в проектировании микросетей и специализируются в динамике энергетических систем, программно-аппаратном моделировании, средствах контроля и защите. Независимо от условий или масштаба, мы можем разработать микросетевое решение, которое соответствует вашим потребностям.
Основные преимущества
- Отсутствие перебоев электроэнергии. Элементы управления микросетью SEL позволяют беспрепятственно отделять (или изолировать) микросеть от центральной сети, что обеспечивает надежную и устойчивую подачу энергии независимо от ситуации.
- Автоматизация диспетчеризации электроснабжения для максимизации экономических выгод. В микросетях SEL используется механизм диспетчеризации для прогнозирования профиля нагрузки микросети и определения оптимальной выработки энергии, учитывая эксплуатационные ограничения, такие как стоимость топлива, погода, режим заряда батареи и стоимость импорта/экспорта энергии.
- Упрощение интеграции возобновляемых источников энергии. Выбор и приоритезация возобновляемых и невозобновляемых энергоресурсов для удовлетворения местного спроса.
Лидеры позиции в области микросетей
Независимые сторонние экспертизы и показатели работы установок по всему миру подтверждают, что системы микросетей SEL powerMAX являются самыми эффективными и надежными в мире.
Чтобы сконфигурировать микросеть так, чтобы она надежно работала, одного лишь подбора нужных компонентов недостаточно. Микросети представляют собой сложный и уникальный набор инженерных задач. Наши инженеры-энергетики являются ведущими специалистами отрасли в области разработки, проектирования и внедрения микросетей, и они ищут наилучшее из возможных решение в каждом случае применения с учетом конкретной ситуации.
Признание в отрасли
Компания Navigant Research в своем отчете «Navigant Research Leaderboard: управление микросетями» назвала компанию SEL лидирующим поставщиком.
Победитель конкурса NREL по микросетям
В 2018 году система SEL powerMAX выиграла конкурс по микросетям, проводимый Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии (NREL) при Министерстве энергетики США, - серьезный 21-недельный конкурс оценки кибербезопасности и управления микросетями.
Проектирование с акцентом на надежность
Высокая отказоустойчивость и эффективность систем управления микросетью достигается за счет использования проверенной временем функциональности релейной архитектуры и непревзойденной надежности наших устройств. Делая в первую очередь акцент на надежность, мы снижаем эксплуатационные расходы, улучшаем показатели работы системы и обеспечиваем непревзойденную рентабельность инвестиций в течение всего срока эксплуатации.
Для гарантии эффективной работы вашего решения, разработанного компанией SEL, каждый проект микросети включает четыре этапа. SEL-engineered solution.
- Определение системных требованийВ рамках подготовки проектной документации (FEED) устанавливаются и определяются технические требования, применимые стандарты и ключевые принципы проекта. При разработке плана, который помогает предотвращать непредвиденные изменения, снизить риск и обеспечить эффективную реализацию проекта. SEL опирается на доказанный на практике успех проектов в области микросетей и многолетний опыт работы в качестве надежного поставщика решений для энергосистем.
- Анализ показателей работы системыИспользуя наш опыт системного моделирования и исследований, мы проводим детальное моделирование, которое помогает владельцам микросетей принять ключевые решения. Такие исследования и моделирование могут использоваться для проектирования новой микросети, анализа и улучшения существующей микросети или изучения уязвимости конкретной системы.
- Проведение программно-аппаратного тестирования (HIL)Подключаемые к энергосети системы управления микросетями SEL тестируются в нашей современной лаборатории цифрового моделирования в режиме реального времени (RTDS). Набор комплексных тестов, подвергающих систему интенсивных нагрузкам и проверяющих, работает ли вся она должным образом, проводится на реальном физическом оборудовании SEL. Таким образом, вы можете быть уверены в том, микросеть будет введена в эксплуатацию быстро и без проблем.
- Передача знанийКомплексное обучение является частью процесса внедрения. Мы предоставляем полную документацию, проводим обучение персонала на месте и предлагаем повышенные курсы по управлению системой и ее конфигурированию для инженеров. Также доступна повышенные инженерные курсы. Кроме того, мы предоставляем бесплатную техническую поддержку в течение всего срока службы вашего решения SEL.
Наша поддержка
Качество и безопасность
Все наши устройства разработаны, испытаны и изготовлены на принадлежащих SEL или управляемых SEL предприятиях в Северной Америке.
Инженерно-техническая служба SEL следует строгим техническим процедурам по проектированию, разработке, испытаниям и вводу в эксплуатацию электроэнергетических систем. Мы постоянно ищем, отслеживаем и совершенствуем самые эффективные методы и технологии, чтобы предложить вам самое эффективное решение.
Мы практикуем безопасные методы управления цепочками поставок, в том числе проверку надежности поставщиков, принципы ответственного выбора источников снабжения и поддержание запаса критически важных деталей. Наша система управления качеством сертифицирована в соответствии с требованиями Системы управления качеством ISO 9001.
Продукты, достойные доверия
Наши устройства способны выдерживать самые сложные в мире условия эксплуатации — их технические характеристики превосходят требования всех отраслевых стандартов к температуре, стойкости к ударным и электрическим нагрузкам. Опциональное конформное покрытие обеспечивает дополнительный уровень защиты от находящихся в воздухе загрязнителей при использовании в экстремальных средах.
На каждое устройство SEL предоставляется безусловная десятилетняя гарантия — лучшая в отрасли. Если какой-либо продукт выходит из строя по гарантии, мы бесплатно отремонтируем или заменим его.
Не имеющая себе равных поддержка
Когда вы выбираете SEL, вы выбираете больше, чем товары и услуги; вы выбираете партнерство. Специалисты нашей службы поддержки являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах и готовы предоставить высококвалифицированную техническую поддержку в течение всего срока службы вашего решения SEL.
Инженеры-проектировщики инженерно-технической службы будут сопровождать ваш проект от этапа планирования до окончательного ввода системы в эксплуатацию. После этого инженеры-специалисты по прикладной области SEL будут готовы оказать вам неограниченную техническую поддержку в течение всего срока службы устройств SEL.