Микросети
Микросети для военных объектов
Системы микросетей SEL powerMAX для военных объектов полностью адаптированы для использования на военных базах и аналогичных объектах, где отказоустойчивость имеет первостепенное значение.
Для обеспечения высокопроизводительного управления и надежной работы Система контроля и управления электроснабжением powerMAX использует надежные средства вычислений и связи, в том числе адаптивные схемы релейной защиты и кибербезопасности.
Наши алгоритмы управления и реагирования на спрос работают быстро и точно, позволяя сохранять баланс между нагрузкой и выработкой, поддерживать устойчивость системы и, самое главное, обеспечивать непрерывное функционирование базы.
В отличие от многих других систем управления микросетями решение powerMAX является модульным и масштабируемым. Можно приобретать модули и конструировать свою систему в соответствии с финансовыми возможностями.
Основные преимущества
- Плавное автоматическое секционирование и повторное подключение к магистральной электросети по мере необходимости.
- Устранение единых точек отказа путем распределения нагрузки между генераторами.
- Повышенный уровень кибербезопасности благодаря использованию программно-определяемых сетей (SDN).
- Соответствие требованиям стандарта MIL-STD-TMS и полная совместимость с другими компонентами энергосистемы.
Гарантия высочайшей надежности
Микросети имеют низкую инерцию по сравнению с более крупными сетями. Контроллер автоматизации в режиме реального времени SEL (RTAC) может реализовывать автоматизированные решения управления с быстродейтвием, близким к быстродействием реле, что позволяет системе поддерживать баланс между генерацией и нагрузкой при быстро развивающихся неблагоприятных условиях.
При потере связи или генератора, система автоматически перенаправляет питание. Если выработка электроэнергии не соответствует требованиям нагрузки, система powerMAX приоритезирует нагрузки и минимизирует сброс нагрузки, чтобы поддержать энергоснабжение.
Если на военном объекте используются резервные дизельные генераторы, powerMAX может включить их в параллельную работу с задействованными дизельными генераторами. При параллельной работе корректируется выброс несгоревшего топлива и обеспечивается экономия топлива, что повышает отказоустойчивость и продлевает работу установки.
Кроме того, система управления powerMAX не зависит от близости к какому-либо конкретному источнику энергии или нагрузке; она может быть размещена в любом месте базы, что дает стратегическую гибкость при составлении плана базы.
Гибкая интеграция и модернизация
Микросеть SEL, совместимая со стандартом TMS-MIL-STD, уникальна тем, что она работает со всеми марками и моделями генераторов и инверторов и типами нагрузки. С помощью системы управления SEL можно легко модифицировать существующие коммерческие генераторы и генераторы микросетей тактического назначения (TMS) непосредственно на месте использования. Если генерирующее устройство имеет канал связи, мы можем подключить его, управлять им и спараллелить его.
Киберабезопасность: Глубокоэшелонированная защита
В системах микросетей SEL используется глубокоэшелонированный подход, гарантирующий защиту информации и надежную работу. Наш многоуровневый подход к кибербезопасности максимизирует надежность и минимизирует вмешательство средств управления в существующие критические процессы.
В дополнение к средствам физической безопасности, в системах SEL реализованы четыре цифровые зоны защиты.
Структура кибербезопасности в системах управления микросетями SEL обеспечивает отказоустойчивое питание критически важных объектов и защищает не только от злонамеренных атак, но и от внутренних ошибок через контроль доступа пользователей к различной информации в системе.
Наша поддержка
Безопасность и качество, в которых можно быть уверенным
Все наши устройства разработаны, испытаны и изготовлены на принадлежащих SEL или управляемых SEL предприятиях в Северной Америке.
Инженерно-техническая служба SEL следует строгим техническим процедурам по проектированию, разработке, испытаниям и вводу в эксплуатацию электроэнергетических систем. Мы постоянно ищем, отслеживаем и совершенствуем самые эффективные методы и технологии, чтобы предложить вам самое эффективное решение.
Мы практикуем безопасные методы управления цепочками поставок, в том числе проверку надежности поставщиков, принципы ответственного выбора источников снабжения и поддержание запаса критически важных деталей. Наша система управления качеством сертифицирована в соответствии с требованиями Системы управления качеством ISO 9001.
Не имеющая себе равных поддержка
Когда вы выбираете SEL, вы выбираете больше, чем товары и услуги; вы выбираете партнерство. Специалисты нашей службы поддержки являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах и готовы предоставить высококвалифицированную техническую поддержку в течение всего срока службы вашего решения SEL.
Инженеры-проектировщики инженерно-технической службы будут сопровождать ваш проект от этапа планирования до окончательного ввода системы в эксплуатацию. После этого инженеры-специалисты по прикладной области SEL будут готовы оказать вам неограниченную техническую поддержку в течение всего срока службы устройств SEL.