«Я никогда не любил бег, — говорит Левандоски Б. (он же Лью), менеджер по продажам и обслуживанию клиентов SEL в Шарлотте. — Но я всегда любил принимать вызов».Тому, что Лью стал бегуном, он обязан случайности. Его сотрудник (и амбассадор ЗОЖ SEL) Эдгар Т. организовал офисный забег на 5 км.«Как менеджер Эдгара, я всего лишь пошел поддержать его, — говорит Лью, — но затем я обнаружил, что пробежал 5 км, и я решил пробежать маршрут снова, превратив его в 10 км».Для Лью вопрос заключался не в том, сможет ли он это сделать, а в том, насколько он сможет улучшить уже сделанное.
Это делается людьми
Лью и его сотрудники подходят к своей работе с таким же упорством. «Креативность — это наше все, — говорит он. — Мы должны находить способы предоставлять услуги нашим клиентам более качественно и быстро, и поэтому мы имеем возможность разрабатывать довольно уникальные решения».От набросков на маркерной доске до того, что Лью называет «совещаниями сусликов» (импровизированные сеансы поиска решений, на которых один человек высовывает голову из куба с вопросом, за ним следует кто-то другой с идеей или ответом, а затем в обсуждение вступают и другие) — Лью говорит, что это «заразительная» работа, которая протекает органично из-за общего стремления к нахождению креативных идей.«Никто не приходит и не говорит нам, что делать, — говорит Лью. — Вместо этого мы собираемся, смотрим на проблему и ищем решение. Именно поиски ответа на вопрос "как" инициируют наше творческое мышление».
Sales manager Lew B. is always ready for a challenge. Through his tenacity and creativity, Lew inspires his team to push past obstacles and deliver world-class service to SEL customers.
«У Лью светлая голова, и он умеет находить решения, — говорит Эдгар, ведущий инженер по продажам, убедивший Лью поменять модные ботинки на кроссовки. — Он консультирует и наставляет нас, но он также дает нам возможность принимать собственные решения».Лью видит автономность и креативность не только в продуктах и процессах, но и в людях. «Мы спрашиваем: "Что мы можем делать лучше?" При этом он дает людям перспективу и свободу находить свои сильные стороны и определять для себя новые задачи». «SEL открыла двери для меня, а я смог открыть двери для моей команды, моей семьи и моего сообщества». Лью видит, что достижимо, и всегда стремится к большему. «Во многом это потому, что я увидел, на что способны не только продукты SEL, но и люди SEL».
Снова на беговой тропе
Зашнуровывая кроссовки, Лью проводит многочисленные параллели между преодолением себя во время бега и трудностями, связанными с тем, чтобы быть лучшим отцом, мужем, партнером для клиентов и лидером. «Когда я бегу в горку, и это становится тяжело, я могу остановиться, — говорит он. — Никто не говорит мне, что я должен преодолеть подъем; я должен сам выбрать, делать это или нет». Но для Лью вершина холма — это только начало. «Настоящий вызов заключается в том, чтобы перейти на следующий уровень и найти следующий холм». Этот образ мышления питает мотивацию Лью как в работе, так и в жизни. «Если вы хотите выделяться, вам нужно стремиться к большему, — говорит Лью. — И это именно то, чему меня научила SEL».Эффект домино
Благодаря программе карьерного роста SEL с оплатой обучения Лью получил степень MBA в Университете Южной Каролины. «Мои дети видели, как их отец шагнул дальше и стал более успешным, — говорит Лью, — и это придало моей жене уверенности в том, что она может получить юридическое образование после 17 лет работы учителем». Это эффект домино, который влияет на гораздо большее число людей, чем только Лью.«Мы перемещаем гораздо больше, чем электричество со скоростью света, — говорит он. Мы превращаем людей, идеи, сообщества и будущие поколения из тех, кем они хотят быть, в тех, кем они могут быть. Мы сеем семена наполненного светом будущего — не только для себя, но и для будущих поколений».А для Лью эти семена успеха находятся всего в паре шагов от совещания сусликов. «Я восхищаюсь Эдгаром, который перешел сюда, в Шарлотту, из филиала SEL в Сан-Луис-Потоси, Мексика, — говорит он. — Конечно, я его коуч и наставник, но Эдгар не просто использует полученные уроки, он превращает их в новые уроки.И еще он — причина, по которой я бегаю», — смеется Лью.
Подробнее о наших сотрудниках, продукции и решениях
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях
На наших страницах в социальных сетях вы можете узнать о наших последних новостях и событиях.
Карьера
Заинтересованы в работе в нашей компании? Мы предлагаем вакансии в области инженерного дела, производства, маркетинга, финансов и других.