Subestação digital ou sistema secundário digital – qual a diferença?

Definição dos termos utilizados pelo setor

O que significa "Subestação Digital"?

Uma subestação é um dos elementos de um sistema de energia elétrica. É composta por aparelhos de alta tensão projetados e dimensionados para a tensão operacional da subestação (denominada sistema primário) e equipamentos de baixa tensão (denominados sistema secundário). Dada essa definição, o que significa o termo "subestação digital"? Para alguns, significa simplesmente a utilização de fibra óptica para comunicação entre os relés na casa de controle e os transformadores, disjuntores e merging units no pátio da estação. Para outros, está relacionado a protocolos do setor definidos pelos padrões IEC 61850. O equipamento primário da subestação não é digital; não há disjuntores digitais, transformadores digitais e para-raios digitais. Portanto, não é possível ter uma subestação completamente "digital".  O conceito de subestação digital promete digitalizar uma parte do sistema secundário da subestação, eliminando a maioria dos circuitos secundários analógicos entre os transformadores de instrumento e os relés de proteção.

Por que a SEL usa o termo “sistemas secundários digitais”

A missão da SEL é tornar a energia elétrica mais segura, mais confiável e mais econômica. Permanecemos fiéis a essa missão ajudando clientes em todo o mundo a proteger, controlar e monitorar equipamentos primários de subestações usando dispositivos digitais e protocolos de comunicação em subestações. Uma subestação completamente “digital” não existe. A energia, por sua natureza, não é digital. Greg Rzepka Diretor de Engenharia, P&D, SEL Com isso em mente, usamos o termo “sistemas secundários digitais” para definir com mais precisão quais partes da subestação podem ser digitalizadas. Ao navegar no site da SEL, você verá este novo termo usado em nossa literatura relacionada às tecnologias SEL Time-Domain Link (TiDL) e valores amostrados.