Destaques do projeto
Concessionária da Flórida firma parceria com a SEL para proteger o aquífero
Desafio
A Gainesville Regional Utilities (GRU) é uma concessionária de serviços múltiplos pertencente à cidade de Gainesville e a quinta maior concessionária municipal de energia elétrica da Flórida. A GRU atende aproximadamente 93.000 clientes dos setores de varejo e atacado em Gainesville e áreas vizinhas. Como forma de reabastecer o aquífero com aproximadamente 600.000 galões de água de alta qualidade e servir como uma ferramenta de educação ambiental para os alunos, a GRU construiu uma lagoa artificial em área úmida na Kanapaha Middle School.Para proporcionar condições ideais para a área úmida, o nível da água na lagoa deve ser mantido a uma profundidade média de 12 a 18 polegadas (30 a 45 centímetros). A capacidade de controlar automaticamente o nível da água foi perdida depois que o controlador da bomba que realizava o monitoramento do nível de líquido parou de se comunicar com o sistema SCADA da GRU. A GRU precisava de uma solução robusta de controle de bomba que pudesse ser facilmente integrada ao sistema da lagoa para manter sua operação e conectividade.Solução
A GRU escolheu o Controlador de Automação de Bombas SEL-2411P para substituir o controlador defeituoso. O SEL-2411P é facilmente integrado ao sistema de áreas úmidas KMS e funciona bem com os rádios e equipamentos existentes da GRU para conexão ao sistema SCADA. Usando o modo de operação “hora do dia”, a GRU configurou o SEL-2411P para bombear água para a lagoa em horários específicos, quando seu pessoal de operações estaria disponível para lidar com quaisquer problemas, como vazamentos causados por buracos e erosões ou mudanças de demanda. Além disso, como os clientes de água recuperada na Flórida fazem irrigação no início da manhã, a GRU queria garantir o atendimento dessa demanda concorrente.Ao fornecer dados com registro de data e hora ao sistema SCADA da GRU com o protocolo DNP3, o SEL-2411P ajudou os operadores a solucionar problemas de desempenho do sistema com eficiência. Essa capacidade foi essencial para identificar problemas, como quando uma válvula motorizada começou a travar quando comandada para abrir, o que a GRU conseguiu resolver com eficiência.Resultados
O controlador de bomba vem monitorando e controlando de forma confiável os níveis de água na lagoa artificial da KMS desde sua instalação em 2016. Para a GRU, enfrentar desafios com soluções que combinam tecnologia de ponta com processos naturais é algo especialmente valioso. Além de serem fiscalmente responsáveis, essas soluções exigem pouco trabalho para serem implementadas e ainda menos para serem mantidas.Perfil do clienteCliente: Gainesville Regional Utilities (GRU)Localização: Gainesville, FlóridaSetor: Água e efluentesAplicação: Controle de nível de líquido
“A SEL estava atenta. Eles têm vários funcionários qualificados de assistência e suporte técnico a apenas um telefonema de distância.”