“A água é algo sem o qual não podemos viver”, diz Kirk Young, superintendente de manutenção e de sistemas de bombeamento, a maior divisão da Comissão Conjunta de Água e Esgoto de Brunswick Glynn.Embora isso não pareça uma novidade, os sistemas de água e saneamento são muitas vezes tidos como certos na vida diária.Seja para abastecer os hidrantes contra incêndios, para promover o desenvolvimento das empresas ou para a saúde e o consumo em geral, os sistemas de água e saneamento trabalham juntos para fornecer água segura para as pessoas e proteger o ambiente local.“Quando cai o fornecimento de eletricidade, é um grande problema, mas quando foi a última vez que a água não chegou até você?”, pergunta Max Ryan, gerente de engenharia da Schweitzer Engineering Laboratories (SEL).Enquanto a maioria das empresas de energia operam com lucro, muitas companhias de água e saneamento operam com prejuízos, mantendo sua responsabilidade e prestação de contas aos contribuintes.“O sistema de água é um serviço público para todos nós – um elemento de infraestrutura crítica que é muitas vezes passa desapercebido”, diz Ryan.
« É gratificante saber que no final do dia que tudo está funcionando corretamente e que estamos sendo tão responsivos e confiáveis quanto possível. »
Zero problemas é um grande negócio
“A SEL tem trabalhado muito conosco”, diz Young.“Eles vieram até nós, mostraram o que tinham e mapearam o que estávamos procurando e o que iremos precisar, não apenas agora, mas onde pretendemos estar nos próximos anos.”Brunswick-Glynn começou com cerca de 20 controladores de bomba SEL em campo, e Young teve o prazer de informar que, após um ano, esses dispositivos estavam operando com zero problemas. "Um ano não é muito tempo, mas ter zero problemas é um grande negócio."Grantham observa: “Os produtos SEL se destacam entre todos os outros fornecedores. Começamos a rever e adquirir prioritariamente todos os produtos SEL para tudo o que fazemos daqui para a frente.Dessa forma, tudo o que estamos planejando ou produzindo está sendo baseado tendo um controlador de bomba SEL-2411P como elemento principal.” Embora o SEL-2411P possa servir como um elemento principal, ele é apenas parte da solução geral SEL para estações elevatórias. A Brunswick-Glynn está atualmente no meio de uma atualização SCADA para uma estação de bombeamento que inclui 134 locais e está utilizando componentes SEL.Entre esses componentes, e além do SEL-2411P, estão o Controlador de Automação em Tempo Real SEL-3505, o Relé de Gerenciamento de Motor SEL-849 e o Roteador Celular SEL-3061. A SEL continua mantendo a parceria com a Comissão Conjunta de Água e Esgoto da Brunswick-Glynn, trabalhando com ela para aprimorar ainda mais suas soluções.Grantham diz: “Isso fez com que nossa tecnologia avançasse bastante. Tudo se tornará um recurso mais confiável ao invés de um aborrecimento para nossos usuários finais, nossos consumidores e nossa base de clientes. ”Sendo alguém que nasceu e cresceu na mesma região em que agora trabalha, ele diz: “É gratificante saber que, no final do dia, tudo está funcionando corretamente e que estamos sendo tão responsivos e confiáveis quanto possível”.
Mais sobre as soluções de água e saneamento da SEL
Os produtos SEL podem aprimorar seus sistemas de água e saneamento por meio da proteção do sistema da estação de tratamento, aquisição de dados confiável, medição de energia, proteção de motor e percepção situacional.A mitigação do arco elétrico cria um ambiente de trabalho mais seguro. Produtos robustos e testados com revestimento isolante podem suportar os ambientes adversos de água e saneamento, e o atendimento, o suporte técnico e a garantia de dez anos da SEL fornecem outro nível de confiabilidade.