Sustentabilidade na SEL

Seja por meio de esforços diários em nossos campus, nossas embalagens e remessas reduzidas ou nossos produtos de qualidade, a SEL planeja e se envolve em práticas sustentáveis e ambientalmente responsáveis. Nossos valores estão no centro desse trabalho, a medida que nos esforçamos para ser um parceiro responsável, considerando o futuro e as práticas de integridade em tudo o que fazemos.

Produtos SEL

A base da nossa empresa vem de nosso objetivo constante de tornar nossos produtos tão confiáveis que durem de 20 a 30 anos. Foco em produtos duradouros e de qualidade é um ponto de partida para a sustentabilidade.
A agregação de fontes de energia renováveis em uma microrrede ajuda a mitigar a energia oscilante, combinando várias fontes em uma saída de geração que é menos variável do que uma fonte renovável única.

Microrredes

As soluções de microrredes SEL ajudam a melhorar a confiabilidade das energias renováveis.

Energia eólica

A SEL ajudou a concessionária belga Elia a implementar um esquema especial de proteção, permitindo-lhes integrar uma offshore de energia eólica na rede europeia, gerando energia para o continente e também para fora dele.
A Engenharia e Serviços da SEL fez uma parceria com uma construtora para criar uma maneira de armazenar energia dos painéis solares para ser utilizada pelos clientes quando a demanda for maior, melhorando sua confiabilidade. Isso foi feito através da instalação de um Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC), medidores e Gateway de Segurança SEL-3622 para comunicação com os sistemas locais.

Energia solar

Armazenando energia solar para melhorar a confiabilidade na demanda de energia.

Manufatura

Nosso foco na qualidade nos ajuda a trilhar um caminho de sustentabilidade. Projetar produtos que são fabricados para estar operação de 20 a 30 anos, e um foco constante na qualidade, significa reduzir defeitos e, eventualmente, isso começa a reduzir o desperdício em geral.

Integração Vertical

Com grande parte de nossa cadeia de suprimentos incorporada à empresa, reduzimos os prazos de entrega, mantemos nossa cadeia de suprimentos de acordo com nossos padrões e evitamos alguns custos para nossos clientes, mas isso também significa que usamos menos embalagens e exigimos menos frete.
Nossos engenheiros e funcionários trabalham para simplificar o processo de fabricação por meio dos princípios de fabricação de classe mundial, contribuindo para a sustentabilidade e reduzindo nosso impacto ambiental. Alguns exemplos incluem o uso dos mesmos paletes de nossos fornecedores para enviar nossos produtos finais aos clientes e ir direto da doca para o chão de fábrica, reduzindo o armazenamento e o uso de empilhadeiras.

Processos simplificados

Estamos constantemente pesquisando e implementando pequenas mudanças que podem causar um grande impacto.

Fábrica de placa de circuito impresso (PCB)

Graças a um exclusivo método de reciclagem de água, nossa fábrica de circuitos impressos, SEL Schwartz Campus em Moscow, Idaho, nos Estados Unidos, é uma das fábricas mais ambientalmente amigáveis do mundo.

Embalagens e transportes

Temos orgulho de empregar engenheiros cujo único objetivo é manter nossa embalagem e remessas o mais enxutas possível, enquanto entregamos produtos de qualidade com segurança. No espírito de criatividade, esses engenheiros simplificam para eliminar esperdícios.

Reutilização de embalagens entre instalações

A integração vertical significa que, às vezes, estamos apenas movimentando curtas distâncias entre nossas próprias instalações. Em alguns desses casos, estamos reutilizando nosso material de embalagem. Com alguns de nossos produtos, fomos capazes de eliminar completamente as caixas, empilhando-as em paletes usando apenas proteções de cantos.

Parceria

Fizemos uma parceria com nosso fornecedor de gabinetes para reduzir o desperdício. Em vez de receber seus gabinetes em um conjunto de caixas e depois usar novas caixas para enviar nossos produtos acabados, eles compram as caixas que utilizaremos diretamente de nosso fornecedor. Quando seus gabinetes chegam até nós, compramos essas caixas e as usamos para enviar nosso produto final, cortando as embalagens pela metade.

Milk Run

Em vez de vários caminhões por dia vindo de cidades vizinhas com remessas, e vários caminhões SEL também entregando mercadorias para essas cidades, desenvolvemos o que chamamos de "Milk Run".Um de nossos caminhões cheios de entregas vai de Pullman a Spokane, faz entregas e preenche esse espaço no caminhão com coisas que teriam sido entregues a nós, então vai para Lewiston para fazer o mesmo e de volta para Pullman – um caminhão cheio na estrada em vez de vários caminhões parcialmente cheios.
Em 2021, testamos um programa com um fornecedor parceiro no qual essas baterias de 18 kg seriam enviadas em paletes sem caixas. A engenharia para garantir que as baterias cheguem com segurança sem as caixas usuais exigiu colaboração, e algumas tentativas e erros, mas estamos no caminho certo para economizar mais de 8.000 caixas por ano.

Fornecedores parceiros

Nosso fornecedor de baterias nos envia baterias em caixas individuais.

Parceiros de embalagens

Usamos um fornecedor de embalagens em Seattle e Oregon para nossas instalações em Pullman e Lewiston, mas quando abrimos nossas instalações em Purdue, percebemos que não queríamos que esse material fosse enviado para tão longe. Através da nossa parceria com o nosso fornecedor de Seattle, encontramos uma solução. Eles compartilharam o plano e o projeto de embalagem e envio com um fornecedor próximo às instalações de Purdue. Então, ainda temos os mesmos designs de embalagem que funcionam melhor com nossos produtos, mas são próximos ao nosso campus de Purdue, o que significa muito menos transporte.

No campus

Sabemos que as práticas diárias podem fazer grandes mudanças. Nós nos esforçamos para dividir as iniciativas ambientais em projetos que podemos incorporar nas práticas diárias em nossos campus.

Reduzindo o consumo para atender a comunidade

Durante uma onda de calor, uma concessionária de energia local pediu aos consumidores para usarem menos energia. Não conhecíamos o impacto que pequenos ajustes em nossos campus poderiam causar, até que os medidores da SEL comprovaram!

Reciclagem

Todas as nossas soluções de papelão e filmes são recicláveis, mas vamos além do que é necessário e pagamos para reciclar coisas que não somos obrigados, como as baterias.

Aquecimento e resfriamento

Instalamos termostatos computadorizados em nossos hangares, em vez de ajustá-los manualmente, o que geralmente significa correção excessiva. Também estamos substituindo todas as unidades de ar-condicionado central por unidades mais eficientes.

Iluminação

Substituímos milhares de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED na fábrica e nos escritórios. Somente isso economizará 437.461 kWh por ano. Estamos expandindo este projeto para nossos outros edifícios.

Paisagismo e irrigação

Atualmente, estamos incorporando mais terras secas, removendo o paisagismo, removendo a grama e usando sensores de umidade de solo em nossos campus. Até agora, reduzimos o uso de água em nossa instalação em Lewiston pela metade.

Para saber mais sobre os valores de tudo o que fazemos, incluindo nossos esforços de sustentabilidade, visite nossa página Valores.