Le SEL-3355 nécessite que les pilotes du dispositif et les logiciels soient installés sur le système d'exploitation afin que les dispositifs tels qu'Ethernet, la vidéo, l'audio et la sentinelle de surveillance du système puissent fonctionner. Les produits expédiés de l'usine avec un système d'exploitation installé incluent déjà tous les pilotes et logiciels nécessaires. Utilisez les téléchargements ci-dessous pour installer votre propre système d'exploitation ou pour mettre à jour les logiciels et pilotes existants sur votre SEL-3355. Veuillez lire les instructions d'installation et les notes de mise à jour incluses dans chaque téléchargement avant l'installation.
Cet ensemble contient tous les pilotes et logiciels du dispositif pour les plateformes informatiques SEL-3355-2 équipées de processeurs Xeon d'Intel. La plupart des systèmes d'exploitation Windows 64 bits sont entièrement pris en charge ; certains systèmes d'exploitation Linux et Windows 32 bits ne sont que partiellement pris en charge (pas de prise en charge de la surveillance de système (SysMon) ou de la sentinelle de surveillance (Watchdog) de SEL). Pour toutes questions sur le support d'un système d'exploitation spécifique, contactez SEL.
Cet ensemble contient tous les pilotes et logiciels du dispositif pour les plateformes informatiques SEL-3355 équipées de processeurs Intel i7. La plupart des systèmes d'exploitation Windows 64 bits sont entièrement pris en charge ; certains systèmes d'exploitation Linux et Windows 32 bits ne sont que partiellement pris en charge (pas de prise en charge de la surveillance de système (SysMon) ou de la sentinelle de surveillance (Watchdog) de SEL). Pour toutes questions sur la prise en charge concernant un système d'exploitation spécifique, contactez SEL.
Mise à jour des ensembles de pilotes suivants vers les versions répertoriées :
Ce correctif désactive la gestion de l'énergie de la liaison, une fonction d'économie d'énergie connue pour causer des problèmes de fiabilité avec certains disques SSD. La gestion de l'énergie de la liaison offre peu d'avantages en termes d'économie d'énergie sur les plateformes informatiques SEL-3355 et la désactivation de la fonction n'a aucun impact négatif sur le fonctionnement du SEL-3355. Ce correctif ne s'applique qu'aux plateformes informatiques SEL-3355 avec systèmes d'exploitation Windows dans lesquels le pilote Intel serial ATA (SATA) est installé.
Ces mises à jour fournissent des améliorations, des correctifs et des mises à jour de sécurité sur le micrologiciel et sur le BIOS intégrés dans les systèmes SEL-3355 et SEL-3355-2. Veuillez lire les instructions d’installation et les notes de version incluses dans chaque téléchargement avant l’installation.
Ce pack contient les fichiers nécessaires pour mettre à jour le BIOS sur les ordinateurs SEL-3355 équipés d'unités centrales Intel i7. Cette mise à jour contient un certain nombre d'améliorations. Pour plus de détails, consultez le fichier inclus « ReleaseNotes.txt ».
Ce pack inclut le micrologiciel Management Engine d'Intel et les outils de mise à jour tels que fournis par Intel pour mettre à jour les ordinateurs SEL-3355 équipés d'unités centrales Intel i7. Il contient les mises à jour de sécurité et les correctifs les plus récents au moment de cette version (consulter le fichier README.txt inclus dans le téléchargement pour plus d’informations). Cette mise à jour n’inclut pas le pack de mise à jour du BIOS et doit être installée pour garantir pour que le micrologiciel de votre ordinateur est parfaitement à jour.
Ce progiciel contient les fichiers nécessaires pour mettre à jour le BIOS sur les ordinateurs SEL-3355-2 équipés d'unités centrales Xeon d'Intel. Cette mise à jour contient un certain nombre d'améliorations. Pour plus de détails, consultez le fichier inclus « ReleaseNotes.txt ».
Ce pack inclut le micrologiciel Management Engine d'Intel et les outils de mise à jour tels que fournis par Intel, pour mettre à jour les ordinateurs SEL-3355-2 équipés d'unités centrales Xeon d'Intel. Il contient les mises à jour de sécurité et les correctifs les plus récents au moment de cette version (consulter le fichier README.txt inclus dans le téléchargement pour plus d’informations). Cette mise à jour n’inclut pas le progiciel de mise à jour du BIOS et doit être installée pour garantir que le micrologiciel de votre ordinateur est parfaitement à jour.
Cette mise à jour permet de répondre aux éventuelles corruptions de données sous certaines charges de travail lourdes lors de l’utilisation de certains disques SSD SLC de qualité industrielle 128 Go et 256 Go inclus dans les ordinateurs SEL-3355 et SEL-3360 vendus entre 2015 et 2018. Veuillez consulter la documentation incluse dans ce progiciel pour découvrir comment déterminer les SSD nécessitant cette mettre à jour.
This update is to address security vulnerabilities in McAfee Embedded Control versions 8.3.2.133 or earlier, which is an optional software package that may be purchased on SEL Computing Platforms.
Créez rapidement et facilement une copie du votre système d'exploitation et de la configuration de votre ordinateur à l'aide de SEL BaRT. SEL BaRT a été conçu spécifiquement pour la gamme d’ordinateurs renfircés de SEL et tire parti des fonctionnalités de chaque plateforme, y compris de l'horloge de surveillance du système qui contrôle la disponibilité du système.
SEL BaRT a été entièrement conçu pour être petit, rapide et portable. Sa taille de 53 mégaoctets lui permet d'être stocké sur le plus petit CD (ré-)inscriptible disponible. La sauvegarde d’une installation standard de Windows 7 prend moins de 15 minutes et la restauration de l’image peut être effectuée en 5 minutes. Enfin, vous pouvez cloner SEL BaRT sur une clé USB pour une portabilité définitive. Utilisez ensuite simplement votre clé USB comportant munie de votre BaRT cloné et de toutes vos images de sauvegarde pour effectuer vos restaurations.
SEL BaRT est conçu sur mesure par SEL à l’aide de la technologie de code source libre et il est gratuit.
Instructions d'installation
Si vous utilisez Windows 7, vous pouvez simplement double-cliquer sur le fichier .iso, puis suivre les instructions à l'écran pour commencer le processus de gravure de l’image à l'aide de l’application Windows Disc Image Burner intégrée.
Pour les versions plus anciennes de Windows ou pour d'autres systèmes d'exploitation, téléchargez le guide de l’application pour obtenir des instructions détaillées sur la création d’un CD SEL BaRT.