Points forts du projet
L'exploitation minière garantit la qualité de l'énergie grâce à une fermeture point sur onde commandée
La technologie de commutation point sur onde chronomètre l'ouverture et la fermeture de chaque phase d'un disjoncteur avec une précision de l'ordre de la microseconde afin de réduire les réamorçages du disjoncteur et l'appel de courant du transformateur, ce qui prolonge la durée de vie du disjoncteur, améliore la qualité de l'énergie et maintient les charges sensibles en ligne.
Défi
Southern Peru Copper Corporation, l'un des plus grands producteurs de cuivre au Pérou, exploite un réseau de transport qui relie plusieurs postes électriques. Dans l'un des postes électriques de la société, plusieurs lignes de 138 kV convergent et deux transformateurs de puissance de 120 MVA, 138/34,5 kV fonctionnent en parallèle.Parce que les broyeurs de roche de la société doivent fonctionner 24 heures sur 24 tout au long de l’année, les transformateurs sont rarement hors tension. Lorsqu'ils sont remis sous tension après la maintenance, l'objectif le plus important est de maintenir les broyeurs en service.Le dispositif de commande existant de la société pour la fermeture point sur onde était défectueux, causant des courants élevés et des chutes de tension chaque fois que l'un des transformateurs mis en parallèle était sous tension et entraînant la perte de charges sensibles, y compris les broyeurs de roche.Solution
Parce qu'il n'était pas pratique d'isoler les perturbations de tension par l'îlotage des transformateurs pendant la mise sous tension, Southern Peru Copper Corporation avait besoin d'une nouvelle solution de commutation commandée. La société a décidé d'évaluer un relais de défaillance de disjoncteur SEL-352, qui fournit la technologie de commutation point sur onde, en remplacement.Les ingénieurs de SEL ont utilisé les capacités d'enregistrement de tension et de courant triphasés de 1 MHz et de 10 kHz d'un relais de protection de ligne de domaine temporel SEL-T400L pour mesurer les temps de fermeture et d'ouverture du disjoncteur et déterminer le moment exact auquel les pôles du disjoncteur se fermaient.Ensuite, après avoir déterminé le moment optimal pour la fermeture, ils règlent le nouveau dispositif de commande pour effectuer l'opération de fermeture point sur onde au bon moment.Résultats
Les tests effectués lors de la mise en service ont montré que la commande de fermeture point sur onde fournie par le relais de défaillance du disjoncteur SEL-352 réduisait l'appel de courant de 2,5 pu (par unité) à moins de 1 pu lors de la mise sous tension du transformateur. Les chutes de tension étaient minimes, bien dans les paramètres de passage de la protection contre les sous-tensions des broyeurs de roches.L'amélioration de la qualité de l'énergie a permis de maintenir les broyeurs de roche de la société minière en ligne, préservant la disponibilité des opérations et empêchant les pertes de production et de revenus.Profil clientClient : Southern Peru Copper CorporationSite : Toquepala Mining—Tacna, PérouIndustrie : Exploitation minièreApplication : Mise sous tension du transformateur et qualité de l'énergie