Elija mejor
La simplicidad inherente, la capacidad de compartir datos, la seguridad cibernética, la protección: nada se le asemeja a la tecnología TiDL. TiDL es una solución de sistemas digitales secundarios que mejora la seguridad mediante la eliminación de cables de energía alta de la caseta de control. Le ahorra dinero al limitar la cantidad de cables de cobre que se necesitan. Y le ahorra tiempo porque reduce de manera significativa la cantidad de instalación, mantenimiento y documentación de cables que se necesita.  Así es como reduce cables de cobre, ahorra tiempo y dinero, y salva vidas.
Una y listo
Sin ingeniería de red. Sin fuente de tiempo externa. Sin switch Ethernet. Con la tecnología TiDL, lo único que necesita es una conexión directa de fibra óptica entre una unidad de fusión TiDL y un relé TiDL en la caseta de control. Eso es todo.En el sistema TiDL, la unidad de fusión TiDL SEL-TMU digitaliza señales analógicas en comunicaciones por fibra deterministas. Esta arquitectura sencilla y de punto a punto transporta los datos del sistema de potencia con sincronización de tiempo incorporada a través del cable de fibra óptica al relé de la serie SEL-400 habilitado para TiDL en la caseta de control. Esto es simplicidad
Flexibilidad de aplicación
Cada SEL-TMU puede transmitir datos a hasta cuatro relés TiDL. La flexibilidad de múltiples conexiones punto a punto y las topologías personalizadas le permiten diseñar su sistema de protección de la manera que lo desee. Y cuando llegue el momento de expandirlo, es sencillo hacerlo.Nada que hackear
Gracias al protocolo no enrutable y a la conexión de fibra directa entre las unidades de fusión TiDL y los relés, no se necesitan switches ni enrutadores. Este protocolo y arquitectura orientada a la seguridad evitan el acceso remoto y eliminan la necesidad de administrar el acceso al puerto. Gracias a la arquitectura de red aislada de TiDL, sus comunicaciones son determinísticas y su sistema cuenta con seguridad cibernética.Muestreo preciso. Protección comprobada.
Con la tecnología TiDL, el SEL-TMU realiza muestreos de datos del sistema de potencia de forma remota y envía los datos al relé de la serie TiDL, para brindar protección inquebrantable a su sistema de potencia. Además, la arquitectura punto a punto de TiDL implica que tendrá menos latencia y fluctuaciones: los dispositivos SEL-TMU muestrean con suficiente precisión para evitar la necesidad de contar con una fuente de tiempo externa.La nueva solución que ya conoce
Si piensa que TiDL es excelente, pero requerirá de capacitación sobre productos completamente nuevos, piense de nuevo. La tecnología TiDL se basa en la protección comprobada de los relés de la serie SEL-400, lo que implica que sus algoritmos, esquemas y configuración del relé en la caseta de control permanecerán igual y obtendrá consistencia en toda su modernizada subestación.Los relés TiDL mejorados que se comunican con el SEL-TMU estarán disponibles en etapas. Visite las páginas web de los productos para verificar la disponibilidad actual.Comprometidos con un Futuro Más Sencillo, Más Rápido y Más Seguro
A medida que continuamos con nuestro compromiso de desarrollar tecnologías innovadoras, puede esperar más soluciones con TiDL en el futuro. Esta trayectoria comienza aquí.