Puntos destacados del proyecto
Operación minera garantiza calidad de energía con cierre controlado por punto en la onda
La tecnología de conmutación de punto en la onda cronometra la apertura y el cierre de cada fase de un interruptor con una precisión de microsegundos para reducir los reencendidos del interruptor y la corriente de inrush del transformador, lo que prolonga la vida útil del interruptor, mejora la calidad de la energía y mantiene las cargas sensibles en línea.
El Desafío
Southern Peru Copper Corporation, uno de los productores de cobre más importantes del Perú, opera una red de transmisión que conecta varias subestaciones. En una de las subestaciones de la empresa confluyen varias líneas de 138 kV y operan en paralelo dos transformadores de potencia de 120 MVA, 138/34.5 kV.Dado que los molinos de trituración de rocas de la empresa deben funcionar ininterrumpidamente durante todo el año, los transformadores rara vez se desenergizan. Cuando se vuelven a energizar después del mantenimiento, el objetivo más importante es mantener los molinos en servicio.El dispositivo de control existente de la empresa para el cierre por punto en la onda no funcionaba correctamente. Esto provocaba altas corrientes y caídas de voltaje cada vez que se energizaba uno de los transformadores en paralelo, con la consiguiente pérdida de cargas sensibles, incluidos los molinos de trituración de rocas.Solución
Dado que no resultaba práctico aislar las perturbaciones de voltaje poniendo en isla los transformadores durante la energización, Southern Peru Copper Corporation necesitaba una nueva solución de conmutación controlada. La empresa decidió evaluar un relé de falla de interruptor SEL-352, que proporciona tecnología de conmutación de punto en la onda, como reemplazo.Los ingenieros de SEL utilizaron las capacidades de registro de voltaje y corriente trifásicos de 1 MHz y 10 kHz de un relé de protección de líneas en el dominio del tiempo SEL-T400L para medir los tiempos de cierre y apertura del interruptor y determinar el momento exacto en el que se cerraron los polos del interruptor.Luego, una vez determinado el momento óptimo para el cierre, configuraron el nuevo controlador para realizar la operación de cierre por punto en la onda en el momento correcto.Resultados
Las pruebas realizadas durante la puesta en servicio mostraron que el control de cierre por punto en la onda proporcionado por el relé de falla de interruptor SEL-352 redujo la corriente de inrush de 2.5 pu a menos de 1 pu tras la energización del transformador. Las caídas de voltaje fueron mínimas y estuvieron dentro de los parámetros de respaldo de alimentación de la protección contra subvoltaje de los molinos de trituración de rocas.La mejora de la calidad de la energía ha permitido mantener en funcionamiento los molinos de trituración de rocas de la empresa minera, preservando la disponibilidad de las operaciones y evitando pérdidas de producción e ingresos.Perfil del clienteCliente: Southern Peru Copper CorporationUbicación: Mina de Toquepala, Tacna, PerúIndustria: MineríaAplicación: Energización de transformadores y calidad de energía