Puntos destacados del proyecto
SEL ayuda a Nucor Steel a seguir fundiendo acero
El Desafío
Como el mayor productor de acero de los Estados Unidos, Nucor Corporation depende de la energía eléctrica para mantener sus acerías en funcionamiento. La producción de acero es la industria que más energía consume en el mundo, y los costos de energía representan alrededor del 20 por ciento del costo total de fabricación de acero. A fin de garantizar el acceso confiable a la energía, Nucor ha actualizado sistemáticamente ocho de sus equipos de interrupción aislados en gas (GIS) de 35 kV en su planta de Decatur, Alabama. Sin embargo, su última actualización (Unidad GIS 9) presentó algunos desafíos únicos. Las limitaciones de espacio obligaron a Nucor a trasladar todos los equipos de interrupción con grúas, lo que requirió una instalación de paneles optimizada. En segundo lugar, Nucor debía cumplir un plazo ajustado: tenía que completar la instalación dentro de un margen de interrupción de servicio de 3.5 días en lugar de los 6 días habituales.Solución
El equipo de Servicios de Ingeniería de SEL trabajó con Nucor para desarrollar una solución completa de protección de equipos de interrupción e IHM, que incluía el estudio de coordinación necesario, los ajustes y el soporte en el sitio. Para ajustarse a las limitaciones de espacio y tiempo, SEL desarrolló un esquema de protección simplificado utilizando los relés de protección de alimentador SEL-751 y los medidores de calidad de energía y facturación SEL-735 integrados en el equipo de interrupción. La solución también incluía redes IEC 61850 para reducir el cableado de cientos de ellos a unas pocas decenas de cables de red. Los servicios de puesta en marcha de campo de SEL permitieron a Nucor preensamblar y poner en servicio todo fuera del sitio antes del margen de interrupción de servicio. SEL también creó y ejecutó un plan abreviado de puesta en servicio posterior a la instalación para ayudar a Nucor a cumplir sus plazos.Resultados
El enfoque innovador de SEL redujo en más de un 40 por ciento el tiempo de puesta en servicio estándar de Nucor. Como resultado, Nucor ha hecho de este nuevo proceso de puesta en servicio su práctica estándar para futuras actualizaciones de equipos de interrupción.Además, la solución de IHM proporciona a Nucor mejor visibilidad del sistema de potencia. Por su parte, el nuevo esquema de protección agiliza la localización de fallas y la recuperación, lo que proporciona más protección que el diseño anterior de Nucor.La solución de SEL resultó en una huella más pequeña, utilizó menos cableado entre paneles y redujo significativamente el tiempo de instalación.Perfil del clienteCliente: Nucor CorporationUbicación: Decatur, AlabamaIndustria: Metales y MineríaAplicación: Protección de alimentador y servicios de ingeniería
« [El enfoque de SEL] fue fundamental para que este proyecto se completara a tiempo y dentro del presupuesto. »