Aspecto destacado del proyecto
Automatización de distribución: Westar mejora la confiabilidad y conserva la energía
Resumen
Desafío
Westar Energy, de propiedad privada, deseaba mejorar la confiabilidad del sistema y reducir las pérdidas de energía. Un subsidio del Departamento de Energía (DOE) permitió que la empresa suministradora de energía tuviera la oportunidad de poner a prueba la tecnología de red inteligente en su sistema, lo que derivó en su participación dentro de un proyecto de SmartStar de tres años del DOE en Lawrence, Kansas.La sección de automatización de distribución (DA) del proyecto incluyó funciones fundamentales de automatización en 20 circuitos a través de toda la red de distribución de Westar. Si tenía éxito, el plan era implementar la tecnología de DA en los 1318 circuitos restantes a fin de maximizar la confiabilidad y lograr ahorros adicionales.Los principales objetivos de Westar eran:- Mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico.
- Reducir las pérdidas del sistema de distribución.
- Minimizar los tiempos de restauración en la interrupción de servicio.
- Mejorar el servicio a los clientes.
Solución
Mediante la incorporación de localización de fallas, aislamiento y restauración de servicio (FLISR) automatizados, así como el control de potencia reactiva y voltaje (volt/VAR) proporcionado por el sistema de automatización de red de distribución (DNA) de SEL, Westar Energy cumplió el objetivo de mejorar la confiabilidad del sistema y reducir las pérdidas del sistema. La capacidad del sistema de DNA para interconectarse con el equipo existente mediante el uso de varios protocolos fue un elemento fundamental para hacer que la implementación fuera rentable. El sistema también se interconecta de manera eficaz con el sistema de gestión de energía de Westar para hacer que la transición sea sencilla para los operadores del sistema.Resultados
La región de Lawrence obtiene beneficios de la confiabilidad mejorada del sistema y las pérdidas reducidas del sistema, lo que deriva en una ventaja dual para Westar Energy y los clientes. A la fecha, el sistema ha controlado exitosamente varias fallas y ha realizado una reconfiguración automatizada en cuatro eventos permanentes de fallas. Esto ha derivado en la generación de ahorros de aproximadamente 210 000 minutos de interrupción para el cliente (CMI). Además, Westar se beneficia de la eficiencia mejorada del sistema operativo y las pérdidas reducidas del sistema.Perfil del clienteCustomer: Westar EnergyLocation: Topeka, KansasIndustry: UtilityApplication: Distribution AutomationFundada en 1910, Westar Energy es el proveedor de energía eléctrica más grande en Kansas y brinda servicio a casi 700 000 clientes en la región oriental del Estado. Con sede en Topeka, Westar cuenta con un personal que incluye un aproximado de 2400 personas y genera más de 7000 megavatios de electricidad.