Las microrredes proporcionan beneficios a industrias, ciudades, universidades e instalaciones tales como hospitales, centros de datos y laboratorios de investigación, es decir, en sitios en donde se debe garantizar el suministro de electricidad incluso si se avería la red de la empresa suministradora de energía.
Los ingenieros de los servicios de ingeniería de SEL son expertos en el diseño de microrredes, y se especializan en dinámicas de sistemas de potencia, modelado de hardware en el lazo (HIL), controles y protección. Independientemente de la situación o la escala, podemos crear una solución de microrred que satisfaga sus necesidades.
Principales beneficios
- Mantener encendidas las luces. Los controles de microrredes de SEL le permiten separarse (o aislarse) sin problemas de la red central, lo que garantiza un suministro de energía confiable y resiliente independientemente de las circunstancias.
- Automatizar el despacho de generación para maximizar los beneficios económicos. Las microrredes de SEL usan un motor de despacho para predecir el perfil de carga de la microrred y determinar el despacho de generación óptimo. De esta manera, es posible dar cuenta de las limitaciones operativas, tales como los costos del combustible, las condiciones climáticas, el estado del modo de carga y los costos de importación o exportación de energía.
- Facilitar la integración de energías renovables. Seleccione y priorice la mejor combinación de recursos de energía renovable y no renovable para satisfacer la demanda local.
Los líderes en microrredes
Las evaluaciones de terceros independientes, y el desempeño en instalaciones de todo el mundo, verifican que los sistemas de microrredes powerMAX de SEL son los más avanzados y confiables del mundo.
Cómo garantizamos el éxito
Configurar una microrred confiable va más allá de la mera selección de los componentes correctos. Las microrredes presentan un conjunto difícil y único de desafíos de ingeniería. Nuestros ingenieros de sistemas de potencia son líderes en el desarrollo, el diseño y la implementación de microrredes, y están centrados en encontrar la mejor solución posible para su situación particular.
Reconocimiento de la industria
Navigant Research seleccionó a SEL como el mejor proveedor de microrredes en su informe “Clasificación de Navigant Research: controles de microrredes”.
Ganador del desafío de microrredes del NREL
En 2018, el sistema powerMAX de SEL ganó el desafío de microrredes del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) del Departamento de Energía de EE. UU., una rigurosa competencia de evaluación de la seguridad cibernética y el control de microrredes de 21 semanas.
Diseños que brindan fiabilidad
SEL aprovecha las fortalezas a prueba del tiempo de una arquitectura de control y protección basada en relé y la fiabilidad insuperable de nuestros productos para crear sistemas de microrredes resilientes y eficientes. Al diseñar pensando primero en la fiabilidad, reducimos los costos operativos, mejoramos el rendimiento del sistema y brindamos a nuestros clientes un retorno sobre la inversión insuperable durante toda la vida útil de nuestros productos.
Todos los proyectos de microrredes incluyen cuatro pasos que garantizan el éxito de su solución diseñada por SEL.
- Definir los requisitos del sistema
La etapa de ingeniería y diseño inicial (FEED) establece y define los requisitos técnicos, las normas aplicables y las pautas para el proyecto. SEL tiene éxito comprobado en el campo con los proyectos de microrredes y décadas de experiencia como proveedor de soluciones de confianza para empresas suministradoras de energía. Hacemos uso de nuestra experiencia para desarrollar un plan que ayude a prevenir los cambios inesperados, reducir el riesgo y garantizar la ejecución eficiente del proyecto. - Evaluar el desempeño del sistema
Nos valemos de nuestros conocimientos en estudios y modelado de sistemas para realizar simulaciones detalladas, que ayudan a los propietarios de microrredes a tomar decisiones fundamentales. Estos estudios y simulaciones se pueden usar para planear una nueva microrred, evaluar y mejorar una microrred existente o investigar una vulnerabilidad específica del sistema. - Realizar pruebas de simulación de hardware en el lazo (HIL)
Los sistemas de control de microrredes de SEL que se conectan a la red de la empresa suministradora de energía se ponen a prueba en nuestro laboratorio de simulador digital en tiempo real (RTDS) de vanguardia. Sometemos el hardware de SEL real que se ejecutará en el sistema a un intenso conjunto de pruebas para verificar que todo el sistema funcione según lo previsto. Esto nos permite poner en marcha su microrred con rapidez y sin convenientes. - Transferir conocimientos
La capacitación integral forma parte del proceso de implementación. Proporcionamos un juego completo de materiales y documentación, además de capacitación del personal en el sitio y capacitación de ingeniería avanzada para la administración constante del sistema y la configuración. La capacitación avanzada en ingeniería también está disponible. Además, tiene acceso a soporte técnico gratuito durante toda la vida útil de su solución SEL.
Nuestro soporte
Calidad y seguridad
Todos nuestros productos están diseñados, puestos a prueba y fabricados en instalaciones de propiedad de SEL y operadas por la empresa en América del Norte.
El equipo de servicios de ingeniería de SEL se adhiere a rigurosos procedimientos de ingeniería en cuanto al diseño, el desarrollo, las pruebas y la puesta en marcha de sistemas de energía eléctrica. En cada oportunidad, identificamos, monitoreamos y mejoramos las mejores prácticas para garantizar su satisfacción.
Ejercemos una administración segura de la cadena de suministro, lo que incluye cadenas de custodia verificadas, abastecimiento responsable y mantenimiento de cantidades de piezas esenciales en existencia. Nuestro sistema de administración de calidad está certificado conforme a los requisitos para sistemas de administración de calidad de las normas ISO 9001.
Productos en los que usted puede confiar
Nuestros productos están diseñados para soportar los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y fatiga eléctrica. El recubrimiento protector opcional agrega una capa adicional de protección contra contaminantes en medioambientes agresivos.
Todos los productos de SEL vienen con una garantía incondicional de diez años: la mejor de la industria. En caso de cualquier falla de un producto cubierto por la garantía, lo repararemos o reemplazaremos de forma gratuita.
Soporte sin igual
Si usted elige a SEL, obtiene más que tan solo productos y servicios: obtiene una asociación. Nuestros equipos de soporte al cliente son expertos en productos y aplicaciones de sistemas de potencia, y están disponibles durante toda la vida útil de su solución de SEL.
Los ingenieros de proyectos de los servicios de ingeniería lo acompañarán desde la planificación hasta la puesta en marcha final del sistema. Con posterioridad, usted tendrá acceso ilimitado al soporte técnico de los ingenieros de aplicación de SEL, sin costo, mientras que los productos de SEL continúen en funcionamiento.