Tres nuevos protocolos están ahora disponibles para el relé de administración de motor SEL-849: EtherNet/IP, el protocolo de redundancia en paralelo IEC 62439 (PRP) y DNP3. Con estas adiciones, el relé de control y protección multipropósito se puede aplicar más fácilmente en aplicaciones industriales y de servicios públicos.
New enhancements for the SEL-751, SEL-710-5, SEL-700G, and SEL-787-2/-3/-4 protective relays are now available. These enhancements save power system operators time by simplifying testing, allowing remote access, and offering additional onscreen controls.
Respuesta de SEL al COVID-19
Recientemente SEL lanzó un nuevo ruteador celular que ayuda a las empresas de servicios de energía eléctrica a usar de manera segura las redes públicas de celulares para comunicación con equipos y dispositivos remotos. Este nuevo ruteador permite a las empresas suministradoras de energía eléctrica modernizar una tecnología vieja de 3G y extender las comunicaciones hacia áreas que previamente eran inalcanzables en su sistema eléctrico de potencia.
Se ha incrementado el número de los relés de protección SEL alineados con el estándar IEC 61850-9-2 Sampled Values (SV), lo que permite a los diseñadores de subestaciones aplicar una solución de sistema secundario digital (DSS) interoperable basada en red que reduce el uso de conductores de cobre, ahorra dinero y aumenta la seguridad.
Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) en colaboración con Public Service Company of New Mexico (PNM), el proveedor de electricidad más grande en el estado, son los primeros en proteger líneas de transmisión de alta tensión de 345 kV, usando tecnología en dominio del tiempo. El relé SEL-T400L, Protección en dominio del tiempo, está permitiendo a PNM alcanzar velocidades de operación y precisión imposibles de lograr con medios convencionales.
David Shadle, el editor de optimización de redes eléctricas para T&D World, recientemente mencionó a SEL en su artículo sobre el diseño de subestaciones digitales simples. Describe cómo el "inteligente grupo de autores" de SEL lo impresionó con un documento técnico presentado en la 70ª Conferencia Anual de Texas A&M para Ingenieros de Protecciones.
Operar un relé debe ser tan fácil como operar un teléfono inteligente, y ahora lo es. SEL ha agregado una pantalla táctil opcional de 5 pulgadas y 800 × 480 colores a los relés SEL-700G, SEL-710-5 y SEL-787-2 / -3 / -4.
Un nuevo artículo en la edición de Junio de la revista PAC World, escrito por ingenieros de SEL, describe cómo aprovechar los beneficios de los sistemas inalámbricos de alta velocidad para transmisión-recepción de fallas en sistemas de distribución.
La ciudad de Clayton, Carolina del Norte, recientemente instaló el Sistema Transmisor y Receptor de Fallas SEL-FT50 y SEL-FR12 para mejorar la protección de su sistema de distribución al bloquear el recierre para fallas en tramos subterráneos. El sistema minimizará los cortes de energía para los residentes de la ciudad y protegerá de daños a los equipos de alto costo.
El switch administrable de 24 puertos SEL-2730M y el switch definido por software SEL-2740S, han recibido las certificaciones de prueba tipo KEMA después de la evaluación realizada por los laboratorios de KEMA. Estos certificados validan el cumplimiento de los estándares ambientales IEC 61850-3 y los estándares de rendimiento de redes Ethernet IEC 61850-90-4.
SEL lanzó el nuevo firmware para los Gateway de seguridad SEL-3620 y SEL-3622 el 8 de junio. Esta versión (R206) mejora el conjunto de características de proxy AAA (autenticación, autorización y acceso) y el rendimiento del proxy. Estas mejoras solicitadas por los clientes hacen que el SEL-3622 y el SEL-3620 sean más flexibles y fáciles de usar.
SEL ha rediseñado varios modelos de transceptores de fibra óptica multimodo para cumplir con los nuevos requisitos CE y hacerlos más fáciles de instalar y usar.
Los sistemas avanzados de protección, monitoreo y control mantienen los procesos críticos en línea y al personal a salvo.
La pantalla a todo color le permite supervisar y controlar directamente su sistema
Advanced metering from SEL protects Georgia’s power grid from potential disruption.
Por primera vez, las cantidades por incrementos y la protección de onda viajera se integran en la protección de línea de dominio del tiempo SEL-T400L
Mejore la confiabilidad de los sistemas subterráneos y acelerela reparación en los entornos adversos del subsuelo
SEL realizó con éxito pruebas in situ de su nueva tecnología de redes definidas por software (SDN) en el Ameren Illinois Technology Applications Center (TAC) en Champaign, Illinois, usando su banco de pruebas de red inteligente.
El nuevo SEL-651RA proporciona un control potente, flexible y rentable para las aplicaciones de restauradores de 14 clavijas.